ノズル 散水用 金属製のレビュー
- 用途:
- 散水、車体洗浄
- 対象商品:
- 51024015
リピート購入です!金属製で頑丈なこの商品が、ワンコイン(笑)
この商品の他にも、タカギや他の高額商品も、使っているが、大差は無いです。
ただノズル部分が、コンパクトなのは長所でも有るけど、ノズルが短い分、水力の調節の、スパンも短くなるので、ストレート水流を出す時に、微調整が難しいかな?あと、水流調節のネジのストッパーの金属板は、サビます。
でも、コストパフォーマンスは、充分です。
それでも
- 用途:
- 愛車の洗車用として購入
- 対象商品:
- 51024015
レバー加減で直進水流から拡散水流に加減ができレバーを離すと水流が止まる。
洗車時の節水に最適なノズルです。
あと、希望を申し上げれば、ホースとノズルの結合部をワンタッチ式になればなお良いと思います。
品質的にも金属製で耐久性が良く、コスパ的にも非常に良い商品です。
買って良かったと思います。
- 用途:
- 散水用に
- 対象商品:
- 51024015
プラスチックのタイプが直ぐに破損するので、このタイプは非常に重宝します、多少ラフに使用しても簡単には割れませんし、水量の調整はほぼ任意ですが握る量でストレートか噴射かが任意に変化します、後にあるバルブで設定?調整?しておけば常に握った水量?までしか出ませんし、簡単なストッパーが付いているので固定も可能です、てもとでワンタッチで取り外しが出来ないので、ホースに装着したままになりますが、シンプルな作りがやはり安心です。
- 用途:
- 生コン作業終了時に洗い物をするため
- 対象商品:
- 51024015
同様の商品を毎日使用していますが、使用頻度が多いためどうしても次第にノズルの中のスプリングが弱くなります。それと共に常時ノズルから水が垂れるようになるので数ヶ月に一度は新しいノズルと交換しなければなりません。今まで使用していたものとデザインもほぼ同じで価格はホームセンターで購入すると1個が2000円近くしましたが、モノタロウでは約4分の1で購入できました。正直安すぎるな・・という不安もありましたが実際に使ってみると、まったく不具合を感じることもなく今までどうりに仕事が進みます。生コン車に備え付けのためできることならば、ノズル本体上面にフックが付いていると車に引っ掛けることができて便利です。今はゴムチューブをつけて吊るしています。この価格でこの品質ならば十分満足です。
- 用途:
- 散水ホース用に
- 対象商品:
- 51024015
ホースとの接続が外れそうなので、固定具をバンドではなくもっとしっかり固定できるボルト締め等がいいと思います。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- ホース先に付けて散水作業に使用。
- 対象商品:
- 51024015
価格的には安価でよいが、ホース取り付け側の部分がホース内径15㎜・18㎜兼用の為15㎜ホース押し込み部分が短い。ホースバンドを使用して取り付けたが、散水中にホースが外れてしまいホースが走り回った。結局銅線1.6㎜を使用して再度取り付けなおした。ホース取り付け部が5㎜づつ長ければ取り付けしやすいと思う。本体は握る部分、放水状態とも思い通りなので残念です。金属製の為耐久性もあるので少し改良してもらえればありがたい。
- 用途:
- 果樹の水撒き
- 対象商品:
- 51024015
これ、今まで買ってきた2,000円弱の
モノと大差なし。
値段は1/3、本当 お薦めです。
こんなこと書くと値上げされるかな?
- 用途:
- 野外の水道(洗車用)
ノズルを解放する真鍮のロッドの表面が変色して滑りが悪くなりレバーが戻らず水が出っ放しになる
そのロッドを固定する真鍮のネジも直ぐ外れる
予備含め6個くらい購入しましたが、1年で全部使えなくなりました。
- 用途:
- 散水用
- 対象商品:
- 51024015
寒い地域ではプラスチック製は凍結して破損するので、金属製ならと思って購入したが、部分的なプラスチック部品がやはり破損。一冬越すとレバーも自力では戻らなくなり、プラスチック製と大差なし。
- 用途:
- 畑の散水
- 対象商品:
- 51024015
水の出力部分は、片手で自在な散水方法が出来て良いがホースとの接続方法をワンタッチのチャック方式にして欲しい。
- 用途:
- 洗車、散水に
購入して半年で壊れた
・レバーが戻らず水が出っ放しになる
・真鍮のつまみネジが吹っ飛んでいった
金属製でボディは丈夫かもしれないが、機能部品が壊れてたら何の意味もない
逆に金属だから捨てるのがめんどくさい
2度と買わない
- 用途:
- ストレート以外は使いにくいが、値段からすれば問題なし
- 対象商品:
- 51024015
2パターンを無段階で変更できるようですが
ストレート以外は感覚的に使いにくいが、値段からすれば問題なしです。
少し使った感じはプラ製よりは明らかに強度たかそうです