トルクレンチビットソケット セットのレビュー

平均満足度 3.74 (58件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トルクレンチビットソケット セット モノタロウ
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。 【用途】自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
58件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-27
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
51095257

取扱説明書を見ても設定したトルクに達した時点でどのようなサインが出るのか全く理解できなかった。そのためヘキサゴンボルトを過剰なトルクで締めて頭をなめてしまった。モノタロウに問合せしたところ、規定トルクに達した際には力が抜けるような感覚あるとのことであったが、実際に使ってみてそのポイントがよくわからないことが多い。実質的にトルクレンチとしては使えない感じ。

2人が参考にしています
2020-05-21
用途:
単管パイプの締め付け時
対象商品:
51095257

単管パイプで物置を組付け時に使用しました。ラチェット式なので使い勝手が良かったです。

2020-04-13
用途:
バイクメンテナンス等
対象商品:
51095257

小型バイク等、エンジン組付け時の小トルクヶ所に最適なツールです。

有限会社イーシステム 様2020-04-09
用途:
機械組立
対象商品:
51095257

M4,M5,M6,M8等よく使用するビットがセットされていて、
さらに延長バーもセットなので使い勝手が良いです。

2020-01-21
用途:
バイクのエンジン組み立て
対象商品:
51095257

原付程度であればとりあえず使えるレベルですかね。価格相応で気兼ねなく使う用です。

2019-12-08
用途:
スクーターのボアアップキット組み付け
対象商品:
51095257

スクーターのシリンダーボルトの締め付けのため購入させていただきました。
日本製の商品ではないものの、しっかりとした造りで安心して使えます。

2024-11-04
用途:
機械メンテナンス

低トルク帯での使用でしたが設定トルク到達時のクリック音は完全に無音、振動や手応えの変化なども一切感じられませんでした。
個体差があるのかもしれませんが、今はただのラチェットレンチとして使っています。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず誠に申し訳ございません。
今後の品質改善に努めさせていただきます。

2019-06-04
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
51095257

ツーピースタイプのブレーキローターとハウジングのボルトナット交換に使用します。ソケットもセットになっているので、お得です。

2018-11-22
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
51095257

精度と耐久性は別で、私には分かりませんが、下記に、使って見た感想を書いてみます。

自転車のメンテナンス用に購入しました。この仕様と品質は十分で、普通、二本必要な範囲を一本で、しかも安く、ありがたいです。これを見つけて、トルク管理を始める事にしました。

使用感は、以前に精密機器の組立に使用していた高精度の高価な製品に近く、安心して使えそうです。当面は。
クリック感は、同種のタイプの高価な製品の「カクッ」が無く、「クリッ」位です。
しかし、機械任せでは無く、自分の感覚でこれ位というトルクを意識しながら締めると、クリック感は十分有り、安心して使えそうです。
ほとんどに言えますが、正しく使おうとしなければ、どんな良い工具もその性能を100g発揮出来ません。良く理解して使えば、本来の設計意図以上に使えます。
余談ですが、ガタの有る機械で、ガタの10分の1の精度で加工していた職人を見て以来、安物や、中古品、不動品を修理して、出来る範囲で仕様以上で使うよう心がけています。この製品は仕様通りで十分ですが。

2人が参考にしています
有限会社プロサポート 様2021-05-28
用途:
バイクのメンテナンス等
対象商品:
51095257

17点セットでコスパは良いと思い購入したが、まだ使ってない。

2019-02-20
用途:
カーメンテナンス、自転車用に使用
対象商品:
51095257

調整しやすく使い勝手も良い。ビット、ケース付きなので助かります。

1人が参考にしています
2023-08-15
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
51095257

取扱説明書にCLICK時に音がしないことを明記して欲しい。

2018-04-15
用途:
部品の組み立て作業時
対象商品:
51095257

組み立て作業時に使用しています。測定値に合わせて使用でき満足しています。

2019-03-27
用途:
自転車の整備
対象商品:
51095257

低トルクでの規定値がわかりずらいです。取扱説明書に詳細な説明があるとより親切ですね。

2人が参考にしています
2018-03-14
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
51095257

細かい作業時に役に立った!この値段ならありだとおもう。

株式会社光森鉄工所 様2023-06-18
用途:
制御盤端子ネジの締め付け
対象商品:
51095257

トルクレンジがワイドなのは良いが4N・mでは全くクリック感が無いヘッドの動きも他社メーカーより少し小さく感じます。

2022-02-07
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
51095257

トルクレンチにソケットを付けると、ガタが大きいです
付属のソケット、手持ちのソケットと試しましたが同じ状態なので、オス側の精度が良くないですね
大きくトルクをかける商品ではないので、問題はないと思いますが
耐久性には懸念が残りそうです
クリック感については、トルクレンチを普段使用していれば個人的にはわかりにくい事もなく問題ないと思います

2人が参考にしています
2023-04-06
用途:
自転車、車

規定トルクに達した際のクリック感覚は全く分かりません。何回も試しましたが何の感覚もないまま回転します。ただのレンチと同じです。貴重なお金を無駄にしました、捨てたい気分です。

2人が参考にしています
2018-04-20
用途:
通常はバイクメンテナンス用のトルクレンチですが、私の場合、三菱車のタイミングベルトテンショナーの張り具合を見るために購入しました。車用で1N/mから測定できるのはデジタル式しか安価なものはなく安価と言っても1万円以上するのでサンデーメカニックとしては稀にしか使わない代物になるので安いに越したことがなく実用上問題なくトルク測定ができるのはgoodですね。
対象商品:
51095257

実用的で作りも悪くなく、3、4Nmあたりの測定でもクリック感がきちんとあるので使いやすかったです。

有限会社オグラメタル 様2017-10-17
用途:
製品フタの締め付けに使用します。
対象商品:
51095257

トルク設定が使用中に変化することがないので安心して使えます。
ラチェットのカチッと感をもう少しはっきりさせる、カチッと音が聞こえればなお使いやすいかなと思いました。