ハンドウインチ(自動ブレーキ付)のレビュー
有限会社佐藤建設 様2023-11-25
- 用途:
- 鯉のぼりのワイヤー張り用
- 対象商品:
- 50787853
電柱に付けましたが、直付け固定するとハンドルが回せず
加工して取付けしたが、そんな時のいろんなステーがあれば
よいと思いました。
クラレテクノ株式会社 様2021-06-23
- 用途:
- 重量物の引き上げ
- 対象商品:
- 50787844
最大100kgくらいのものを1mくらい上げたり、降ろしたりするため購入。ブレーキ付きなので安心して作業できる。能力としては問題なく作業できた。ただ、ワイヤー止めのボルト長が長すぎて、回すと枠に当たってしまい、結局、5mmくらい削って短くした。一考を要する。
3人が参考にしています
2021-10-01
- 用途:
- 船舶の軽い荷揚げ用
- 対象商品:
- 50787853
全く問題ありません。
本当はステンレス製と思いますが、コストを考えるとこちらに。
一応、スプレーの亜鉛塗装を施し使用してます。
2人が参考にしています
2019-08-27
- 用途:
- ベランダから大型の机を下すのに使用
- 対象商品:
- 50787844
ブレーキ機能付きだったので、一人でも安心して作業できました。
全体的な剛性も問題ないと思います。
1人が参考にしています
2019-01-28
- 用途:
- 屋内での吊りものに使用
- 対象商品:
- 50787844
住宅屋内の吹き抜けに物を吊るために使用しました。
正転も逆転もブレーキがかかっているのでいいのですが、ハンドルが大きくて少し邪魔になるのが気になった。
あと、ステンレスワイヤーを使ったのだが、物を吊らない場合荷がかからないので滑車部分等で型がついてしまったところでひかっかりができてスムーズに逆転(降ろす)ができなくなるので、結局ロープにした。
1人が参考にしています
2021-05-17
- 用途:
- アマチュア無線鉄塔に設置しアンテナ機材の昇降に使用
- 対象商品:
- 50787844
小型だが4mφケーブルを40m巻き取り可能で、20m高のタワーに折り返し可能。
ラッチの音が少々気になる程度だが、夜間操作には向かないと思う。巻き取り動作のロックはスムーズだが、制動送り出しのロックがうまくいかないときがある。操作にコツが必要。
3人が参考にしています
2019-07-11
- 用途:
- ベランダからのテーブル降ろし
- 対象商品:
- 50787844
そこそこ重たいですが、固定して使う物ですので基本的な問題無いでしょう。
初めて使いましたがブレーキ機能が有ったので安心して使用できました。