(08700)CVT フルード4Lのレビュー

平均満足度 4.67 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
(08700)CVT フルード4L ダイハツ
ダイハツ
   
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-12-28
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
52220227

エンジンオイルと間違えATオイルを抜いてしまいの大失敗だったが...
交換後、ATの調子が非常に良く成り大成功!

1人が参考にしています
2021-01-16
用途:
ダイハツソニカ ドラシャOH時

ダイハツソニカのドラシャブーツ交換でドラシャ抜いて作業するので抜けた分の補充用に購入。ドラシャ左右抜いて出てきた分は500ccだったので4lだとだいぶ余りましたがデスシールからオイル漏れしてもう一度500cc使いました。そう考えたら1l使ったのでよかった?

2021-08-09
用途:
cvtフルード交換
対象商品:
52220227

ミライースに使用しました。純正なので安心できます。

1人が参考にしています
2020-08-22
用途:
自家用車のメンテナンス部品
対象商品:
52220227

純正品を使用しないと、交換後、デイラーで修理の時に、保証が無いとの情報でしたので、上記、純正品を購入した次第です! 交換方法は、みんカラで参照させて頂きました。ラジエター液抜きのキャップは、プラス/プラネジですが、デカい&短長マイナスドライバーで回せます! 安くて済んで良かったです!

2020-07-13
用途:
ミライースのメンテナンス
対象商品:
52220227

抜ける量が3L弱なので全量交換とはいきませんがそれでも変速がスムーズに変わるのが体感出来ます。

2020-06-27
用途:
ダイハツウエイクのトランスミッションオイルに使用しています。
対象商品:
52220227

今回、初めて本件に使用しますので、これから結果が出ると思いましたが、アミックスcvtフルードの期待している。

2020-07-22
用途:
CVT交換オイル交換
対象商品:
52220227

純正オイルだから当然問題ないのですがダイハツに限らずオイル全般に価格が高過ぎでと思います。
もう少し価格が安くて良いのではと感じてしまいますね。

2019-04-24
用途:
軽自動車のメンテナンス
対象商品:
52220227

今回2回目の軽自動車のCVTフィールド交換に使用しました。
思った以上にギアーの切り替えがスムーズになりました。

トヨタ自動車株式会社 堤工場 組立部 製造統括課 RN243 様2019-06-27
用途:
愛車メンテナンス作業
対象商品:
52220227

他のショップに比べ割安感があったので購入しました。
もっと少ない量のバリエーションもあればもっと良い。
必要な量は1.5L位ですので残りは使う予定がありません。

2019-02-26
用途:
メンテナンス
対象商品:
52220227

タントL375 CVTオイル交換
安心の純正部品が土日5%オフはいい

2018-10-08
用途:
CVTフルードのドレン抜き交換
対象商品:
52220227

モノタロウでんきのクーポン券の\1,000ーと、PB以外の5%オフで買いました。ドレン抜き少量交換方式でDIYで替え、伝達効率が一気に回復し良好な燃費が驚異的に回復しました。

2019-01-07
用途:
ダイハツ軽のCVTオイル交換
対象商品:
52220227

純正品なので間違いない。手軽に入手出来るのが良いですね。