貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズのレビュー
2025-11-23
- 用途:
- 液晶ディスプレイの修理
使っている液晶ディスプレイのゴム足はウレタンゴム製だったらしく、机に張り付いていたので、引っ張ったら取れてしまいました。20mmΦx2mmのサイズだったので、厚さは異なりますが、直径が同じこのゴム足に4個同時に交換しました。
2023-02-17
- 用途:
- ゲーム用ジョイスティックの底面
- 対象商品:
- 88354883
レトロゲーム機用のジョイスティックをオークションで手に入れたところ、底面の4箇所のゴム足が剥がれていた為、代用として購入。
本来は2mm厚の物がついていた様だが、3mmまでしか販売していなかった為そちらを購入して取り付けました。
若干高さが出ましたが、プレイ中は滑らなくなり満足です。
あとは粘着部の耐久性がどれだけあるか?が今後どうなるか。
コスモソリューション 様2021-07-26
- 用途:
- LAN機器などの足
- 対象商品:
- 88354874
ルーターやHUBなどの足が取れて無くなってしまいガタつくため、これに交換しました。標準的な物であり、特に問題ありませんでした。
2021-06-06
- 用途:
- Y-410 東洋スチール工具箱
- 対象商品:
- 88354892
東洋スチールのY-410の脚ゴムにピッタリのサイズです。
購入してみて分かったのですが、両面テープが3M製でしっかりと張り付きました。
シンセツ 様2021-05-06
- 用途:
- ファミコンの本体その他ディスクシステムの足に使っています
- 対象商品:
- 88354892
なかなか素晴らしい品物が見つかりました。有り難う御座います。
ただ大きさはほぼ合っていますが厚みが3mmは、本体が高くなって
しまいましたが本来は、1mmタイプを探していました。
2020-09-04
- 用途:
- PCキーボードのすべり止め
- 対象商品:
- 88354883
机の上をすべってしまうパソコンのキーボードの裏に貼って滑り止めとして使いました。左右真ん中、前後の6か所に貼り非常に安定しました。
2019-11-11
- 用途:
- パソコンのゴム足として
- 対象商品:
- 88354883
中古で購入した、HP Z440のゴム足が1つなかったので、全てとりはずしてこちらに取り替えました。前についていたものよりやわらかく、すべりにくいのでとても良いです。