ポケット&小物入れ DINサイズのレビュー
- 用途:
- 車のメンテナンス
H11年式のダイハツ軽自動車に使いました。取り付けに問題はないです。
- 用途:
- カーオーデォの空きスペースに装着
- 対象商品:
- 55871095
カーオーディオを小さなものに交換してできた空きスペースに装着しました。いくつかのビス穴があり全く問題なく取り付けることができ、少しすき間ができたのでスポンジを貼り付け、満足できる仕上がりとなりました。
- 用途:
- 車修理
- 対象商品:
- 55871095
元々のカーオーディオ取り外し後の空隙に取り付けました。ネジ位置も正確で無加工で作業できました。私見では深さ方向がもう5cm位大きくても良いかと思います。他社品と比べやや深さが浅かったです。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 1DINステレオの取付
- 対象商品:
- 55871095
(L350S)タントに1DINサイズのステレオ取付する為必要になり購入しました。スムースに取付できて違和感ありません。価格も安価で助かりました。
- 用途:
- 2DINを1DINにして小物入れに
空きスペースを小物入れに。大手メーカーものと遜色なく、コスパ良いです。
PBでフタ付きもあったら良いな
- 用途:
- オーディオの下の小物入れ
- 対象商品:
- 55871095
1DINサイズの、いたって普通の小物入れ。 他には無い安さなのでまた必要なら頼みたいです。
- 用途:
- カーステレオの入り替え
- 対象商品:
- 55871095
カーステレオを入れ替えた時の空間を埋めるのに必要で、探していましたがなかなか無くて、ちょうど寸法が合うのがあって良かったです。
- 用途:
- 作業には使わないが自家用車に取り付けました
- 対象商品:
- 55871095
ごくごく普通の小物入れですが、値段が安い。
この小物入れに品質など求めていないが、固定用のねじ穴の位置もばっちりあっていたし、おおむね満足である。
- 用途:
- 小物入れとして
- 対象商品:
- 55871095
開口部のウエルドライン部にぱっと見でわかる変形がありました。後、隙間隠しに別途スポンジがひつようでした。値段は安価でしたが残念です。
- 用途:
- オーディオを2DINから1DINに変更したので。
- 対象商品:
- 55871095
オーディオを2DINから1DINに変更したので、DINポケットを探していました。問題なく装着出来ました。
- 用途:
- オーディオ取付
- 対象商品:
- 55871095
取り付けネジも適正で割れることなく付きました。ただしプラスチックが薄いようなきがします。1DINのオーディオと合わせて使用、合わせて持ち上げるとボックス部分がしなります。