断熱チューブのレビュー

平均満足度 4.32 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
断熱チューブ モノタロウ
柔軟な材質なので、取り付け作業が容易です。 【用途】水道管の防霜、防氷用に。
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-02-09
用途:
凍結防止帯の保温
対象商品:
57645385

調度よいサイズで、能率よく作業できたが、単位長が長すぎて相当余ってしまった。
短尺の凍結防止帯にあわせた長さのものがあれば、無駄が省ける。

2019-06-25
用途:
カーエアコンの低圧側の断熱に使用
対象商品:
57645367

外径が2mmほど細いと使いやすかったですが、材質がスポンジ状なので特に問題なく使えました。

1人が参考にしています
竹水 様2019-08-31
用途:
温水器配管工事
対象商品:
57645367

保温効果が大変宜しく使いやすい、作業は
最初水を入れて、その後パイプを通し、使用するとスムーズだった。

ヤジマワークス 様2019-07-15
用途:
冷媒パイプの断熱
対象商品:
57645342

使用温度幅が広く、素材も扱いやすいく、しっかりしているので使い易いです。
MonotaROブランドで安価に提供頂けるので助かります。

2019-08-29
用途:
ホースの結露防止
対象商品:
57645358

内径小さめの物選ぶと良い感じです。コスパ良いと思います。

2019-10-06
用途:
ジムニ-のメンテナンスで使用して
対象商品:
57645394

クーラーガスパイプラインのエンジンからの断熱材として使用しています。

2019-08-26
用途:
車両の配管増設作業
対象商品:
57645333

非常に使いやすく、しなやかでカーブも
自然に曲がり助かりました。

2019-06-16
用途:
配管工事
対象商品:
57645367

フリーカツトチューブとのサイズに綺麗に収まり曲げても問題なく使用出来たがあまり小さな曲げには曲げ向かないかも

2019-06-19
用途:
機械の保護
対象商品:
57645394

出来の良さ、価格についてもとても満足しております。

2018-11-28
用途:
ラジコンバンパークッション材として
対象商品:
57645333

本来の用途からだいぶ乖離してると思いますが
CWウイリーやグラホ系のバンパークッション材として購入しました。
クッション性や加工のしやすさ、サイズ等思った通りの品で満足です。
車体やボディの保護に役立ちそうです。

1人が参考にしています
2018-10-31
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
57645394

油圧ジャッキの棒が車体に傷がつかないよう保護用で使ってます。長さも十分あって何台分も使っています。外周がちょっと太いですが許容範囲です。

2018-10-24
用途:
給湯器の給水管の保護用
対象商品:
57645367

内径が給水管より大きく,少々がばがばしましたが,テープで巻きあげて何とかなりました。ちょっとなまくらなカッターナイフで切れ目をいれましたが,きれいに切れませんでした。新しい刃で切ることをお勧めします。

2018-12-19
用途:
作業場手洗いの保温
対象商品:
57645385

柔らかく加工しやすいので、楽に保温出来ました。
梱包の箱が大きいので驚きます。

GARAGE M 様2018-10-19
用途:
エアコンパイプの断熱
対象商品:
57645367

kカーのエアコンパイプに熱対策で使用、割を入れアルミテープで巻ましたが少々厚みが有り過ぎてエア層を潰す事となる部分が出来てしまい効果が微妙かも知れません。
内径と外径の差が少ない商品が有れば使いやすいのですが!

2018-05-22
用途:
本来の使い方では無いですが・・・
対象商品:
57645394

ギターが増えてきたので複数台用のギタースタンドをイレクターで自作しクッションに使用しました。Φ28イレクターパイプに緩めに入ります。接触面に悪さをするかも知れませんのでデリケートなラッカー仕上げの高級なギターなどには注意が必要かもしれませんが、私の安ギターでは今のところ問題ないです。使用される方は自己責任で。梱包は大き目なダンボールで曲げ跡が残らないように素晴らしい配慮がされておりました。

2人が参考にしています
2018-04-04
用途:
冷媒配管の断熱
対象商品:
57645376

冷媒配管の断熱に使用します.性能として,他社品とさほど違いを感じません.

1人が参考にしています
2018-07-11
用途:
ハウスのビニール破れ防止
対象商品:
57645376

この商品が、どれくらい持つか、まだ分かりません。雨風にさらされ、どれくらい、長持ちするか未知数です。

2018-07-06
用途:
ホースの結露防止
対象商品:
57645367

給水ホースに使用 地下水を使用しているので夏場は気温差が激しく結露するので試しに使ってみようかと購入 他のレビューにもありますが
とても大きな箱に入ってきます 何が入ってるんじゃーって思うくらいに
それとホースは通しにくいです 両サイドに少ししかパウダーを塗布されてなくて
通しにくいです ちょっとコツをつかめばなんとかなるかもですが

2018-02-21
用途:
水道パイプに
対象商品:
57645385

防氷対策に使用しています。思いの他柔らかい商品でしたが、コーナー部に使用したら良いです。

2019-02-16
用途:
アーシング
対象商品:
57645333

清和のアースケーブル(15sq-全体の直径8mm)を使用の際に、エンジンルーム内で干渉しない方が良いと思われる場所に装着しました。商品説明では内径6mmの誤差が+-2mm程度とありましたが、当方のケーブル8mmを余裕で通すことが出来ました。

1人が参考にしています