ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプのレビュー

平均満足度 3.76 (218件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウ
乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。 【用途】二輪車・乗用車
218件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-10-27
用途:
スクーターのタイヤ交換 自分用
対象商品:
59279903

年に最低3回は交換するので、1kgの大容量で気兼ねなく使えそうですが、個人で使い切るには何年かかるのかなぁ?と思っています。
伸びは良くなじみもいいようですが、薄く塗るより厚めに塗った方が
滑りはいいような気がします。
前に使っていた物と遜色ないので、量が多く値段が安い分だけお得感があります。
個人用に、500gの物のが有っても良いと思います。

1人が参考にしています
2019-10-10
用途:
手動チェンジャーでのタイヤ組み替え時に使用
対象商品:
59279903

プラスチックの容器の厚さが薄くて丁寧に扱わないと割れそうです。

1人が参考にしています
2019-12-15
用途:
タイヤ交換
対象商品:
59279903

悪くも無く、良くも無くで普通な商品です。
コスパはありです

2018-12-14
用途:
スーパーカブのタイヤ交換時使用
対象商品:
59279903

タイヤ交換の作業がしやすくなりよかった。今後も使います。

2018-11-09
用途:
バイクのタイヤ交換
対象商品:
59279903

コスパ最高の商品です。
使用感は今まで使用していた物より柔らかくて塗りやすく感じた。
ビードの乗りも良かったです。

2021-03-14
用途:
タイヤ交換

他社のビードクリームと違い伸びが悪く使いにくいです。また他のかたのレビューにもありますが、数ヶ月すると内容物と水のような物が分離して使用できなくなります。
寒冷地でご使用の方は、他社製品をお勧めします。

5人が参考にしています
2020-12-10
用途:
もっと少量で良かったなと、、、
対象商品:
59279903

タイヤ交換時有ると無いでは全然違います。小さい方を購入しましたが、自分の使い方では一生かかっても使い切れないかも、、、。

cozycycle 様2019-08-16
用途:
タイヤ交換
対象商品:
59279903

この暑い時期だとドロドロに溶けて半分液体化~
何なんでしょうか~
作業は出来ますが、拭き取り等が必要です。
次はメーカー品を買います!

2018-09-18
用途:
バイクのタイヤ交換に使用
対象商品:
59279903

初めて自分でタイヤ交換をした時に使用させて頂きました
少量で非常に滑りが良くなりすんなり手組ができました
使用頻度が少ないのでこの品質がいつまで保たれるのかが心配

1人が参考にしています
2018-08-25
用途:
タイヤ交換
対象商品:
59279903

この量でこの値段はお得です。スポンジと合わせて使用しましたがとても塗りやすい質感です。

1人が参考にしています
2019-03-07
用途:
ホイール外し
対象商品:
59279903

タイヤに塗りましたがシャンプーの方が外しやすかったです。

2020-09-17
用途:
タイヤの組込時に使用します。
対象商品:
59279912

モデルチェンジ前の方が良かった。
速乾タイプと謳っているが、塗る前から既に粉っぽく
塗っても塗らなくてもいいんじゃないかという位で
ビード以外に付着すると白く乾いて不格好になる。
モノタロウブランド製品は価格が安いがモデルチェンジすると
全く違う製品になっていて品質が安定しない。改善を求めます。

13人が参考にしています
2020-02-08
用途:
メンテナンス
対象商品:
59279903

コスパもいいし、これを買っておけば
しばらく使えるのでありがたいです。
使用した感想も普通のメーカー品と大差ありません。

2019-06-02
用途:
タイヤ組み換え作業
対象商品:
59279912

09966293,20361066、59279912と品番が変わるたびに不満が増えてきた。特に硬さと乾燥スピード。以前より、ゲル状で塗りやすく速乾性との表記は有ったが、実際は硬めの半練り状態で丁度塗りやすく、非常に長く使用できた。今は柔らかすぎて、無駄が多く、組み込み後のタイヤの掃除に余計な手間が増えた。4㎏を使い切るのも早くなった。速乾性、確かに速乾で1本1本組みながら塗る必要がある。以前のものは4本分塗っておくことが出来た。
以前より滑りには不満はないので是非09966293の復活を望む。

2人が参考にしています
2018-11-04
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
59279903

チェンジャーに収まるサイズで重宝しています。
今後も安価で良い商品の提供をお願いいたします。

2018-11-13
用途:
タイヤ交換
対象商品:
59279903

ごく標準的なクリームです。何の問題もなく良い商品だと思います。

2021-01-14
用途:
タイヤ組込時の潤滑
対象商品:
59279912

他の方が書いてあるように前モデルの方が良かった。
参考までにレバノン製である。
塗る前から粉っぽく、タイヤもホイールも乾くと白く汚れる
潤滑は一応されているようだが、本当にすぐに乾いてかなり塗りこまないと
乾いてしまい組みづらい。
北海道で使用しているが凍結して、豆腐のクズのような物と水分に分離してしまった。
半分位残っていたが、粉っぽい割には水分が多く含まれているようだ。
わざわざ屋内で保管する事はしないだろう。今までのビードクリームでは無かった。
10年業界にいてこの様な代物は初めて。少し高くても別の物に切り替えます。

4人が参考にしています
2020-11-20
用途:
タイヤ交換時
対象商品:
59279903

蓋を閉め忘れため、固まってしまいました。
固形石鹸のように、タイヤ・ホイールにぬり使用しています。

2018-10-16
用途:
タイヤ組み替え
対象商品:
59279903

コストパフォーマンスは最高です。他の製品と比較しても、全く問題なく、タイヤの組み替えが出来ました。

平田鍼灸整骨院 様2020-11-09
用途:
タイヤ交換
対象商品:
59279903

タイヤとホイール面の取り付け場所の両方にクリームを塗って作業しましたが、乾燥するのが、少し速い気がします、もう少し乾くのが遅い方が作業しやすいと思いました。