トルクレンチ ヘッド交換式のレビュー

平均満足度 4.00 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トルクレンチ ヘッド交換式 モノタロウ
モノタロウ
8,498 / 税込 9,348
ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。 【用途】小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社SAP 様2022-06-21
用途:
バイク整備
対象商品:
57373943

質感と作りは大変良いのですが、トルク表示印刷の色が悪い。
サテンメッキの本体に淡いベージュのトルク表示………全然見えません!

3人が参考にしています
2019-08-17
用途:
配管ナットや自動車のボルトに
対象商品:
57373952

フレアナットの締付けが偶に必要で、配管の専門職ではないので、専用を買うのは勿体ないので、こちらを購入。
ヘッド交換式とあってスパナ型やソケット用アダブタが使え、型番ごとの規定トルク範囲内の用途であれば何本も高価なトルクレンチを用意しなくて良いので助かる。
差し込み径は横12mm、高さ9mmの凹型で、実は一部の数社の工具メーカーの凹型差し込みトルクレンチと同じであった。(公式では無いのでメーカーは伏せる)
その為、博打であったが、手持ちの他社モンキーヘッドがピッタリ使え重宝している。
トルクアナライザーや手持ちのデジタルトルクレンチで首折れ値を計測したが、大手の物と大差無い精度であり、アナログトルクレンチでの作業が可能な場所ならこれで十分かと思う。安価ながら満足な品質である。
今後も1年使い倒して精度が保てれば各サイズ揃えてもいいかと思う。
欲を言えば、せっかく安価で先端パーツをラインナップできるモノタロウブランドなのだからもう少し先端パーツの充実をお願いしたい。
特にスパナ型(冷媒管に使える17mm22mm26mm等)やメガネ型(狭い箇所に必要)、モンキー(簡易作業や特殊形状用に)は需要があると思うので是非ラインナップを検討して欲しい。

12人が参考にしています
EHCコンサルティング カトウ 様2019-08-22
用途:
エンジンの低トルク箇所のトルク管理
対象商品:
57373943

低トルク用として、4~20N・m(約40~200kgfcm)を購入、一般的な中トルク用の某国産有名メーカーの物(20~100N・m)なども使用しているが、今回購入した物の方が数値の設定、ロックの使い勝手が良い。
保管用ケースには別に購入したラチエットヘッド等を付けたまま収納出来るが、ヘッドは1つしか収納出来ない。
せっかくの交換式なので交換用ヘッドの収納スペースがあると良い。

2人が参考にしています
2019-05-16
用途:
ロードバイクメンテナンス
対象商品:
57373943

スパナキットとともに購入しました。
ロードバイクメンテナンスでは、通常のトルクレンチで十分なのですが、ディスクブレーキの油圧ホース取付時ボルト締めがあり、スパナが使用できる、ヘッド交換式トルクレンチを購入となりました。
4N~を選択、サイズは別途使用しているものと比較して大きめで、2N~でもよかったかと思いますが、問題なく使用はできているので満足しております。
本体自体はトルクレンチからいえば、安価でよいのですが、交換ヘッド全般に言えるのですが、もう少し安価であると思います。

1人が参考にしています
2019-06-13
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
57373943

造りは頑丈そうで、その分想像していたより大きい、重い。出張工具を予定していたので用途を変えて利用しようと思う。
交換ヘッドに19mmの追加を希望

ツナグ電工株式会社 様2018-02-09
用途:
精度高い
対象商品:
57373968

社内の検査機にかけても有名日本メーカーと遜色ないくらいの精度。あとは精度をどのくらい維持できるかだがメーカーの修理は高額なので、この値段なら消耗品として捉えても良いかもしれない。

1人が参考にしています
2017-11-28
用途:
作業時
対象商品:
57373952

モノタロウブランドで早くアタッチメントを販売してください。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。オープンヘッドとラチェットヘッドの2種類ご用意がございます。
画面に表示するように致します。よろしくお願い致します。