トルクレンチ デジタル式のレビュー

平均満足度 4.17 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トルクレンチ デジタル式 モノタロウ
モノタロウ
19,980 / 税込 21,978
簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。 【用途】自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社 柴藤自動車 様2022-08-01
用途:
トルクレンチとして
対象商品:
57375587

価格、精度を考えれば文句はないと思います。
初めてデジタルタイプを使用しましたが慣れてしまえばさほどの苦労もなく、設定値も複数登録できるので普段よく使う値を登録しておけばすぐに呼び出せます。
耐久性はまだ分かりませんが今までのレンチも数年もすれば数値に狂いが出てきましたので、消耗品と考えたときにこの価格は魅力です。
自動で0点調整がされるということはそもそも狂いは出ない勘定なのでしょうか?。
まぁ、とりあえず満足はしています。

2人が参考にしています
namazuyaうさぎ堂 様2021-01-04
用途:
愛車のタイヤ交換用その他。
対象商品:
57375587

年に2度のスタッドレスタイヤの交換用に購入。今までは安価なアナログ方式のトルクレンチを使用してきたが、やはりデジタルトルクは安心感が違います。

1人が参考にしています
2021-01-19
用途:
エンジンメンテナンス
対象商品:
57375587

価格、品質は問題ないと思います。検討していただきたい点は、デザインがダサいのと従量的に重いです。改良願います。

2人が参考にしています
2020-01-01
用途:
自動車整備

肝心な操作ボタンに不備があるという初期不良がありましたが、さすがの対応で安心しました。
プリセット型のトルクレンチだけだと実際かけたトルクがどのくらいか不安があったので購入。
機能としても、友人が持つ高精度なトルクレンチで測定したものとほぼ同等の数値でしたので秀逸ではないでしょうか。
操作感は、目標とするトルクが近づくと音で知らせてくれる上に、オーバートルクになるとバイブレーションで教えてくれます。プリセット型のカチカチ感に慣れた私には使いやすかったです。
ただ、使えるソケットのサイズが1/2(12.7sq)の方を好む方もいるかもしれないので、バリエーションがあると嬉しい気がしました。

7人が参考にしています
2020-11-26
用途:
車のタイヤ交換やバイクの整備
対象商品:
57375587

9.5角用を注文して、来たのを見たら12角用くらいの長さがありビックリしました。タイヤ交換等なら問題ないですが、狭いところやバイクの整備には長すぎて使いづらいです。そういうところで使う方は購入時に長さを確認することをお勧めします。性能と価格には満足ですが、自分を含め、たまにしか使わない方はトルク設定などで戸惑うかもしれません。日本語表示じゃないし電源マークボタンもありません。(メモリーボタンでオンだっけ?)いじっているうちに思い出せるんですが、なんせ直感的にわかりづらいので。(私だけ?)

5人が参考にしています
2020-07-29
用途:
タイヤ交換に
対象商品:
57375587

使ってみてどのくらいのトルクが掛かっているか見たいのだが、タイヤ交換の場合表示が横になるので表示の向きが変えられたらいいなと思いました。ただピークホールドは表示されるのでそれは良いです。(取説には詳しく書いてなかったような?)
お知らせ音がやや大きいのでブザー部分にビニテープ貼りました。バイブだけでも良いかな?
音を消せれば良いな。
ケースに余裕があるのでソケットとエクステンションが入れられたら良いなと…
プリセットは5くらいでもいいかと…間違えて押しちゃうと面倒です。なので使う同じトルク値を10個全て入れました。
トルクレンチとしては使いやすいです。

3人が参考にしています
株式会社澤渡製作所 様2020-01-07
用途:
ねじシメジのトルク管理
対象商品:
57375587

デジタル式なので数値で管理できるので非常に重宝しています。

1人が参考にしています
株式会社WEED 様2018-09-27
用途:
車のメンテ
対象商品:
57375587

とても使い心地はいいです。が、トルク設定が面倒臭い、メモリーが付いているのは、いいですね、クリップナットなどは。

2020-06-18
用途:
トルクの締付管理
対象商品:
57375587

使用に問題はないが、説明書の内容が不十分で、わかりにくかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2020-05-20
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
57375587

今まではプレセット型を大小使い分けて使用していましたが
老眼でトルク合わせの表示も見にくく、デジタルなら広い範囲のトルク管理が出来、1つでまとまると思い購入しました。
使い勝手はデジタル表示が大きくトルク設定がしやすく、
トルク管理も振動と音でわかりやすいです。
1つ細かいことを言えば、説明書の電池の向きをもう少しわかりやすいように表示した方が良いと思います。

1人が参考にしています
2018-05-16
用途:
タイヤ交換(笑)
対象商品:
57375587

左右両方向測定、及びトラッキングモード、並びにトルクレンジが広いのが良いですね。この機能でこの価格は他にはありません。

1人が参考にしています
2018-04-14
用途:
自動車タイヤのナット締め付け

電池を入れる蓋をマイナスドライバーなどで回転させて開ける仕組みになっているのですが、蓋の締まりの強さに比べて、プラスチックが脆弱すぎて、買って1回目に開ける時点でかなり舐めた状態になりました。しかも爪も同じ素材で脆弱だったので、閉めようとすると完全に爪がなくなっていて閉められない状態でした。なんとかテープで固定して使おうと思いましたかが、0補正してしばらくおいておくと0点が30Nmに(使用したいトルクは105Nm)なっていてとても使用できたものではないなと思い使うのを諦めました。安物買いの銭失いです。ほかの会社の製品を購入することにします。
ちなみに本商品ですが、1月5日に購入する時点で2ヶ月の長納期だったので、春のタイヤ交換のタイミングに間に合えばよいかという思いで買いましたが、結局納期どうりには納品されずかなり遅れての納品でした。そのためその時のタイヤ交換には使えませんでした。その上でのこの状態は設計段階でかなり問題があります。、

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。