裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具のレビュー

平均満足度 4.11 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ
モノタロウ
3,398 / 税込 3,738
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。 【用途】電気工事、配線作業に
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-04
用途:
電気設備のメンテナンスなど
対象商品:
76141933

22スケアの電線の圧着をしたのですが 私の握力では握り込むことができず苦労しました。
握力が弱い人でも使えるような機構が付いていると良いなと思いました。
(今回は柄の先端を万力で挟んで 万力の力で圧着しました)

NHPソリューション株式会社 様2025-11-06
用途:
電気線の成端 端子圧着

必要な機能が備わっています。(端子バリエーションも)
コストパフォーマンス良いとおもいます。

2025-09-14
用途:
ケーブル接続作業で
対象商品:
59741474

モノタロウのPB商品のほうが安いのでいいかと思い購入したのですが、先輩方からこの商品はJISマークが入っていないので仕事では使えないといわれがっくりしています。
※これは私の個人の感想です。モノタロウのPB商品を購入しないことの推奨ではありません。購入についての判断は自己責任でお願いします。

1人が参考にしています
2025-05-21
用途:
スリーブのカシメ作業

ワイヤーロープのスリーブをカシメるのに使いました。しっかりと固定できました。

2024-10-19
用途:
圧着端子の加締め

今までプライヤーで加締めていましたが加締め部が広がったり加締め不足が発生していましたが、広がり加締め不足がなくなりました

1人が参考にしています
株式会社 秋本製作 様2025-01-16
用途:
メンテナンス作業に使用

普通に使えています。8スケ以上で使用するために購入しました。至って普通だと思います。

2023-09-22
用途:
設備製造
対象商品:
76141933

油圧圧着まで使わなくていい時には便利ですね。
人力なので力は必要ですがなんとか使えます。

3人が参考にしています
2022-09-15
用途:
内装工事
対象商品:
59741465

ワイヤーのカシメに使用しています。コスパ最強かつ使いやすい。

4人が参考にしています
2022-11-22
用途:
DIY
対象商品:
59741465

価格も安く、機能的には問題なくP,Bスリーブがしっかり圧着出来ます。

2人が参考にしています
2022-10-11
用途:
アース用ケーブル製作時
対象商品:
59741465

端子の圧着時に握った所でロックがかかり、しっかり締め付ける事が出来ます。高価な工具とほとんど遜色ありません。

2021-12-27
用途:
電気工事
対象商品:
59741474

14sqのCVケーブルに端子をつけましたが、これで合っているいるのかと思うぐらい、力がいりました。小さい端子ばかりつける方は良いですが、大きいケーブルにはもう少し楽なものを探した方が良いと思います。

10人が参考にしています
2022-07-02
用途:
圧着端子のかしめに使っています
対象商品:
59741474

同等品より値段がお安いのに頑丈でとても良い商品です。

2021-08-15
用途:
アンダーソンソケット用
対象商品:
59741465

ANDERSON POWER PRODUCTSのSB50シリーズ用に手配、5sq用端子は8sqのダイスで締められます。
ラチェットリリースがあるので噛ませ直しができます。
握力は必要なので、ラチェットの初段に噛ませて位置決めしたら床に置いて体重をかけて仮締めし、仮締めができれば梃子が利くので握力で締め上げる、と言った使用感です。
数をこなすのは無理がありますが、スポット用途ならば十分です。

5人が参考にしています
2021-06-30
用途:
配線作業
対象商品:
59741474

レチェットの解除ができるので便利。
使い勝手は、普通です。

1人が参考にしています
2021-03-06
用途:
実装配線時
対象商品:
59741456

圧着が細いサイズがメインなので持ち運ぶのには小さくていいですね。
ただし他の圧着器よりは力がいります。

2人が参考にしています
LEAF 様2021-11-22
用途:
自動車整備
対象商品:
59741474

特に問題はありません、仕事で使用しておりますが丈夫です。

1人が参考にしています
2020-10-01
用途:
分電盤やアースの配線に使いました
対象商品:
59741474

今回圧着用に安価な工具を探し一年前にこれを購入しました。
自宅の分電盤を単2から単3にして、アースの工事をして、
ソーラーパネルの設置の際に使用しましたが、普通に使えており特に問題は有りません。

1人が参考にしています
2020-08-27
用途:
自動車用配線加工時に使用
対象商品:
59741474

配線を延長するのに使用しましたが、あまり力を入れずともスリーブを圧着することができました。購入して良かったです。

1人が参考にしています
2020-08-01
用途:
端子の圧着
対象商品:
59741474

高価なメーカ品と比べて、圧着途中でもツマミも回して開放できるのは便利です。
圧着完了後は自動でリリースするので使い勝手も問題ありません。

1人が参考にしています
2020-06-07
用途:
電気配線作業
対象商品:
59741474

大きい割にカシメル時に力が必要ですが、それ以外についてはまあまあ満足してます。

1人が参考にしています