ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプのレビュー

平均満足度 4.04 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ モノタロウ
モノタロウ
2,298 / 税込 2,528
ホーローホワイトボードがこの価格! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので 軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 ※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。 【用途】伝言・メモ書きに
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
TES 様2026-01-28
用途:
会議用

ホーローの特徴がイマイチ分かりにくいのと
ぺんを置く部分の作りがちょっとちゃっちい(値段なりかも)
使用感は普通で特に問題になるところは無かった。

寺林板金株式会社 様2026-02-09
用途:
現場管理

軽くて取り付けやすかったです。文字の書き具合も滑らかです。

株式会社 創工房 様2025-09-20
用途:
自宅にて 夫婦供用の仕事/遊び/通販受取日程等 スケジュールボード

大きめを購入 縦型に壁面に取付しまして
日程表のシートを別で購入 目線下にスケジュール
目線上に 町内会のお知らせ 他 を貼っています

1人が参考にしています
2024-03-04
用途:
自室の備忘録として
対象商品:
61174146

今までは、100均の安いホワイトボードを使っていましたが、書いてしばらくすると非常に消しにくくなります。ホーローは全然違いました。剛性が高く書きやすいし、消すのがとても簡単です。価格的には20倍以上しますがお勧めです。
壁へのねじ止めがちょっと難しいのが惜しいところです。

2024-05-21
用途:
連絡掲示板等に使用
対象商品:
61174216

表面を正面から見て左側のアルミフレームのボードとの接着?取り付け?が
不十分な様で、左側だけ軽く前後に動かすだけでパリパリ、ミシミシと言う音がしてグラつく。
その他の3方向は全くそういう状態ではなく、しっかりしていた。
今後の耐久性に不安は残りますが、とりあえず使用に大きな問題はないのでそのまま使用する事にしました。

1人が参考にしています
ひらた歯科 様2024-04-15
用途:
軽い
対象商品:
61174198

軽くて使いやすいやすいです
付属のネジも、石膏ボードで役に立ちました

1人が参考にしています
2023-09-19
用途:
連絡用
対象商品:
61174146

書いた文字を消した際に、後残りがないので使いやすい。思ったよりも軽い。

2023-08-03
用途:
課内打合せ確認用ホワイトボードに使用
対象商品:
61174216

裏面(表面ではなく)のホーロー 右上部にしわが寄っており 返品交換をお願いしたところ 迅速なご対応をしていただき交換できました。しかし 新しいものも同じようなしわができておりました。裏面なので特に問題はないですが 製造途中でできたしわ(枠を取り付けるときに力が加わった)だと思います。 段ボールにキズは無いので運搬中できたものではないと思われます。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございませんでした。

国立大学法人信州大学 様2023-07-21
用途:
少人数での打ち合わせ時
対象商品:
61174216

安価ですが、文字も消えやすく満足しています。製品を見るまではボードの強度に不安がありましたが、それも私には十分でした。

2022-09-27
用途:
掲示板として
対象商品:
61174146

軽量でサイズが手頃なのが良い。また、ホーロー製なので筆跡もきれいに消せます。
取説は見たのですが、粉受けを取り付けるのに手間取り苦労しました。

2022-05-18
用途:
連絡事項記入用
対象商品:
61174164

すごく軽く、楽に壁に取り付ける事ができました。
マーカー置きも、邪魔にならない大きさでちょうど良かったです。

株式会社近藤組 様2021-11-15
用途:
事務処理など
対象商品:
61174164

書類の提出など 日程が先のものを忘れないように、 目の前に記録しています。
大きさもちょうど良く助かります。

2021-04-12
用途:
家事
対象商品:
61174216

ダイニングキッチンの壁にかけて子供たちのプリントを貼ったりメッセージボードとして使用しています。大きくてとても使いやすいです

株式会社コントライズ 様2020-06-23
用途:
非常に良い!キレイ!
対象商品:
61174216

他の人のレビューを見ていて、配送時の粗相があったりする方もいるようなので、表面の凹凸等がないか気になっていましたが非常にきれいな状態で納品されました。
表面にはフィルムが貼られてあり傷がつかないように配慮されてます。
フイルムを剥がすと非常にきれいなホーローのツルツル表面になり、通常の粉体塗装のホワイトボードと比べても、表面が硬く文字を消しても汚れが付きません。
非常に良い買い物をしました。

2019-03-09
用途:
行事予定
対象商品:
61174198

コストパフォーマンスがよい。
他社製品とそん色はないです。

ケイテック 様2018-11-14
用途:
掲示板として
対象商品:
61174198

手ごろな価格でマグネット対応は、多用途に使用できます
裏面に1層のペイントがあれば、最高です
発送の対応 良かった

2018-05-21
用途:
予定の書き込み
対象商品:
61174164

ボードを吊るすための金具が左右に移動でき、取付位置の調整ができてよかった。4本の付属ねじで直接、壁に取付もでき、便利です。

2023-10-18
用途:
家族の連絡用
対象商品:
61174146

文字が消しやすいということでホーロータイプを購入しました。
100均のホワイトボードとは全然違うレベルの消え方で満足しています。
壁への取り付けにおいて、2つ方法があります。
1)2個の吊り下げよう金具をネジに引っかける
2)本体の四隅を直接ねじ止めする
2)の方法を選択する場合は、吊り下げ用の金具が邪魔になるのですが、この金具を外すことができませんでした。
金具がある分、その辺が高くなるため綺麗に取り付けることができません。
ここは、改善して欲しいところです。

2017-12-08
用途:
社内情報掲示用
対象商品:
61174198

サイズも適度で、見た目もきれいで満足しています。
もう少しいろんなタイプの壁に掛けやすい工夫があればさらに便利です

2021-09-08
用途:
スケジュール等の連絡用
対象商品:
61174146

大事な予定などを職場で共有するために使用しています。
大手メーカーの製品に比べて、ホーロー製という割に
マーカーが消えにくい、跡が残ります。
この点は値段相応だと思います。
できれば、縦掛けできるようにして欲しいです。