ドライバー スタビー ラチェット式のレビュー

平均満足度 4.29 (38件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドライバー スタビー ラチェット式 モノタロウ
スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。 【用途】ねじの締め付け・緩めに
38件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-08-30
用途:
車やバイクの整備
対象商品:
60978042

ギヤ数が多くて動きがなめらか。コスパもいい。強くにぎって回すと切り替えも動いてしまうのでちょっと注意が必要。

MAR SURFBOARDS 様2023-12-08
用途:
予備の工具として
対象商品:
60978042

まず特筆すべきは「固定」ができることです。このレベルに薄いスタビーラチェットで固定が選べるものはかなり少ないです。製品の仕上げやギアのスムーズさはこの金額では考えられないレベルでよくできています。台湾製72ギア、ビットはマグネット保持で強さも程々で抜きにくい一歩手前って感じです。黒い部分はプラスチックで外周はアルマイト処理されたアルミなので掃除もしやすく、切り替え部分が全周どこでも操作できることも良いのですが、逆に言うと外周のアルミは滑りやすく、黒いプラスチック部分も滑りやすいのでグリップ力に欠けるような感覚です。作業面で言うと外周のアルミ部分だけを摘むように持って作業する分には良いのですが握り込むように持って回すと指が滑った時に切り替えに触れてしまい、逆回転になってしまう恐れがあります。これは使い方の問題で狭い部分で使用する時に何かに擦れてしまう状況では切り替えは起こらない向きの設計と考えれば一長一短ですね。いずれにしても固定ができるメリットは非常に大きいので買って損はありません。外周をザラつかせるなりゴム塗料塗るなりで滑りにくい状態に加工してしまうなんてことができるのもこの価格の製品なら気兼ねなくできるし、良いもの見つけた感じですね。

1人が参考にしています
2024-02-29
用途:
機械のメンテ
対象商品:
60978042

青の工具が好きなく、探していたので、使い心地も色味も大満足です。

2024-02-13
用途:
エアコンのドレンホースの付け根などにあるネジの着け外しがしにくいの狭いスペースで使用
対象商品:
60978042

狭い所にあるネジやナットはこれじゃなきゃ回せないので重宝している。

2023-10-15
用途:
作業スペースが狭い個所でのボルト締め
対象商品:
60978042

柄が長いスクリュードライバーを使えない狭い場所において,短いビットと組み合わせてねじ締めを楽に行なうことが出来ました。

2023-04-20
用途:
機械メンテ
対象商品:
60978042

コンパクトでもしっかりした作りでクオリティが高く、プロユースに適したドライバーだと思います。

2023-02-14
用途:
自転車整備に使ってます
対象商品:
60978042

隙間の無い狭い空間でドライバーが使えないとき重宝しています♪

野田山堂 様2022-09-11
用途:
車のオーディオ接続
対象商品:
60978042

スピーカー線接続など、普通のドライバーだと取り回しが面倒になるところてのひらサイズなので小回りがきいた。車内移動時にもマグネットトレイに入れることができかなりストレス軽減できた。

2022-11-11
用途:
DIY作業
対象商品:
60978042

質感いいです。ラチェットの感触もいいしDIYで使うには十分。耐久性はこれから。

ピデスアート 様2022-08-09
用途:
日常の作業
対象商品:
60978042

狭い部分やちょっとした作業に便利ですね。
予めビットは付属しないとの事でしたので余ったビットをサンダーでカットして使ってます。

2022-05-03
用途:
バイクのメンテンス
対象商品:
60978042

小さくて使いやすいのですが、
小さいゆえ力が入りにくくもあり、、、
トータル的には狭い作業での
使い勝手がいいので満足してます。

2020-10-04
用途:
バイク用の携帯工具
対象商品:
60978042

各種ビットと延長アダプター、変換ソケットなどを組み合わせて、+-ドライバー大小、3~6mmヘキサゴンレンチ、8~12㎜ソケットレンチをポケットにも入る長さ11cmほどの小さなケースにまとめて車載工具の代わりに携帯しています。
可能な限り工具をコンパクトにまとめたいという要望にピッタリでした。

1人が参考にしています
喰飲楽家 美優姫 様2021-11-29
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
60978042

安くて良い商品です。使い勝手がとても良い
機会があったら又リピートします

2020-12-10
用途:
狭い場所での使用
対象商品:
60978042

クラッチ式で、今まで持っていたものより力が入れやすく、
とても便利で、役に立ってます。

2020-07-20
用途:
車やバイクのメンテナンス
対象商品:
60978042

アルミ製で軽いのとその形状で回しやすい。狭い場所でラチェットなのは本当に助かる。

2020-06-18
用途:
狭所でのねじ止め
対象商品:
60978042

しっかりとした造りでアルミの質感も良いです。
インパクトドライバのケースに常備しています。

2021-02-11
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
60978042

狭いところなどの作業に重宝しています。安価な割に作りもしっかりしていて通常使用に問題ありません。

2020-03-09
用途:
機械の分解組立作業
対象商品:
60978042

力のいらない締め緩め作業は大変楽です。また、安い割に質感が高いので所有欲も満たされました。

2021-06-16
用途:
狭い場所での作業
対象商品:
60978042

回転(ラチェット動作)が固いため、あまりトルクが必要のないものをラチェット機能を使用して回すことが難しい。

2人が参考にしています
2020-02-12
用途:
予備
対象商品:
60978042

たまに必要になる時があるので毎回ポケットに入れて持ち歩いています。
なかなかかっこよくて気に入っています。
でもどうせなら1/4DR付の方を買えばよかったかな?