鉄粉配合パテ 速硬化のレビュー

平均満足度 4.50 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
鉄粉配合パテ 速硬化 モノタロウ
モノタロウ
7,098 / 税込 7,808
鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。 スタンダードタイプの4倍の速さで硬化する。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。 【用途】配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。
32件中 21~32件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-04-23
用途:
金属の割れた箇所の修理、造形
対象商品:
63387494

デブコンより安くて同じ使用感です
キャンペーンを狙えば5000円以下で買えるのでお得です
硬化時間もデブコンと同じで強度も同じなのでまた購入予定です

2人が参考にしています
2020-10-22
用途:
重防食
対象商品:
63387494

1年前の在庫品が届いた上に今後も改善はしないとの事

5人が参考にしています
2019-07-08
用途:
機械
対象商品:
63387494

使用するときの道具がそろっていると、ありがたいです。

昭東丸 様2020-04-25
用途:
パイプに穴が開いた時の補修
対象商品:
63387494

デブコンと比較しても使い勝手、強度等は同じで価格が安い

2019-04-16
用途:
ボディ補強、パイプ補修等
対象商品:
63387494

パイプ補修で使用。使用方法も判りやすく、容易に補強が出来た。乾燥後は強度もある。

2019-03-26
用途:
屋根の穴補修
対象商品:
63387494

件名にある
屋根補修に使用しました。
折半屋根の穴補修に使用しましたが、しっかり穴が埋める事が出来ました。
その後塗装しましたが、問題なく使用できます。

2019-01-02
用途:
高性能だが、ミッチャクロンとの併用は不可

ミッチャクロンとの相性は最悪です。金属素地を粗面にしたあと、ミッチャクロンを塗布し、乾燥後に本品を塗った場合、パテが完全に硬化しても、少し圧力を与えただけで簡単にパリッとはがれます。(複数回テスト済)
作業をリテイクする場合、粗面に塗布したミッチャクロンを剥がすのは、真鍮線ブラシやアセトンで拭いた程度では効果がなく、鋼線ブラシやヤスリ等で金属面を一皮むく必要があります。
硬化剤(強い刺激臭)に含まれる溶剤が、ミッチャクロンに溶解・変質などの悪影響を与えているのかもしれません。
ミッチャクロンなどを塗らずに金属面に直接塗れば強力な接着力と研削可能な硬度が得られ、満足しています。

3人が参考にしています
2018-12-24
用途:
金属部品の補修
対象商品:
63387494

ミッチャクロンを塗布してあるアルミ素地(足付け済)にパテを塗ったところ、簡単に剥がれてしまいました。ミッチャクロンとの相性は最悪です。
ただのアルミ素地に塗ったパテは、足付けの良いところは剥がれず強度もありますが、足付けの甘いところはパリッとはがれますので、念入りな下地調整が必須です。
下地の脱脂は、パーツクリーナーでは不十分です。アセトンでしっかり拭き取りましょう。
乾燥時間は、4時間/25℃ とありますが、実際にはまだ柔らかさが残っています。
8時間でカチカチに、機械加工する場合は12時間は乾燥時間をとった方がいいでしょう。
実際の施工において、ヒーターやドライヤーによる熱硬化促進を行うと、アルミ素地が収縮するせいか強度が弱かったり仕上がりがきれいに行かないことが多く、自然乾燥の方がトラブルがありません。
剥離剤は、クレシリコンスプレーを塗布しておくときれいに離型できます。
換装後、表面を磨いても黒鉄色のままです。
アルミパテのような銀白色にはならず、パテと素地の境目ははっきりわかりますので、上塗りは必須です。
製品ラベルには乾燥時間に関する情報が一切書かれておらず不親切です。
パテを使用する上での必須情報なので、大きなフォントで明記するようお願い致します。

3人が参考にしています
アサヒフォークリフトガス株式会社 様2019-02-21
用途:
錆びて穴あきパイプの補修
対象商品:
63387494

しっかりと食いつきヤスリかけも問題なく出来ました。

株式会社アンビション 様2019-04-01
用途:
車のボディの修理
対象商品:
63387494

まだ、気温が低いせいか中々硬化しなかくやや使いずらかったです

2019-04-07
用途:
ガス管(SGP25A)のピンホールの補修に使用した。
対象商品:
63387494

標準的な使い方 行程4・・・・硬化養生の欄に「ビニールに包んだ使い捨てカイロ」とありますが、カイロをビニールで包むと温度が上がりませんでした。カイロの保温面にビニールを貼り、背面は通気性のあるタオルで固定して温度を上げました。
50グラム程度の容器で販売してほしい。(使い切りできる)

株式会社リョーシン 様2018-10-18
用途:
マフラーの穴埋め
対象商品:
63387494

トラクターのマフラーに穴が開いていたので、穴埋めに使用しました。完全に硬化してました。何にでも使用できる優れものです。