半田こて コードレスタイプ 電池式のレビュー

平均満足度 4.10 (80件のレビュー)
商品レビューを投稿する
半田こて コードレスタイプ 電池式 モノタロウ
コードレス(電池使用)で電源に困りません。スイッチを押している時だけ加熱する二重安全スイッチです。ライト付きなので、薄暗い箇所の作業に便利です。 【用途】工芸などのホビーや電子機器の組立に。
80件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-04-09
用途:
出張整備
対象商品:
62011836

緊急用には悪くない、といったレベル。
温度が実用レベルまで高まっているのかわからないので、赤ボタンを押し続ける使い方をしました。
グリップも同時に熱くなってくるので電池の破裂が懸念されます。
5.0v駆動になればUSB接続できてよいのに。

2021-06-23
用途:
車の電装加工や取付
対象商品:
62011836

半田こてのコードレスは非常に助かり、特にセキュリティ対策の用品は、配線から配線にバイパスする事が多く、接触不良等で作動がおかしくなるケースが多いので、半田付対策するが、車内は狭いので、コンパクトで軽く、取り廻し性の良いのが不可欠、
他社は値段が高く、同じような構造でしたので、モノタロウ社を使用していますが、半田の溶解速度や乾電池の持ちも、他社と変わりがないので重宝しております。

2021-05-14
用途:
カメラ取付時の配線作業
対象商品:
62011836

今までAC電源タイプとガス式タイプのコテを使用していたが今回初めて電池式を使用した結果ちょい作業に非常に向いていた溶融温度の時間が短く置き場にも平置きが可能で作業性が良い、作動ボタンがもう少し大きくてもよいと思う

HIRO CRAFT/Loco920* 様2021-02-07
用途:
DIY用
対象商品:
62011836

本当にすぐに温度が上がり、はんだ付けできました。
今まで温度が上がるのをじっと待っていたことを思うととても使いやすいです。
しかも乾電池でコードレスなのと手に馴染む小ささで扱いやすいところもよかったです。
この価格でこれはコスパも素晴らしい。

1人が参考にしています
2021-05-04
用途:
バイク整備等
対象商品:
62011836

ほかの人の書き込みにもありましたが、コンセントのないところでは非常に助かります。スイッチの操作性も若干気になりますが、コードレスのメリットが上回ります。大きさについては手が大きいので気になりませんでした。価格以上の使い勝手で、あとは耐久性ですが、私の場合は使用回数が少ないので当分使えるかなと。電池も100均のもので動作してくれました。

2021-07-07
用途:
メンテナンス
対象商品:
62011836

ツーリング先での突然のトラブルに大変便利です。
しかも、強力な電熱で驚きました。

APLUS 様2021-05-12
用途:
車の配線等
対象商品:
62011836

コードレスはガス式を使っていましたが、ガスが漏れたりして使えない事もしばしば。
こちらは電池式なのですが使えるまでの時間も短く、車の配線をハンダ処理する時に重宝します。
価格も安く、良い商品だと思います。

2020-10-28
用途:
マイカーのメンテナンス時
対象商品:
62011836

今までは室内でコード式を使い、車両でのハンダ作業は断念していましたが、これなら屋外でも使え便利です!
車内の暗がりもライト付きなので便利でした。
耐久性はしばらく観察します。

2人が参考にしています
2020-11-03
用途:
屋外でのハンダ作業
対象商品:
62011836

意外と大きく重量もありますが、ちゃんと使えます。電源が取りにくい屋外作業などで重宝しますね。ただ、こて先の耐久性はちょっと怪しそう。スペアは形状が選べるといいのですが?

釣り船黒潮丸 様2020-12-12
用途:
電気の線を繋ぐのに使用
対象商品:
62011836

電源の無い所で使うのに便利ですね、後はどれだけ長い時間使用できるか?

2020-10-21
用途:
ハンダ付け
対象商品:
62011836

コードレスなので制約がない。電池でもすぐに発熱するので使いやすい。

2019-12-01
用途:
測定器計測ケーブル用
対象商品:
62011836

ケーブル保守作業が安易に出来るので良いと思います。

スーパーヘアー 切りっT 様2019-11-01
用途:
半田付け
対象商品:
62011836

安くなったので購入。
これはいい!
今までコード式を使ってたのですが、コードが短く一定の場所でしか使えませんでしたがこれならその場で使えそうです。
自分の手にはそんなに大きさを感じませんでしたので良かったです。
コード式使用時ははんだごて台を使わないと使用中の置き場がなかったので意外と何かに干渉したりして邪魔だったのですがこの商品はキャップをはめたら良いだけなので置き場にも神経使わなくて良さそうです。
あとは耐久性が良かったら最高です。

有限会社ミヤマガレージ 様2019-06-03
用途:
自動車整備
対象商品:
62011836

太い配線には、使用していないためわかりませんが、自動車内装(オーディオ等)に使用するには、十分です。価格も安くコードレスな為とても重宝しています。

1人が参考にしています
2019-12-11
用途:
自動車の車内配線に
対象商品:
62011836

自動車の車内配線に利用。コードレスなので狭い場所でも使いやすい。ライト付きなのも良い。

2019-03-11
用途:
はんだ付け作業
対象商品:
62011836

乾電池で発熱・・・ということであまり期待していませんでしたがDIYでの使用程度であれば十分でした。この価格でコードレス、おまけにLEDの照明付き!買いだと思います。

2020-08-08
用途:
とても良いが!?
対象商品:
62011836

満足が足りないのは、製品説明がモノクロでグダグダと判り辛く、ONにしても熱く成らないが、ライト点灯で熱く成るのが無駄な乾電池消費だと思います。ON-OFFスイッチの無意味? 使い勝手は軽くて最高です。。。

2019-02-26
用途:
車の電装作業用に。
対象商品:
62011836

電装品取り付け時の配線をギボシ端子で分岐する以外の線同士をキレイにす処理する為に使用しました。繊細な作業をするには持ち手が当方にはやや太く、もう少しスリムだとなおベストです。

2019-06-13
用途:
電装配線接続時
対象商品:
62011836

少し持ちにくい感じもありますが、温度上昇がスピーディーなのでサクサクと作業が出来る。

2020-02-16
用途:
バイクの配線処理
対象商品:
62011836

バイクにマンションの駐輪場で部品を付けようとして、配線を半田付けする必要があり、困って購入しました。電源の無い所でも乾電池て使えますから便利です。

2人が参考にしています