半田こて コードレスタイプ 電池式のレビュー
- 用途:
- 車内での配線等
- 対象商品:
- 62011836
配線などには十分使える、15wクラス位かな、2重スイッチもなかなか使いやすい
不満点は立たないデザイン、なぜ立てられないのか不明
コテサキの取り扱いがない、他メーカーで使えそうなのはあるが、消耗品位打っていて欲しい。
- 用途:
- 工作
- 対象商品:
- 62011836
工作に使いました。問題なく使えましたが電池の向き入れ間違えるとライトがつきませんでした。 入れる方向が分かりにくいかなと思います。
軽くて良い商品だと思います。
長時間使用したらどうなるか。
- 用途:
- 半田付け 糸始末 など
- 対象商品:
- 62011836
電池給電であれば、この温度・持続時間が限界かな?という感じです。
最高温度550℃には全く達していないか、達していても持続していないと思いました。
鉛筆持ちしたいが、本体が予想以上に太く持ち辛く、
乾電池の重量とも相まって重心が悪くなって繊細な作業は出来ないかなと…
ボタンを押したままの姿勢も取り辛いと思います。
なので、縫製糸の始末処理に使おうと思って試してみましたが…
やはり持ち辛さがどうしようもなくて、他に使い道が無いかな?
といった感想です。
- 用途:
- ちょっとした半田づけ用
- 対象商品:
- 62011836
多くのメーカーさんより出ているようですが使った事がなかったので、乾電池式でちゃんと使えるのか半信半疑でしたが、これは使えました。サイズも手頃で持ちやすく普通の半田こてよりも立ち上がりがとても速く「ちょっとした半田づけ」にはもってこいのようです。但し何せ乾電池ですので、どの位の時間使えるのかはこれから使ってみてからです。
- 用途:
- ロボット競技大会参加時の緊急修理用
- 対象商品:
- 62011836
緊急修理用に購入しました。試しに使ってみた所,スイッチオンですぐ暖まり,普段使いにも十分耐えられるみたいです。コテ先がどれくらい持つか見て行きたいです。
- 用途:
- 樹脂部分の溶解接着
短時間で使用可能になり、非常に便利です。
唯一の不満は、電池を入れる部分の蓋が構造的に使いにくいです。
金具が曲がっていることに気が付かないと、人によっては、閉めることが出来ないかも。
- 用途:
- 屋外でのハンダ作業(電源のない場所)
- 対象商品:
- 62011836
初の電池式ハンダコテでしたが、普通に使えて便利ですね。
コテ先が酸化してハンダをはじくようになってしまったので、某社のコテ先用ケミカルペーストでメンテしたらバッチリ濡れるようになりました。
少し大きいですが気に入りました。
- 用途:
- 電源のない現場作業(屋外等)
- 対象商品:
- 62011836
スィッチを入れて本当に5-6秒で加熱できるので大変便利です。
安全スィッチ構造になっていて、スィッチの切り忘れ等もなく、シンプルで
よく考えられています。
- 用途:
- はんだ付け、ワックスモデリングなど
- 対象商品:
- 62011836
指で押さえる操作で電源のON OFFが調整できるため、好きな温度で作業できて助かります。
電池の装着のとき蓋が電池の+の突起に引っかかってうまく閉まらない。蓋のほうに+が来ないようにするか蓋を電池に押し付けてからスライドでロックさせるなど出来るなど工夫されたらどうでしょうか。
- 用途:
- ちょっと大きいですが、コスパは高いです。
- 対象商品:
- 62011836
はんだごてメーカーのものに比べて3割ほど安いので、買ってみました。
届いてちょっとびっくり。
大きい、太いのです。
たぶん、熱量をきちんと出すために単3電池4本仕様にしたせいだと思います。
熱量は十分です。スイッチOn10秒くらいで使えます。
さすがに電池4本だけはあります。
ただ、私の手ではやはり少し大きいです。
ベストなグリップ位置だと電源のプッシュスイッチが押しにくいです。
まあ、職場に置いておいてちょっとしたトラブルシュートに使う程度の使用頻度になりますから大した問題ではありません。
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 62011836
屋外で緊急時に使用。
少し温度が低いかも。
正確に温度を測っていないけれど、感覚的には15~20wていど。
ボタンがロックできればもっと使いやすい。
と、残念なところはあるけど緊急時にしか使わないのでよしとします。
- 用途:
- 今の所普通に銅線の半田付けです
- 対象商品:
- 62011836
これは、本体超ちゃちなのですが使えます。
電源入れて、LEDランプのボタンを押すと通電、8秒後位に半田溶けます。
とても便利です、気に入っています。
只、グリップ形状が悪いというかそこの所はなんか使いにくいですね、どう直せば良いかも未だ使用頻度が低いので解りませんが・・