パイロットベアリングプーラー 3本爪のレビュー

平均満足度 3.19 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パイロットベアリングプーラー 3本爪 モノタロウ
3本爪なのでしっかり固定できます。 【用途】パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-13
用途:
リアブレーキキャリパー サイドブレーキ用ニードルベアリング抜き取り

届いて10分後には抜けました。
適合サイズを守って必要以上に爪を開かなければ簡単には壊れないと思います。
奥詰まりのベアリングを抜くには爪のかえしから先端までが少し長いので削るなどすればよほど締りバメでない限りは使用できそうです。

3人が参考にしています
ガンダーラ真鶴 様2025-06-17
用途:
ベアリングの外枠の残った物を取りたかった。

6000番のベアリングの、外側が、ボールの飛出しによって残ってしまった物を取り出したかったのですが、爪の部分が、曲がるほど、締め付けて引き出そうとしたのですが、受け部分を熱したり、ベアリングの部分を冷却しても、爪には引っかかることなく抜けませんでした、結局ベアリングの一部を切断して、取り除きましたが、シャフトを抜いた形でベアリング全体を引き出すのは出来るみたいです。

2人が参考にしています
2024-04-24
用途:
バイクのフロントアクスルベアリングの打ち直し
対象商品:
60980973

レビューはあまり良くなかったが、ダメ元で買ってみました.
古くなったベアリングを引き抜くために使い、特に問題なく普通にベアリングを外す事ができました.
ちなみにサイズは6005です.
インナーレースに引っかかれば良いので、あまり爪を開きすぎない様にしました.
使い方を間違えなければ、普通に使えると思います.

1人が参考にしています
2022-11-08
用途:
バイクホイールのベアリング外し
対象商品:
60980973

爪を引っ掛ける事が出来ず外すことが出来ませんでした、他のモノタロウブランドの「パイロットベアリングプーラーセット」であっさり抜くことが出来ました。今回購入したこのプーラーは他の部分に使用しようと思います。

4人が参考にしています
2021-12-27
用途:
NSR50バランスシャフトベアリング専用工具のベースとして
対象商品:
60980973

NSR50クランクケース内、バランスシャフトベアリングのクランクケース側ベアリングプーラへの使用を前提に改造ベースとして買いました。いろいろ加工して使えました

2021-11-23
用途:
メンテナンス
対象商品:
60980973

まだ箱からあけてませんが・・・工具箱にはいれましたので今後活用されるとおもいます。

ホースサービス土浦 様2021-10-25
用途:
VGエンジンのパイロットベアリング抜き
対象商品:
60980973

VGエンジンでは全く問題なく、パイロットベアリングが抜けました。コスパ含めて素晴らしい工具です。

村秀丸 様2021-10-03
用途:
各種機器のメンテナンス
対象商品:
60980973

奥詰まりのベアリングの取り外しに使用します。非常に便利です。

3人が参考にしています
2021-03-08
用途:
トラクターロータリーのベアリング抜き
対象商品:
60980973

他のコメントでかみ合わない等の指摘がありましたが、私の場合、支障なく、利用できました。

2人が参考にしています
2022-08-08
用途:
ホイールベアリング交換
対象商品:
60980973

バイクのホイールベアリング交換で使用
内径25ミリのベアリングを抜く際
3本爪が負けてぐにゃりと曲がり
使えませんでした。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
モノタロウブランドにつきましては1年間の返品保障がございますので、
保障期間内の商品がお手元にございましたら返品をお申し付け下さい。
今後ともモノタロウをよろしくお願い致します。

2022-04-21
用途:
トラクターのハローのベアリング交換時
対象商品:
60980973

ベリング内径35に使用。
スパナにて、さして強い力もかけていないのに3本脚が変形してすっぽ抜けました。
一度も用をなさずじまいです。残念。

6人が参考にしています
2017-11-21
用途:
エストリア部品交換します。
対象商品:
60980973

タイヤのベアリングを交換したいのですが前回外れなかったので、工具を買い換えました。先端がもう少し鋭利にして欲しかったです。改良します。

2人が参考にしています
美容室ユカ 様2021-10-18
用途:
ベアリング外し

皆様も書いておられるように、つめの引っ掛かりが甘く逃げてしまいます
改善が必要かと思われます

4人が参考にしています
2021-06-15
用途:
オートバイのベアリングリ外し
対象商品:
60980973

修理する製品がこの商品に適していれば非常に良い商品です。
しかし今回は不適切でした。ベアリングの内径Rが大きく引き上げ時爪が逃げてしまいベアリングは抜けませんでした。爪の形状の改善が必要です。

1人が参考にしています
2021-09-05
用途:
ベアリング交換
対象商品:
60980973

2輪のホイールベアリング交換ではカラーがある為かかりが悪く抜けませんでした。
カラーを少しずらしてもダメでした。
無理をして3本爪をモンキーで抑え爪を広げましたがダメでした。
爪の根本が曲がりました。
爪をサンダーで尖らせてベアリングとカラーの隙間に入るようにしましたがダメでした。

2人が参考にしています
2020-09-28
用途:
バイクのホイールベアリング交換時

3本爪が弱く、たわむ為取り外しができなかった。他のレビューにもあるように、裏からクサビ代わりの物を入れる等しないと使えない。残念な結果でした

2人が参考にしています
コーワファクトリー 様2020-05-22
用途:
ベアリング交換
対象商品:
60980973

今までベアリング交換時は、逆側から丸棒で打ち外してましたが、やはり専用工具にはかないません。もっと早く、購入すればと後悔してます。

Creative Studio miz-fac 様2020-04-19
用途:
車のパイロットベアリング交換
対象商品:
60980973

爪のかかりが甘く抜けませんでした。汎用を謳うなら爪の形状に改善が必要だと思います。

5人が参考にしています
2019-08-22
用途:
バギーのフロントハブのベアリング抜きに使用した。
対象商品:
60980973

締め上げる時に爪部分のスパンが長いため、変形して外れ易い。対策として六角ボックスレンチを反対側から入れて内側から支える形で使用し何とか目的を達成。補助治具として付属して頂くとありがたい。

1人が参考にしています
岩月鍍金工業株式會社 様2019-02-27
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
60980973

狭い箇所では、先端がぶつかり、ベアリングをつかめません。先端を5㎜程削り落とし使用しています。

1人が参考にしています