難燃性膜付グロメットのレビュー
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
【用途】配分電盤・制御盤・計測機器
春田商会 様2026-02-08
- 用途:
- 作業穴を塞ぐのに使用
問題なく使用できました。サイズも表示通りだったので装着もスムーズにできました。硬さも丁度いいです。
有限会社HEATEC 様2025-04-30
- 用途:
- 計装工事ケーブル工事
耐久性があり穴寸法もピッタリで使いやすく重宝しています。
京都先端科学大学附属高等学校 様2024-02-08
- 用途:
- 関西電力の家庭用受電メータについていた穴を塞ぐため
- 対象商品:
- 61116676
タキゲンのサイトには、3Dのモデルまで置いてあるので、手に取るように形状を理解することができた。
安価で信頼できる品質であった。
1人が参考にしています
2022-10-27
- 用途:
- 車内へセンサーハーネス引き込み時
- 対象商品:
- 61116493
近所のホムセンに良いサイズが無かったのですが
モノタロウにあって助かりました。
センサーハーネス引き込む際に見た目も綺麗に
収まりそうです。
2021-07-07
- 用途:
- バルクヘッドホールのワイヤー通しメクラに使用
- 対象商品:
- 61116527
ホール中央部が薄い素材になっており柔軟性伸縮性がある。ホール部のホース類通しの振動、摩擦劣化保護に使用しました。メクラ等重宝しそうです。
1人が参考にしています
2021-07-27
- 用途:
- 旧車用純正部品の代用
- 対象商品:
- 61116667
1973年式グロリアのエンジンルーム内の点検ホールを塞ぐグロメットの代用品として購入しました。少々厚みがありますが、ピッタリでした。純正品は製廃、汎用品も適当な寸法の商品が見当たらないなかで、ようやく見つけました。
2021-05-17
- 用途:
- 自動車の作業孔に使用
- 対象商品:
- 61116484
サイズのバリエーションがあり、適切なサイズが選定できました。部品の説明に材料と硬度が書かれていて選定時に参考に成りました。
2020-10-28
- 用途:
- 欠品補充
- 対象商品:
- 61116563
エアコンノズルの排水ドレンへの差し込み用のグロメットを探していたところ、モノタロウで見つけることができました。助かりました。ホント感謝、感謝。
2020-05-24
- 用途:
- アトレーワゴンのエアコン点検穴作成の穴埋めに使用
- 対象商品:
- 61116658
アトレーワゴンのエアコン風量が落ちてきましたが、コア清掃をするのに分解作業が大変なのですが、コアボックスに直接ホールソー(45mm)で穴を開けての清掃をした時の穴埋めに使用してちょうど良かったです。
2人が参考にしています
2020-07-04
- 用途:
- バイクのタンク錆取り
- 対象商品:
- 61116676
錆取り剤をタンクに注入する際、タンクにキャップする為に購入しました。膜付きグロメットを詮として活用できるか不安がありましたが、十分活用できました。