バッテリー接続ソケットのレビュー

平均満足度 4.58 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリー接続ソケット モノタロウ
モノタロウ
729 / 税込 802
車から離れた所でもDC12Vのカー用品をご使用頂けます。 【用途】カー用品のアクセサリープラグをバッテリーに直接接続するときに使用します。
50件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-04-02
用途:
ランダム

バッテリー単体とこのソケットがあれば、電動器具は使い勝手が良いのです。車が近づけない場所、川のそば、山の中斜面、家屋の庇等々用途は結構はばひろいのです。

2025-10-31
用途:
12V機器を車用バッテリーで使用

インパクトレンチが12V用しかなく、バイク等の整備時に本ソケットを使って車用バッテリーと接続し使っています。とても便利です。

ファーム保坂 様2026-01-23
用途:
小型バッテリー接続

小型バッテリーとの接続に利用し簡単に充電、放電できる配線完了

2025-03-13
用途:
車のバッテリー活用☆

車に積んであったシガーコンセントコンバータをバッテリーに直接繋いで災害対策用にと購入。130Wまでの2口コンセント2口USBのコンバータがちゃんと使えました☆

2024-11-25
用途:
自動車機器の作動

空気入れや電動ジャッキなどの自動車機器付属のバッテリー接続の替わりに使用しています。
付属の物はクリップの金属部が露出している物が多く、感電や漏電、ショートする危険がありますが、クリップ部が保護されている為、安心して使用できます。

2025-03-02
用途:
外部電源の取り出し

シガ-ソケットから取り出すと電流オ-バ-になる機器が使用できるようになり重宝します

2024-05-30
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
70306215

使用後に収納できるような袋(ジップロックのような)だとなおヨシ

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

有限会社平井電設 様2024-04-07
用途:
バッテリーからの電源取り
対象商品:
62151495

ちょいと電源が必要な時に挟んで取り出せるのが便利。FUSEが入って無いから2次側に保護機能を有する配線が必要です。

2024-03-01
用途:
カーメンテナンス
対象商品:
62151495

スペアタイヤの電動ポンプはシガーライター電源ですが、時にヒューズが飛ぶことがある。バッテリー接続が可能な本品を見つけ、コスパもよく助かりました。15Aまでの規格と造りもしっかりしておりなので満足です。

2024-02-26
用途:
バッテリー充電
対象商品:
70306215

コードが長く、作業か楽にこなすことがてきとてもいい商品だと思いました。

有限会社曲尾合金鋳造所 様2024-02-05
用途:
補機電力として。
対象商品:
62151495

災害時に携帯の充電に使用仕度仕入れました。こんな便利なものがあればと探していました。

菊池建築 様2023-09-14
用途:
車タイヤ用エアーコンプレッサーの電源を車載でないバッテリーから電源を取るために使用。
対象商品:
62151495

コードの細い他社製(中華製)で車タイヤ用エアーコンプレッサーを使用しようとしたら電圧降下で使用出来ずこちらを購入したら余裕で起動しました。作りも比較にならないほで良いです。

2023-10-29
用途:
自動車・バイクのメンテナンス
対象商品:
62151495

メンテ用・試験用に重宝しています。ひとつあれば便利なアイテムです。

2024-03-19
用途:
タイヤ空気入れに。
対象商品:
62151495

とても、便利なバッテリーソケットでした。普通に使えてます。

2023-03-10
用途:
自動車バッテリーから電源を取る際に
対象商品:
62151495

有名メーカー品と比べるとクリップが華奢な感じがするが、使用に際しては何ら問題なし。

2023-02-23
用途:
充電用
対象商品:
62151495

スペアのバッテリーから、スマホやモバイルバッテリーの充電に使用してます。

2024-06-03
用途:
バッテリー載せ替え時のバックアップ電源
対象商品:
70306215

まだ実使用していないので性能は?端子接続のハサミ部分のプラが少し弱そうなところが若干不安。

2022-08-24
用途:
スキー場 車中泊の電源用に用いる為に購入。
対象商品:
70306215

スキー場での車中泊では低温の為にキンドル、スマホのリチウムイオン電池はすぐ使えなくなります。ポケットに入れて温かい時は良いが、夜 寝袋の外に置いておけば-12℃の環境でバッテリー残量がすぐ無くなります。 その為に車載の予備バッテリーから電気を取り出すためにこの接続ソケットを購入しました。このソケットの先にUSB分配器を付けます。
ただ本品には電流ヒューズが付いていないので注意が必要。
最大電流は12Aなので充分使いまわしが出来そうです。
冬場の車中泊が待ち遠しいです。

2022-07-15
用途:
ドライブレコーダーの電源用
対象商品:
70306215

ドライブレコーダーを監視カメラとして利用するにあたりバッテリーを電源とするためのケーブルとして利用しました。長さも十分にあり満足してます。

2022-09-11
用途:
電動工具電源
対象商品:
62151495

しっかりした物で長く使えそう。アウトドアで古いバッテリーからスマホ充電する際も活躍できそう。