コネクターホルダーのレビュー

平均満足度 4.67 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コネクターホルダー TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)
2,198 / 税込 2,418
充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。 取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。 【用途】一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-06-18
用途:
EV充電BOXへのコネクター収納のため設置した。
対象商品:
62812295

コンパクトなのでBOXへの取り付けが簡単にできた。コネクターの収納はワンタッチで脱落しないので使いやすい。

2023-08-16
用途:
PHEVの充電コネクタ(CHAdeMO)のホルダー
対象商品:
62812295

壁に取り付けました。作業性も良好です。
取付用の木ネジ(3本)が付属していれば文句なしです。

2023-03-30
用途:
トヨタのケーブルに
対象商品:
62812295

もうかれこれ5年使用してますが、耐久性・コストも言うことなし。

2021-01-25
用途:
電気自動車の充電コネクタを差し込んでおくホルダーです。取り付けには3本のねじを使いました。特殊なものではないので,工具箱に転がっているようなねじで取り付けました。
対象商品:
62812295

充電用のコネクタがしっかりと収まるので,設置の目的は十分達成できています。
カチッとしっかりコネクタがはまるので,いい買い物をしたと感じられます。
商品の上部にある,ケーブルをかけておく部分。ちょっとしたアイデアですが,重宝しています。

2021-01-23
用途:
コネクターホルダーの設置作業
対象商品:
62812295

PHEVのコネクターの収納場所に毎回、困っていたので、早速購入して設置しました。作業も簡単で、コネクターのホールドも問題ありません。コードも巻けて大変重宝しています。
出来ましたら、ホルダーを壁面に設置する際のビスを3本同封していただけたら最高です。
商品の説明にビスが同封されていないことが見つけられませんでした。

2020-12-26
用途:
EV充電器の収納
対象商品:
62812295

ピッタリはまって満足しています。取り付けも簡単です。

2020-05-07
用途:
EVのコード用
対象商品:
62812295

EVのコードの収納に困っていましたがこれできれいに巻いておけます。差し込んでしまうことができるのでいいです。

2019-11-02
用途:
EV ケーブル収納

ものすごく良く考えられています。理想的なホルダーです。

2019-09-04
用途:
PHV充電ケーブルのホルダー
対象商品:
62812295

PHV充電ケーブルを簡単に壁にかけることが出来て便利。

北陸職業能力開発大学校 様2019-04-21
用途:
充電待機時
対象商品:
62812295

PHV充電プラグを保持するのにとっても便利です.
カーポートの柱にタッピンねじで固定するのに若干苦労しましたけど...
これまでは,ケーブルをフックに引っ掛けて,充電時にはコネクター先端のゴムキャップを一々つけ外ししていました.しかし,このホルダーのおかげで,この煩わしさから解放されました.
便利グッズです!!
充電する車の必須商品です.(どうしてメーカの付属品にしないのか不思議)

1人が参考にしています
2019-04-25
用途:
充電ケーブル収納時
対象商品:
62812295

充電ケーブルの収納にぴったり。弱そうな感じでしたが、設置したら結構丈夫な感じで。

2019-02-18
用途:
EV用充電ケーブルのまとめ
対象商品:
62812295

取付場所が壁ではなくパナの充電用ポールなので充電器の固定の仕様が無く、ブラブラの状態でみっともなかったのですがこのコネクターホルダーを購入しアルミのステーを作成してポールに固定する事で今まで線がぐちゃぐちゃで汚かったのですが纏めることが出来てとても見栄えが良くなりました。できる事なら固定用の木ネジと低頭のボルトナットをセットにしてくれると尚の事、良いと思います。

1人が参考にしています
医療法人社団湘桜会 様2021-08-30
用途:
プラグインハイブリッド車のプラグ格納
対象商品:
62812295

あったら便利ですが、他の方が記載しているようにネジは付属されていませんでした。
固定する場所に合わせてネジも自前で用意する必要があります。

ジーショップウィル 様2019-03-01
用途:
ケーブルの巻き取りに
対象商品:
62812295

思った以上にしっかりした商品ですね
さすがタキゲンですね

東和 様2018-11-05
用途:
evコンボをDIYしました。。
対象商品:
62812295

evコンボをDIYには必須最適用品。
EV充電コンセントのみの方は一考有り。
玄関先で充電してる方はそのケーブルの仕舞に悩んでると思いますが、これを使えばすっきりします。
非常に安価ですが確りした良い商品です。
取り付けは簡単で綺麗に仕上がります。
みんカラにも紹介しました。
https://minkara.carview.co.jp/userid/468985/car/2622880/9518500/parts.aspx

東和 様2018-11-02
用途:
evコンボDIY
対象商品:
62812295

evコンボDIY完成です。
プリウスPHV52の自宅充電用に購入。
非常に便利です。
ケーブルが確っかりまとまります。

ライフオート 様2019-01-04
用途:
PHV充電ケーブルホルダー
対象商品:
62812295

充電ケーブル止める時、固定がガタがありもう少し充電ホルダー小さくていいのでは思う。

2019-07-18
用途:
ケーブルの収納
対象商品:
62812295

簡単に取り付けができました。
取り付け状態もしっかりとしています。

2018-08-02
用途:
EVの充電コネクターの格納
対象商品:
62812295

造りはちゃちいプラスティックですが、壁にこれが有るのと無いのでは全然違いました。
コネクターの収まりが良いです。

1人が参考にしています
有限会社ユニバーサル・リスク・コンサルティング 様2018-05-05
用途:
充電器のコネクタの固定
対象商品:
62812295

車庫の中にPHVの充電器を設置しているが、このコネクタのおかげで充電器のコネクタを簡単に固定できるようになった。