(31726)フィルター アッシー、オイルのレビュー

平均満足度 4.95 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
(31726)フィルター アッシー、オイル ニッサン
ニッサン
449 / 税込 494
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-27
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
51611745

純正部品を購入できて、助かります。
オイルを吸う穴(?)の位置は、現状と少し違いましたが、何の問題もなく装着できました。

2025-10-28
用途:
CVT交換

ラパン(HE22S)のパンを外してフルード交換をするため、購入。ニッサンの部品ですが、問題なく使用できました。

1人が参考にしています
2025-03-29
用途:
交換

スペーシアMK42S
ルークスB21A
同じモノ使用で交換でき良かったです

2024-11-02
用途:
スズキ車のCVTF交換
対象商品:
51611745

スズキ車(ソリオ/MA26S)と互換性があるとのネット情報を得て購入しました。
外したフィルターと同形状で、互換どころか同じ部品でした。
品質はもちろん間違いないです。

1人が参考にしています
2024-09-28
用途:
CVTオイル交換時
対象商品:
51611745

CVTオイル交換時に交換してます。
アルト、スペーシアカスタム、デイズルークスに使用
交換した後も特に問題なくスムーズです。

2024-11-28
用途:
CVTF交換

MRワゴンMF33SのCVTF交換時に使用。純正互換品です。

2024-09-10
用途:
CVTメンテナンス
対象商品:
51611745

色々探しましたが流石モノタロウ商品数が多いそして検索しやすく購入決定です。
秋口に交換予定です。

2024-07-15
用途:
CVTオイル交換

砂鉄の除去目的にストレーナーも交換しました。
綺麗になり満足しています。

2025-01-30
用途:
車のメンテナンス

特に問題なくスムーズに使用できました。
良い商品だと思います。

2024-05-30
用途:
cvtフルード交換に
対象商品:
51611745

交換作業は、もう少し先になりますが、注文から届くまでとてもスピイデーな対応でよかったです

2024-05-29
用途:
軽四CVTフルード交換
対象商品:
51611745

モコMG33Sのフルード交換時に使用。サイズピッタリで問題なく作業ができました。

2023-12-25
用途:
cvtフルード交換
対象商品:
51611745

純正品なので安心して交換できました。10万kmでの交換なのでおそらく廃車まで使用できるでしょう。

1人が参考にしています
2024-09-24
用途:
車メンテナンス
対象商品:
51611745

すぐに届きました。また利用したいと思います。ありがとうございました。

2024-03-08
用途:
メンテナンス
対象商品:
51611745

安く購入出来てたいへんまんぞくしています。そして、たいおうも良くてたいへんまんぞくしています。

2023-07-26
用途:
CVTフルード交換
対象商品:
51611745

スズキでは出してないので、ニッサンで代用出来て有難い

1人が参考にしています
カナヤマ鉄筋工業 様2023-05-01
用途:
交換しました
対象商品:
51611745

ワゴンR MH44S160000kmで交換しました下部の穴の位置が違うけけど問題なく交換出来ました
交換後何も問題無く走ってます
低回転でのトルクがやや増したと思います少しのアクセルワークでキビキビ進む感じが実感します
私個人は交換して大正解でオイルは4lでたりましたがポンプフィルターは交換してませんのでフィルターも交換するなら5l位必要だと思います

1人が参考にしています
2023-04-17
用途:
ワゴンR MH23SのCVTオイル交換
対象商品:
51611745

過走行ワゴンR(MH23S)に使用しました。総走行30万㎞時にセルフでCVTフルード交換した際、ついでにストレーナーも交換しました。CVTオイルは定期的な交換を継続してきたのでトラブル等の不安要素はありませんでした。
今回はオイルパンをバラし、フィルターアッシーオイル(ストレーナー)を含む以下⑥点の部品を交換しました。
ちなみにCVTフルード交換量は3.8㍑程度(1回のみ)
総作業時間:初見で4時間程度?(ゆっくり気ままに)
①フィルターアッシーオイル
(ストレーナー)
31726-6A00C (日産DAYZ品番)
②バルブボディフィルター
31726-3XX0A(日差純正品番)
③バルブボディフィルターホルダーOリング
31526-3JX3A (日差純正品番)
④オイルパンガスケット
24762-82KA0(スズキ純正品番)
⑤CVTドレーンプラグ用ガスケット
24824-54LS0(スズキ純正品番)
⑥CVTオイルパン用マグネット2個
24861-82KA0(スズキ純正品番)
◎結果、トルク感というかダイレクト感の向上が多少感じられました。

10人が参考にしています
kikuchi 様2023-02-12
用途:
自家用車の整備
対象商品:
51611745

スペーシアに使用しました。吸い込みの穴の位置が違うけど問題は無かった。

3人が参考にしています
2023-04-28
用途:
フィルター交換時
対象商品:
51611745

純正部品なので品質は信用しております。交換使用後の問題はありません。

2023-10-24
用途:
CVTオイル交換時
対象商品:
51611745

CVTオイルを交換するならこちらの部品も交換は必須です、交換しないとオイルを交換する意味が無いですね。

1人が参考にしています