ハンドナッターのレビュー

平均満足度 4.34 (68件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハンドナッター モノタロウ
モノタロウ
2,998 / 税込 3,298
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。 【用途】ナットのカシメ作業に
68件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-09
用途:
ナッター埋め込み

アルミM6に使用した、十分使えるが、少々握力を要する
鉄はM5までというのもわかる気がする。
もう少し握力軽減出来て、鉄M6まで対応
を期待します

2025-07-14
用途:
小物の機械工作
対象商品:
65892234

小ぶりなので、小物をカシめたり取り回しに制約がある箇所で使いやすい。
力もそれほど必要としないところも良い。
しかしマンドレルだけの販売がなく、破損や紛失したらどうすればよいのだろう。販売を望む。

3人が参考にしています
2025-09-10
用途:
自動車部品の加工

小ぶりな本体が作業場所を選ばず使えます。機能、耐久性ともコストパフォーマンスが高いと思います。モノタロウオリジナルブランド製品はリーズナブルでDIY派には心強いですね。

2024-08-28
用途:
車整備
対象商品:
65892234

アルミのM6を使いました。特に固くもなく、練習無しでもしっかし固定出来ました。

2025-01-22
用途:
アルミ製ケースにナットを付けたい

他メーカーのナッターよりハンドルの長さが短いので大変かな・・と思ってましたが特にそのような事も無く、TRUSCOのM4ステンレス製のクリンプナットも簡単にかしめる事ができました。
商品は箱入りで販売されており、この箱が「ナッターからマンドレルとノーズピースを外してケースに入れてナッターはハンドルを閉じた状態」にするとすっぽり収まり、空いてるスペースにマンドレルのケースが4個ぴったり収まるサイズでした。
新品の内袋に入っている状態はM5のマンドレルがナッターに付いている状態で梱包されていましたが、マンドレルは外しておいた方が安全だと思うのでこれを外すと、ケースがそのまま保管箱として使える事に感動しています。
ナッターってそんなに使用頻度が高いものではないと思うので、箱入りで保管できるのはマンドレルがバラバラになったりもせず、箱まで設計されていてとても良いものだと思いました。

1人が参考にしています
car-1.jp 栗原商店 様2024-02-16
用途:
輸入車のナンバープレート用ビスに
対象商品:
65892234

M6しか使わないのですが、輸入車のナンバープレート用ビスに使いました。案外力が必要としないので締めすぎまして傾いて取り付けしてしまいましたが、2本目からは軽く止める要領でなんなく使えています。樹脂ケースがあるとうれしいのですが。

2023-10-02
用途:
自動車の補修
対象商品:
65892234

M6のナットリベットを付けるため購入しました。
金額は安い物ですがしっかり使えてます。

2023-02-06
用途:
車両の補修・メンテナンス
対象商品:
65892234

プロユースとしてはどうなのか解りませんが、趣味での使用でしたので全く問題ありませんでした。
ボルトとナットを駆使してエビナットをカシメる労力からすると、簡単にあっという間にカシメられましので、もっと早く購入しておけば良かった。
ただ、付属品も含めての収納のため、百円ショップでケースを買いました。

2人が参考にしています
2023-01-15
用途:
ネジ穴の修理
対象商品:
65892234

今までは ブラインドリベットのカシメと共用のものを使っていたが
パーツの付け替えが面倒だったのが解消されました。

1人が参考にしています
安部青果 様2022-11-08
用途:
車と室内作業

なかなか安くても高いものと同じで使えました。
高いから良いではありませんの見本かな
安くても使い勝手がよければ良い
あとは耐久性かな

2人が参考にしています
古美術 古楽堂 様2022-12-23
用途:
diyに使用
対象商品:
65892234

サイズがコンパクト、携帯しやすい、使わない時に工具箱の場所を取らない。

1人が参考にしています
2022-08-29
用途:
作業
対象商品:
65892234

特に問題はありませんでした。M4/7mmリベットナットをPCBにつけられます。

2022-04-04
用途:
DIYユース
対象商品:
65892234

裏を確認できる所で一度テストすれば、適正な感触はすぐつかめました。問題なく使えます!
6mmスチールナット不可という点は、5mm辺りが並の握力の限界…という事も理解できました。
無理をすれば工具の方を壊してしまうでしょう。
なのでそこはちょっとナッターでカバーする方向で使う予定です。

山崎設計事務所 様2022-04-01
用途:
マンションのフェンス、手摺等の補修工事用として使用しました。
対象商品:
65892234

ナッターを使うことが初めてだったのですが、価格が安かったので、試しに使ってみました。
使い方も簡単で、対象物にもしっかりとナットを取り付けることができました。

2022-11-22
用途:
車椅子用体重計の製作に使用
対象商品:
65892234

慣れれば使用感に問題は無いですが、使い方の説明がもう少し詳しくあれば初めから不安なく使用できたと思う。

1人が参考にしています
2022-06-24
用途:
車の魔改造
対象商品:
65892234

取説が若干不親切な感じで文字が小さい。商品自体は作りもしっかりして問題ない。

2人が参考にしています
2021-12-01
用途:
ボルト穴作成に使用
対象商品:
65892234

主にアルミのリベットナットでボルト穴打ち替えで使用しています。また、タッピングが使いにくい薄手の鋼板やアルミ板にネジを打ちたいときにも重宝します。
基本的にアルミナットしか使わないのと、M3とM5をメインで使うので丁度いい使い勝手です。特に、自転車整備でボトルケージマウントを増設したり、ネジ穴が駄目になっているときに打ち替えするのに最適です。

2人が参考にしています
2022-12-02
用途:
船にボルト留
対象商品:
65892234

価格の割にしっかりした強度と思う。
レバーがやや短い。

2021-09-19
用途:
日除け取付ボルトの受け
対象商品:
65892234

6㎜アルミのエビナットを取付した結果、まったく問題無く取付できた。
この品質なら、他の高価なナッターを買う必要性は無い様に感じた。

2人が参考にしています
2021-08-29
用途:
軽トラックの荷台の改造に使用
対象商品:
65892234

説明書通りに適正に使えばしっかりとナットが固定できます。今回最大サイズのM6をカシメましたが一気にハンドルを握る事は厳禁です。徐々に締め込んでいけば失敗も破損もありません。計8箇所打ち込みましたが失敗はなかったです。

1人が参考にしています