フロントホイールクランプのレビュー
- 用途:
- 車両保管とメンテナンス
- 対象商品:
- 66092355
メインスタンドの無い大型車に使うつもりで購入。
19インチでも使えるとレビューにあったが、立つことは立つけど極めてデリケート。シートに猫がジャンプしたら倒れてしまうほど。100/90-19は細すぎた。
まあ推奨サイズ外だし、価格を考えると作りは悪くないから、何かスペーサーを噛ませて使えないか思案中。タイヤ幅が120あれば安定して使えそう。
取説は見づらいが組立は問題無し。ただロックするフックは使えない。まぁ自分は無くても問題ではないけれど。
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 66092355
取引先より仕入れてもらい購入しましたが、取説通りにどうも組めず、タイヤ当たりフランジのブラケットが逆に溶接されていました、会社の都合上取引先からモノタロウへとクレームとなるのがめんどくさかったため、切って正規に溶接しなおしました、運が悪かったのでしょうが、オススメはいたしません。
- 用途:
- バイクメンテナンス時
- 対象商品:
- 66092355
付属のボルトナットに仮で小組されているワッシャーが順番通りでない(ボルト>スプリングワッシャー>平ワッシャー>ナットで小組されている)にもかかわらず、図面からは組み付け順序が読み取れないので、知見の少ない人はそのままの順序で誤組してしまう可能性がある。
ナット側へスプリングワッシャーが入るように小組されていると良いのではないかと考える。
また、上述の組み方をした場合、ボルト側のパイプへの座屈を防ぐためにも、10mm穴の平ワッシャーがもう一枚ずつ追加されていると良いと思う。
その他、タイヤ受けサイドに付いているロックピンは気休めで本来の機能を果たさないので、こだわる場合には加工を要する。
物自体はしっかりしているのでお買い得であると思う。
- 用途:
- サイドスタンドは使用せず直立させて保管
- 対象商品:
- 66092355
2つ購入し、RG400(FホイールはFZR400へ変更)とRG500(Fホイールはノーマル)に使用。
普段サイドスタンドは使用せず、このクランプを使用して直立させています。
またチェーンメンテ等でリアスタンドを使用する時も、このクランプで直立させてから持ち上げると楽に上がります。
RG400では120/60-17と120/70-17のFタイヤ(どちらもD社α14)で問題なく直立できます。
RG500は110/90-16という細いタイヤですが、これも問題なく直立できます。
物もしっかりして丈夫です。 その分少し重いです。
週替わりの安売りで販売される機会が多いので、そこがねらい目だと思います。
- 用途:
- バイクのメンテナンスバイクのと保管
- 対象商品:
- 66092355
センタースタンドの無いバイクのメンテナンスと保管に使用しています。
サイドスタンドだと、横方向に意外とスペースがいるので、
真っすぐ立てて置けるのがスペース的にGoodです。
- 用途:
- オートバイのメンテナンス
- 対象商品:
- 66092355
高額なメーカー品も所有しており、比較するとさすがに値段なりかなと思う造りですが、通常使用する分には特に不満はありません。
- 用途:
- バイクの保管
- 対象商品:
- 66092355
モノタロウブランドは良く利用しますがバイクメンテ用品は良くないと思います!
材質塗装は良いと思いますが小さな部品に手を抜かないで欲しいです
今回はタイヤのテーブルを固定する掛け金形状が全く機能しない
ただ有ればいいと思っているのでしょうか?テーブルがせりあがった時に引っかからず
スーっとスムーズに外れてしまう何の役に立ちません!?
レビューに此の事は書いてありましたので真っ先に確認しましたら
その通りでした
レビューは何のためにあるんでしょうか?
モノタロウ様もレビューを見て欲しい物です客の意見をないがしろにしないでほしいです!
私は早速加工して不具合は無くなりましたでも制作にあたる専門家による
用方法があると思いますので改良の余地はあると思います
安価なんだから客が直して使えばいいと思ってはいないでしょうから・・・
前のレビュー者の方は掛け金の形状の写真はありませんでしたが
画像が添付できると良いですね!
この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- リアメンテナンススタンド使用時のサポート
- 対象商品:
- 66092355
リアメンテナンススタンドを使用する際、これで一旦直立状態にすることで、楽にリフトアップできる。
本体はしっかりした作りでやや重め、はっきり言って某メーカーのメンテナンススタンドの方が軽くて華奢な印象を受けるほど。
ただ一つ気になったのは、説明書が細かくて見辛い点。老眼が始まった身には酷です(笑)。
まあ、一度組み立ててしまえばそれも問題にはならないので良しとしましょう。
- 用途:
- 二輪車のメンテナンス用。
- 対象商品:
- 66092355
アライメントに多少狂い生じている部分が有りましたので修正しながら慎重に組み立てました。
遊び、ガタが大きく、スペーサーを入れた方が良いと感じた部分も有った為、色々改良、ボルト類も多少変更、現在は概ね解消致しました。
そのせいか分かりませんが、MAX18インチまでと有る所、19&21インチでも使えております。
- 用途:
- バイク
- 対象商品:
- 66092355
先程、届き組み立てしましたが2分割のタイヤホルダーのボルトを通すと前後に動かない。交換して下さい。2分割のホルダーのツメの角度、ボルトを通すパイプ等の位置関係が悪いのでは?
- 用途:
- 駐車時に
- 対象商品:
- 66092355
ヤマハXG250に使用、サイドスタンドしかなく駐車場所有効利用しようとホイールクランプに。XGではフロントタイヤがいまいち安定せずそのままでは不安。
メンテナンス等で一時的には問題ないか。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 66092355
届いた時に箱が破れて中身が出ていたww
幸い欠品部品は無かったのでそのまま組み立てたが明らかに錆による塗装浮きがあるのが確認できた。
安いしなのでその辺は割り切って使っている。
機能としての不満点はありません。
- 用途:
- バイクメンテナンスや車両積み込み時
- 対象商品:
- 66092355
ninja250rやZRX1200DAEGで使用しました。250ccクラスでは多少がたつきがありますが1200クラスではかちっと止まります。この値段であれば十分な商品と思います。