ウロコ取りパッド ガラス 鏡用のレビュー

平均満足度 3.78 (113件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ウロコ取りパッド ガラス 鏡用 モノタロウ
モノタロウ
389 / 税込 428
頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます! 酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ! ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。 厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。 【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。 【用途】鏡の汚れ除去
113件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
牛嶋自動車商会 様2017-12-09
用途:
浴室の鏡磨き
対象商品:
66080412

思ったよりも楽にウロコがとれました、後は寿命の問題でしょうか?

2017-10-26
用途:
ガラスのウロコ取り
対象商品:
66080403

薬品を使わないでウロコを取ることが出来たので簡単でした。

2020-07-06
用途:
風呂場の鏡清掃
対象商品:
66080412

以前、大型量販店で鱗取りガラスパット(ダイヤモンドパッド)を購入しましたが、これについて抜群に汚れが落ち、今回、類似したこの商品を購入したが、期待外れでした。

前田 様2020-05-25
用途:
ガラスや鏡を磨く時
対象商品:
66080412

車のフロントガラスの飛び石傷を磨くのに買いましたけどこれでは取れませんでした。

東海ファシリティサービス 様2019-02-26
用途:
ガラスのウロコ取りに使いました。
対象商品:
66080412

100円ショップで購入したものと比較したところ、100円ショップで購入した物の方がウロコ取りには向いているようです。

1人が参考にしています
2018-01-04
用途:
鏡の水垢落とし
対象商品:
66080428

耐水ペーパー#1000でも落とせるが、こちらの方が確実と思われる。

2017-11-27
用途:
風呂ドアーガラス面の石鹸カス落とし、及び鏡の汚れ落としに、
対象商品:
66080412

手軽にこれほど綺麗に落ちるとは思わなかった、友達に教えよう。

有限会社 ナカジマ自動車鈑金工業 様2018-12-28
用途:
ガラス清掃
対象商品:
66080428

良く取れたのですが、あまり研磨しなくなってしまうのが、思ったより早く、コスト面では、ちょっと高いかな?と思います。

2017-11-16
用途:
お風呂のガラス掃除
対象商品:
66080412

とてもきれいにおちました。今度は鏡に挑戦したいと思います。

朝長企画 様2019-04-26
用途:
ガラス磨き
対象商品:
66080412

車のガラスに使用しましたが、あっという間に使えなくなってしまいました。もっと耐久性を上げてほしい。この程度の耐久性ならもっと安価にしてほしいと感じました。

3人が参考にしています
2018-09-09
用途:
自動車のガラスのクリーンアップ
対象商品:
66080403

効果があるのかを確認するため小さいサイズのものを購入しました。クルマのしつこい汚れが、ほとんど目立たなくなりました。次は大きいサイズのものでしっかり磨きたいと考えています。

2019-01-24
用途:
ガラスウロコ取り
対象商品:
66080403

初めて使用しましたが、程よい硬さでサイズも良く使い易かったです。

おそうじ本舗川越伊佐沼 様2019-11-21
用途:
浴室鏡ウロコ除去
対象商品:
66080428

姉妹品?からの乗り換えです。
数百円の差をケチリ失敗ですね。
即日以前使用の物に戻しました。

有限会社 フリスク フリティード 様2019-08-15
用途:
浴室の鏡清掃に使いました。
対象商品:
66080412

DIYでミラ-の水垢落しを買って試しましたが、ぜんぜん落ちませんでした。この商品に水をつけ擦ったら、カルシュウムが削られ白くなりました。それを拭取りまた、擦る。抵抗がなくなれば完全に落ちている。これはおススメ品です。

2人が参考にしています
2019-08-10
用途:
コンパンド要らず!
対象商品:
66080412

サイドミラーにこびり付いた水垢がケミカル無しに見事に落ちましたビックリ!

2019-08-22
用途:
風呂鏡のクリーニング
対象商品:
66080412

サイズは大きくて良いのですが研磨剤の質がいまいちな感じがします。
以前ドラッグストアで買ったものより切れが悪いです。

2019-05-03
用途:
風呂場の鏡
対象商品:
66080412

施工してて気が付きました。。。
あまり力を入れずに軽めにひたすら往復させるのが良さそう。
数分やってシャワーで水かけて、弾いてしまう所をまた数分やって、を繰り返す事4回。
お風呂場の30cm×88cmの鏡全面が水弾かない様になりました。
築13年で初めての施工です。

有限会社安谷 様2018-06-11
用途:
ガラスのウロコ取り
対象商品:
66080403

安いぞ。早いぞ。助かるぞ。 思っていたより小さくて業務で使うんではもう少し大きめが良い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2019-02-03
用途:
洗面化粧台の鏡
対象商品:
66080412

洗面化粧台の鏡の下部20年クラスの水垢汚れに使用。
多少は取れたような気がしましたが乾かすと全然でした。
結局キイロビンでがっつりやることできれいにできました。
鏡の上部にフクピカのコーティングが残っていたのですがそれすらもこの商品では取れませんでした。
極々軽い汚れか最終的な仕上げ用ですかね

株式会社アイティアイ 様2018-08-28
用途:
普通に
対象商品:
66080403

非常にしっかりした良い作りで大変結構でした・・・・・。