垂直ドリルスタンドⅡのレビュー
- 用途:
- DIY
使いやすいとおもいます
私のレベルでは十分な精度です
- 用途:
- 金属の垂直穴あけ
- 対象商品:
- 67373678
ヘッドを上下させるハンドルにガタがあり、バイス固定している切削材でもブレが出る。
これなら小型ボール盤の方が良いような気がしますが、加工ストロークが短い為に、垂直ドリルスタンドIIを買いましたが、期待外れでした。 重さは軽くて良かった・・・・
今度はPROXXONのNo.27005を買いたいと思います。
PROXXONのを買ったらドリルスタンドのアルミを溶かして、他の機械に転用いたします。
- 用途:
- 本格的なボール盤よりは劣りますが
- 対象商品:
- 67373678
金属加工で製造許容差…などを気にする作業には向いていません。
でも、ほどほどの垂直度が出せますので使い勝手は悪くないです。
軽いので、持ち運びが楽なのも良い点の一つです。
- 用途:
- 金属、木材に真っすぐ開けるときに使用
- 対象商品:
- 67373678
組み立てが簡単で、助かった、ドリルは付けたり、外したりするので、丁度良い。
- 用途:
- 金属や樹脂板の穴あけ加工
- 対象商品:
- 67373678
取出し直後は防錆目的なのか、商品全体がグリスでベトベトしています。
可動域以外はパーツクリーナーで除去してから使用したほうが良さそうです。
ハンドルバーを昇降する際に、治具の横に5mm刻みのメモリがあるため
加工の際にはざっくり精度で再現性のある加工ができました。
本体のぐらつきを抑えたい場合は、台座に固定用の穴が開いているため
こちらを利用しています。
他の方のレビューにもありますが、購入前に使用したいドリルの取付け径には注意が必要です。
コスパが良く、おすすめの商品です。
- 用途:
- 木工作や木工芸における穴あけ作業や糸鋸の鋸刃を通すための穴あけ
- 対象商品:
- 67373678
使用するドリルではチャック部分が少し干渉していたのでプラスチックのアダプターを切って使用しています。
- 用途:
- ドリル作業
- 対象商品:
- 67373678
手持ちのハンドドリルが簡易の卓上ボール盤になりました。ハンドドリルより正確に効率的に穴開け作業が出来て便利です!
- 用途:
- ボ-ル盤の代わり 素人の日曜大工道具
- 対象商品:
- 67373678
精度はいりませんので趣味で使うには最高です
ベランダの補修工事の終盤でこの商品の存在を y tubeで知りました
- 用途:
- 鉄鋼孔あけ作業
- 対象商品:
- 67373678
リョービのドリルをセットし、孔あけ作業をしたかったのですが、本体が左右にぐらつき
孔が垂直にあかない 精度を求めるにはかなりきつい。精度をもとめるなら上位ランクの物専用を購入するべき ちなみに孔あけ厚さは25㎜でΦ10㎜でした
- 用途:
- ボルト類やパーツの穴あけに使用
- 対象商品:
- 67373678
上下させるハンドル根元や可動部に適宜ワッシャ追加で剛性アップが必要。ボルト類は日本製の精度がある物に交換した方が良い。DIYで使用するには十分でしょう。
- 用途:
- 穴あけ作業
- 対象商品:
- 67373678
ドリルの固定状態が不安定で、追加の補強が必要であった。ドリルとの相性なのかは不明ですが、使用に際して便利さを感じさせてくれない。
- 用途:
- ドリルスタンド
- 対象商品:
- 67373678
ドリルの固定方法に多少不満を感じました。該当しないドリルであったかもしれませんが、穿孔作業での固定強度に不足を感じましたので、押さえつける方向にワイヤをかけて使ってます。それ以外はお買い得と思います。
- 用途:
- 電動ドリル・フライスモーターのドリルスタンドとして
- 対象商品:
- 67373678
今まで使っていた卓上ボール盤では、上下のストロークが短く深堀が困難でしたが、垂直ドリルスタンドは約倍のストロークがあるので、1回で穴開けが出来る様になりました。
また、角ノミドリルスタンドと同じなのでモーターの太いプロクソンのフライスモーターも問題無く装着できました。
他社のドリルスタンドでは、干渉してフライスモーターの取り付けが出来ませんでした。
見えにくい所ですがアルミ鋳造のバリ取りが甘かったり、塗装後の傷があったり、上下させるハンドルの遊びが異常に大きかったりともう少し改善して欲しい部分がありますが、使用するに当たっては問題はありませんでした。
あと、何故か取説が2枚入っていました。
それと、バイス固定ネジの推奨サイズを書いておいて欲しかったです。
このドリルスタンドはM8より少し細目の5/16インチねじが良いようです。
M8ネジを使うには少しヤスリをかけないとスムーズに入りません。鋳造が甘いのかサイズチェックされていないのか微妙な所です。
安定した使用感にするには少し手を入れる必要がある商品です。
- 用途:
- 鋼板の穴あけ。
- 対象商品:
- 67373678
使い始めですが今の所良いです。卓上ボール版がいらなくなりました。
私の使い方ですが細いドリルも太いドリルも頻繁に交換するので、卓上ボール版だといちいちベルトの段を替えていたのですが、スピードコントロールと組み合わせて使えるドリルをセットしたので、楽チンに使えるようになりました。精度はそんなに求めていないのでこれで十分です。耐久性はまだわかりません。
- 用途:
- 持っているドリルを取り付けて正確に穴をあけたかった。
- 対象商品:
- 67373678
持っているドリルを測定しないで購入したためアタッチメントが合わなかった。自作でアタッチメントを作成する必要ができてしまった。
- 用途:
- DIYの工作 穴開け・フライス
- 対象商品:
- 67373678
マキタの同様のドリルスタンドにフライスモーターを載せて使っていたが、柱の高さが低いので、ベースにX-Yテーブルを載せ、その上にバイスを載せると長いドリルビットが使えなかった。SK-11は柱が50㎜ほど長いので買った。Earth Mannのレビューの様な柱と穴のガタはほとんど無いし、直角・平行は出ているので良いが、ドリルの横振れを防ぐ機構が、マキタのは鋳物の合金が鉄棒を挟んで上下するが、SK-11のはプラスティックの部品が鋳物を擦っていて、寸法のガタが有るのでドリルが横に2㎜ほど振れる。マキタの柱は丸棒だがSK-11はパイプなので、凹みなど耐久性に不安が有る。SK-11の土台とマキタのドリル装着部を組み合わせて使っている。安いが、残念な思いが残る。買うなら日立工機の方が安心と思う。
- 用途:
- 木工機械として使用
- 対象商品:
- 67373678
値段の割にはなかなか制度で使いやすかった。
コスパいいほうだと思います。