エアーダスターのレビュー

平均満足度 4.63 (83件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアーダスター SK11
SK11
939 / 税込 1,033
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。 【用途】ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。
83件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-10
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
67387836

ブリップでエアーが調整でき、使い勝手が大変いいです。

辻木工所 様2025-07-12
用途:
埃飛ばし

仕上げ材にも先が柔らかいので安心して使える。エアーの強さも調整がきいて使いやすい。

2025-03-04
用途:
エアー

軽くて握りやすいので使いやすいです。 狭いところも空気洗浄できるので
リピート購入です。

1人が参考にしています
2025-01-20
用途:
木工作業

以前同じものを買い、6年ほど使ってエアーの勢いが弱くなってきたので買い替えました。エアーの勢いがよく、効率よく粉塵を飛ばすことができます。

1人が参考にしています
2024-10-26
用途:
作業用

以前購入した金属ボディのエアガン。多少乱暴に扱っても壊れないだろうと思った。ノズルが根元から曲がり、直そうとしたらポッキリ折れたので、この商品を購入。
いや、良いですね。 軽いのはもちろん、微妙な握り加減にスムーズにエアーの吐出量が変化する。とても使いやすいです。
あえて苦言を申しますなら、ノズル先端のゴム径が細い。
10mm径あると、エアコンパイプなどの洗浄時にピッタリなんですが。

Hide-Out 様2024-10-27
用途:
洗車時の水滴飛ばしに

先端のゴムのノズルキャップがボディーへのキズ防止になるので、リピートしています。

2024-12-03
用途:
埃やダストの吹き飛ばし

自動車や単車の整備時にブレーキダスト等を吹き飛ばし作業に
主に使っている。何の問題もありません。

1人が参考にしています
2024-05-23
用途:
メンテナンス時
対象商品:
67387836

工場できくず掃除に役立ってます
ぐりっぷも握りやすくて丁度いい感じです

1人が参考にしています
2024-05-02
用途:
自動車整備等

特にノズルのキャップが使いやすい 特にブレーキキャリパーのピストン入れる時のブーツ拡張に使いやすいです エアクリーナー掃除やらエンジンルームのホコリ飛ばし等に

株式会社協立機工 様2024-02-01
用途:
加工時
対象商品:
67387827

ノズルの先端の角度もよい具合に曲がっているので非常に良いと思います。
ノズル先端にはゴムがついており、製品を傷つけてしまうこともなく安心です。

2023-09-20
用途:
自動車整備メンテナンス時
対象商品:
67387836

商品の作りがしっかりしていて、手ごろなサイズ感で作業ができるとろろが気に入りました。
トリガーの引き加減で絶妙な吐出圧コントロールできるところも、コスパを考えると優秀な一品といえます。

2023-11-07
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
67387827

エアガンは、結構重いものが多いですが、これは軽くて使いやすい
ただ、本体が樹脂なので耐久性が心配です

2023-12-09
用途:
建設機械整備等
対象商品:
67387836

質感も良くグリップの握り具合で流量調整もスムーズに出来使いやすい。
あとは耐久性だが、手にした間時では丈夫で長持ちしそう。

2023-07-18
用途:
埃掃除用
対象商品:
67387827

機械のメンテナンス用に、エアダスターを使用しています。2年以上経ちますが、壊れずに使用できています。

2023-03-26
用途:
洗車後の水飛ばしに
対象商品:
67387836

洗車後のサイドミラーの中やスポイラー付け根などふき取りができない場所の水飛ばしに購入。先端部にゴムがついているため、ボディに接触しても傷の心配がなく安心して使用出来ます。

1人が参考にしています
株式会社丸紅住宅資材 様2023-05-01
用途:
機械の掃除
対象商品:
67387827

軽くて使いやすいです。工場内の機械全てに使用しています。土間掃除にも便利ですよ。

有限会社朝日熔断器製作所 様2023-03-09
用途:
機械のメンテナンス、汚れ飛ばし
対象商品:
67387827

安価ながら、丁寧な作りで握りレバーも軽すぎずも重すぎず、
ちょうどいい感じで自分の握り具合で微調整できるのでありがたいです。
欲を言えば一度も落ちてませんが、
引っかけフックがもう少しだけ大きければよかったです。

有限会社Plan net 様2023-01-27
用途:
自動車
対象商品:
67387827

到着して装着し現在使用してますが、今のところ何も問題なく使用中です。とてもいい感じがします。

2022-11-21
用途:
自動車整備に
対象商品:
67387827

ラバーノズルが最初からついているのがとてもいい。ブレーキキャリパーのピストンを抜くときもラバーノズル付きなら簡単です。

2022-10-19
用途:
機械加工の切削切粉の除去
対象商品:
67387827

本体が樹脂のため軽く疲れない。ハンドルの操作も楽なため女性でも楽に
空気量の調整がしやすい。 ノズルが長く先端に ゴムがついているため 製品に傷がつかないのも 大変良いところです。