集塵機接続アダプターのレビュー
乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。
【用途】集塵機と電動工具集塵口との接続。
上州工業株式会社 様2024-02-05
- 用途:
- トリマーなどの、吸引取り口に使用
- 対象商品:
- 67388992
これ一つでサイズも選べて便利
密着度が良く、通常の使用方法であれば、使用時外れることも少ない
遠藤農産 様2023-03-07
- 用途:
- テーブルソーの作業時
- 対象商品:
- 67388992
テーブルソーの作業時に出る、おが屑の排出を掃除機に吸い込ませる為の中継用に使用している、ゴミが少なくなって大変良い。
1人が参考にしています
おかめや 様2023-02-17
- 用途:
- 丸ノコ盤と集塵機のホースをつなぐために購入しました。
- 対象商品:
- 67388992
ゴム製で柔らかいので、少しぐらいの径の違いも使えてしまいます。
1人が参考にしています
2022-04-21
- 用途:
- 集塵に使用
- 対象商品:
- 67388992
ありそうで無かった商品だと思います。
今まで丸鋸やスライド丸鋸、トリマーなど使う機器によってホースを変えていたがこの商品で解消されました。
自分的には革命です
1人が参考にしています
2022-02-09
- 用途:
- 自作したサイクロン集塵に掃除用バキュームの集塵ホースを接続するために使用
- 対象商品:
- 67388992
サイクロン集塵に掃除用バキュームの集塵ホースを接続する時の脱着がスムーズである。
2021-07-16
- 用途:
- 集塵作業
- 対象商品:
- 67388992
様々な電動器具を持っていますが集塵の口径は色々あります。これを1個持っているとすべての機械に対応できます。
1人が参考にしています
2021-01-04
- 用途:
- テーブルソー作業時のサイクロン掃除機用変換口
- 対象商品:
- 67388992
口径のバリエーションが、接続したい吸引ホースとの調整が非常に楽で、アダプター口径の範囲では、バリエーションが多いところが良かった点です。
まだ、使用したばかりで、改善点は特にありません
1人が参考にしています
2021-01-19
- 用途:
- 集塵機と電動工具の接続時
- 対象商品:
- 67388992
集塵機のホース径とサイズの違う各電動工具の径との接続に使用してますが、最大径があとひと回り大きい径口があればなお良いです。
1人が参考にしています
2020-07-06
- 用途:
- テーブルソーの吸塵用
- 対象商品:
- 67388992
可能な限り切り粉を拡散させないために、バキュームに接続するために購入しました。
当たり前ですが寸法的にピッタリ合い、「これ以上は無理かな」と思えるまで集塵できました。
1人が参考にしています
有限会社オフィス佐々木 様2018-02-09
- 用途:
- サイクロン集塵機の自作用パーツの接続
- 対象商品:
- 67388992
サイクロン集塵機の自作用パーツとホース(洗濯機延長用ホース)の接続に使用しました。
径が違ってどうしたものかと考えてるときに、これを見つけて使ってみました。塩ビパイプの径違いソケットと併用して、うまく接続することができて良かったです。