ピンバイスのレビュー
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
これはとても使いやすくて、ノズル清掃等に使用しますが頑丈でとても良いです。
- 用途:
- 彫刻(木彫)の補助的作業
40年以上使用していたものが駄目に買いました。ドリルがもう少し短く固定できれば助かります。
- 用途:
- マジック道具の作成
従来の先端パーツが内蔵されていて、素晴らしい製品です。
昔の製品しか知らなかったので、びっくりしました。
- 用途:
- 穴あけ作業
とても使いやすい。安価だし、良い物を買ったと思う。
- 用途:
- 金型の調整
思った通り狭い場所でも全く問題なく思い通りに使用出来ました。
- 用途:
- 穴あけ作業時
- 対象商品:
- 68221362
値段が安かったので購入しました
コレットが2個付属していて、4通りの入り口径に変更出来ます
即ちドリルの締め付け力が大きいと言う事ですかね?
また Φ0.1~3.2mmのドリルに対応しているのも良いですね
あと 1.本体の中央あたりに2~3Φの穴を開けてほしい
(穴に金属棒を入れ大きなトルクで回せる(金属の穴あけ作業が楽になる))
2.コレット径を明記してほしい
- 用途:
- プラスティックギアなどの加工
- 対象商品:
- 68221362
バイスの太さは、ヘッドをひっくり返すことで変えられますので便利です。
両頭使いです!
これにより、しっかり銜えられます。
- 用途:
- 模型製作
- 対象商品:
- 68221362
ピンバイスは数本ありますが、付け替えの手間を省くため
入手しました、一番安価でしたので助かります。
そのうちもう一本、、、
- 用途:
- 細径のキリを使用する時の為に購入
- 対象商品:
- 68221362
チャックの太さが4種類使えるので結構いろいろなサイズに対応できるので重宝しています。
指先の力でもしっかりまわせるのでとても気に入りました。
- 用途:
- ドリル径の使い分け
- 対象商品:
- 68221362
同時に何種類かのドリル径の穴を開ける際に、いちいち刃を取り替えるのは面倒なので、使い分けするために複数購入して使用しています。 色違いのテープなどを巻いておけば、一目瞭然で、さらに使いやすくなります。
- 用途:
- 鉄道模型のメンテに。その他
NゲージトミックスEF66-27の穴あけ加工に67374798の0.3と0.5を挟んだが中心が出にくい。下手こくとドリルが曲がる。1ミリ~は快適に装着出来る。
- 用途:
- 電子機器の修理など
- 対象商品:
- 68221362
1.0mmほどのドリルを装着して、電子機器の基板の穴開けや補修に使用します。特に気になる点もなく使用できています。
- 用途:
- 鉄道模型穴あけに
鉄道模型穴あけにSK11の: 67374798に入っている0.6ミリ以下は芯だししにくい。0.8くらいからは普通に使える。
- 用途:
- ドリルあけ
- 対象商品:
- 68221362
ミニサイズのドリルを手で開けるのに購入、四サイズの保持部がついてるので希望のドリルを固定出来て手のひらに回転部をあてがいながら回転出来て重宝