メタルロング伸縮散水ノズルのレビュー
高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
【用途】水まき・掃除・洗車など。
2023-03-31
- 用途:
- 車、農業機械の洗車
- 対象商品:
- 68221834
以前、プラスチック製のノズルを使用していましたが、一年くらいで圧力がかかるとき、持ち手から漏水になり手元がびっしょりになりました。金属製という事でこれから一年後が楽しみです。
2人が参考にしています
2021-12-24
- 用途:
- 園芸用
- 対象商品:
- 68221834
2021年12月15日 藤原産業株式会社 修理センターよりシャワーヘッドの分解清掃方法について回答が有りました。これを買われる方は、参考にして下さい。
「大変恐れ入りますが当商品のシャワー部は分解することができない仕様となっております。
ご要望にお応えすることができず誠に申し訳ございません。」
3人が参考にしています
ディスプCG事務所 様2020-09-11
- 用途:
- 水やり他
- 対象商品:
- 68221834
重さ630g、片手で扱うにはちょっと重いですね。パターンも4種類と少ない。パッキン・プラ部分の耐久性がどれくらいか。色々探しても伸縮有り、ヘッド角度の切替機能付きのロングノズルはこの商品位だと思います。奥まった木の葉裏の水掛け等便利ですね。
1人が参考にしています
有限会社 あなた商事 様2020-08-19
- 用途:
- 本格的な農業の散水には向かない
- 対象商品:
- 68221834
物は悪くありませんが(しっかりしていて良すぎるくらいです)、しかしシャワー、ジェットなど多機能すぎて本格的な農業の散水(農業用水使用)では、水の出が悪いとか、詰まってしまうと父が言ってました。
しかし家庭用の水道を使用した散水、洗車などでは使い勝手は悪くなさそうです。
1人が参考にしています