360LEDバルブ S25のレビュー
- 用途:
- 軽自動車のテールランプ&ブレーキ灯
- 対象商品:
- 68901105
2個買いましたが2つともBAY15d口金でした。そのため逆挿しによる、ブレーキ・テールランプでの光量差が少ないといった不具合は出ず、正常に点灯しました。
S25ダブル球は、ごく稀にソケット部分のピン位置が平行タイプのBA15d口金のものが存在するようです。BA15d口金だと左右のピン位置は同じなので、逆挿しが出来てしまい、テールランプを点けているつもりがブレーキ用のフィラメントが点いていて、ブレーキ踏んでも暗いテールランプ用のフィラメントが加算されて点くので、ブレーキ・テールランプでの光量差が少ないといった症状が起こり得ると思います。
本製品の口金は「その他」と説明されており、レビューに「ブレーキ・テールランプでの光量差が少なく、車検時に検査官に指摘された」というレビューがあるのと、よくあるご質問(FAQ)に「回答:LEDチップのメーカーや種類などにより異なることがございます為お答えいたしかねます。」とあるので、BA15d口金だったら即返品する覚悟で購入しましたが、2個買った両方ともBAY15d口金で良かったです。
本製品の本製品の口金の仕様や、よくあるご質問(FAQ)がよろしくないと思いますので、★減点とさせていただきます。
ご指摘ありがとうございます。BAY15dとなりますのでHP上に追記をしました。この度はありがとうございました。
- 用途:
- バイクメンテナンス ゼファー750
3年たちました、いまのところ球切れ無し まだまだいけそうです。
- 用途:
- 自動車整備
ブレーキ・テールランプでの光量差が少なく、車検時に検査官に指摘されました。今回は何とか通してもらいましたが、検査官によっては車検が通らない可能性があります。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
電源との相性や長期使用などにより、車検場検査設備の関係で検査員の目視による判断で、車検に通らない場合があります。
- 用途:
- 軽ワゴン車のテールライトをL ED球に変更
- 対象商品:
- 68901105
今までのと比べて明るくなり、消費電流が小さくなったので電圧計に表示される数値が下がらなくなった
- 用途:
- カブの12V化に伴いテールバルブとして交換
大きさは通常のほぼ同じなので装着に関しては問題なし。明るさもブレーキ、尾灯ともに通常バルブと大差なし。耐久性はどれくらいなのか楽しみです。
- 用途:
- ブレーキランプのLED化
バイクのブレーキランプをLEDに交換、問題なく作動ついでにライスンプレートも明るいく照らされ良く見える。車のランプもこれに交換したい。
- 用途:
- カブのストップランプに使う
- 対象商品:
- 68901105
ナンバー灯とストップ灯の明るさ違いもはっきりしていて気に入った。消費電力が少ないので
バッテリー負担が少なくなる。これからは耐久性の試験になりますね。
- 用途:
- 電球のLED化
- 対象商品:
- 68901105
スクーターのヘッドライトをLED化して効果があったので、テールランプもLED化の為に購入。
消費電力が大幅に減少し余計な発電をしなくなった分エンジンの調子が良くなったように感じることが出来た。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 68901105
YB125SPの後部灯に使用。電球と比較し輝度は見た目問題ありません。LED灯あるあるですが、ウィンカーを点滅させると一瞬ですが、若干明るさが落ちます。個人的には気になる程度ではありません。買って良かったと思っています。耐久性はこれからですが・・・
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 68901105
純正の球が切れ、偶然モノタロウさんの週替わり特売のメールが入り、即座に購入しました。ナンバーを照らす光量が明るくなって、後続車へのアピールにもなります。これから耐久性に期待したいところです。
- 用途:
- 自動車の修理
- 対象商品:
- 68901096
バックランプのバルブが切れたのをきっかけに交換してみました。明るくて後ろが見易くなりました。点灯時の外観も綺麗になりました。ハロゲンバルブ切れを待たずに交換してしまうのもありかと思います。
- 用途:
- 750RSのテールランプと交換
- 対象商品:
- 68901105
明るいです。電圧降下抑制になって〇です。あとは
振動にどれだけ耐えるかこれから使ってみます。
- 用途:
- 750RSのリアウインカーバルブを交換
- 対象商品:
- 68901096
4灯替えると全部同時点滅となるため、前は電球後ろはLEDにしました。
全部LEDとしたいので原因を探ります。
発光が明るくてアンバーがイエローになりました。後は振動にどれだけ耐えるかですね。
- 用途:
- YAMAHA・ドラックスター250のブレーキ・テールランプ球として
- 対象商品:
- 68901105
純正レンズを生かしながらLED化をするためLED電球を探していました。モノタロウさんをはじめ、他のネット通販などで出てくるのは二個一セットがほとんど。
私の場合、予備として保管しても紛失する可能性があるので一個のみの販売はありがたい商品です。
明るさに関してはやはり純正電球より明るいと思います。交換後間もないので寿命に関しては様子見になります。
- 用途:
- bike用テールランプ
- 対象商品:
- 68901105
アドレスがこのタイプなので消費電力抑えるのに交換。特に目立つこともなくふつうです。
振動に耐えれるか不安ですが。。。
- 用途:
- 以前購入したLEDランブが少し暗いので
- 対象商品:
- 68901105
こちらを購入してみることに、普通は切れないので、交換する必要はないのですが、LED電球の価格が安くなって、性能が良くなっているのか非常に明るくて満足しています。