360LEDバルブ S25のレビュー
- 用途:
- ZZR1100cウインカーランプ交換
- 対象商品:
- 68901096
ZZR1100cウインカーランプ交換に使用。
旧バルブと交換するだけで特に問題なく使用できました。
従来より明るくメリハリがでてグッドです。
ウインカーとして使用する場合は別途LED対応のリレーが必要になります。
- 用途:
- バイクのブレーキ&テール ライト交換
バイクのブレーキ&テール球(電球)をLEDに変更しました。サイズも問題ありませんでした。何より明るく、視認性が上がったと思います。
- 用途:
- バイクの尾灯に
- 対象商品:
- 68901105
以前「ダブルの光量差が少ないのが球に傷(バルブなだけに)」とレビューした者です。
バイク車体側のテールとブレーキの配線を調べ、純正と比べて明るすぎるテール側+線に抵抗を入れることで、光量にメリハリを付けました。
モノタロウさんに質問すると、13.5Vの時、テールが1Wつまり182Ω、ブレーキが3.5wつまり52Ωでした。
テールに40Ωの抵抗を追加して差を開かせました。(テール222Ω化、ブレーキ52Ωのまま)
昼間でもテールはシッカリ見えますし、ブレーキ掛けたのがわかるようになりました。
自作LED尾灯の記事とかを見ても、抵抗値はテール4に対し、ブレーキ1くらいにしているようでした。
- 用途:
- スーパーカブ90に取り付けました。
- 対象商品:
- 68901105
スーパーカブ90に取り付けました。明るくて満足です。常時灯とブレーキ灯との差がもう少しはっきりしているとなおOKだと思います。十分使用できます。
- 用途:
- バイクのテールランプ
- 対象商品:
- 68901105
ハロゲンの18/5Wのダブル球とほぼ同等の明るさです。
愛車のテールは2個配置だったので、ハロゲン球と混在させて比較してみたのですが、
他の方もご指摘されているとおり、ダブルの光量差が少ないのが球に傷(バルブなだけに)で,
☆4つです。
明るさ的には、15/8Wクラスという感じでしょうか。
テールライト状態でやや明るく、ブレーキON状態でほんの少し負けているようです。
LED素子に常灯と点灯の振り分けがあるなら、常灯している方にランプペンを塗って照度を落として、ブレーキONがハッキリ分かるようにしてやろうかと企みましたが、全て常灯していて、ブレーキONで全ての光量が上昇する仕様でした(無知)。
繰り返しますが、ダブル球としての光量差が少ないのが本当に勿体ないですね。
- 用途:
- 原付 ブレーキランプのLED化
- 対象商品:
- 68901105
レッツ2(CA1PA)に取り付けました。
ブレーキをかけた時と、そうでない時の
明るさの差は十分だと思います。
ちらつき?が少し気になります。
耐久性は、まだ10日程度しか経ってないので
?です。
- 用途:
- 取り付け
- 対象商品:
- 68901105
取り付けて点灯確認その後1週間で片方が点灯しなくなった。機動隊に指摘され危うく整備不良切られるところだった。
- 用途:
- バイクのテール/ブレーキランプ
- 対象商品:
- 68901105
他の方も書かれているように、シングルとダブルの光量差がハロゲン球に比べると若干少く感じる点で星4つにしますが、それほど大きな問題ではないと思います。
- 用途:
- 軽トラックのブレーキランプ球切れ対策に
- 対象商品:
- 68901105
軽トラックはブレーキランプ切れが結構起きるのでLED化(LED回路でエンジンスタート時のサージを吸収してくれないかなと)よく切れる右を18/2/4LED交換。左は18/2/15普通球交換。結果は右は球切れ無し、左が19/2/27球切れとなりました。効果有り?かなと思い左もLED化しました。
- 用途:
- 原付バイクのテールランプ
- 対象商品:
- 68901105
6V原付の12V化に合わせて、テールランプ(兼 ナンバー灯)をLED灯に変更しました。6V電球からは比較にならない程の明るさで、今のところ満足してます。
あとは、寿命がどれくらいになるか結果が楽しみです。
- 用途:
- 軽トラのブレーキランプ
- 対象商品:
- 68901105
スズキキャリーDA63Tのブレーキランプに使用出来ました。
明るさ満足です。ipodの曲聴いてる時にブレーキ踏んだらちょっとノイズ入るかなあ?でもコスト的に満足してます。
- 用途:
- バイク除け
- 対象商品:
- 68901105
信号で止まる度に異常接近してくる目障りな騒音を発する鉄くずを少しでも離すために導入したものの、まったく明るくない。
「強烈に照射」とは程遠く、試験点灯時に直で見たがとくにまぶしいとは感じない。
誇大広告だと思う。
ご希望に添えず申し訳ございません
- 用途:
- 車に装着しました
- 対象商品:
- 68901105
カー用品店で販売している物より価格は安いですが 光力等は変わり無いと思います 耐久性に付いてまだ判りませんがモノタロウさんの商品なら大丈夫だと信用してます