省エネタップ2個口のレビュー
- 用途:
- タコ足の配線のON,OFF
今までコンセントを抜き差ししていたのが、これを付けたらスイッチでON,OFFできる様になって大変便利になった。
- 用途:
- 機械装置の電源のオンオフに使用
装置を順番に電源につなげて何十台もチェックする時に使用
以前は装置を交換するたびにコンセントから抜いていたがスイッチをつけたことで作業が楽になった
- 用途:
- 常時使用しているコンセントにもう一カ所使用したいとき。
常時差し込んでいるコンセントを外さずに使用できるようにした。
スイッチ付きなのでいちいち外さなくても元で切れる。
- 用途:
- 我が家のリビングで使用
ちょっと信用できない無名メーカー製よりもヤザワコーポレーションさんのものを選びました。電源のオンオフスイッチがついているので外出時など安心です。
- 用途:
- Wi-Fiのルーターの電源供給部に使用
外出時や使わない時とWi-Fiルーターの電源を落とすようにしているので、その操作が楽になるようにと購入しました。気に入っているところは、コンパクトな所。目立たないのでいいですね。
- 用途:
- シンプル is ザ・ベスト
この手の省エネタップは、お店で手に入らない。もう、二度と買うことが出来ないと諦めてました。しかし、ここありました。使用してなにも問題なし。
良い買い物が出来ました。
- 用途:
- 節約、通電防止
待機電力嫌い
常時通電やめて電化製品長持ち
だから省エネタップは必需品です。
- 用途:
- 口腔内洗浄機の手元スイッチとして使用
小型で邪魔にならず横方向も下方向も使用できるので非常に使い勝手が良い
両方向同時に使用できるのも良い
- 用途:
- 工作作業の手元照明用LED電球用ソケットとして使用。
手もと照明のON、OFF用として使用しているが、照明以外にも使用することが有り、大変便利で、買い足ししようと思っている。
- 用途:
- 家庭用
同時に2個切れるので、パソコンとモニタみたいな使い方をすれば便利です
- 用途:
- パソコン用に。
パソコンの主電源に利用しています。
電源のオン、オフが簡単にでき、節電にもなります。
- 用途:
- 作業場の蛍光灯と換気扇のスイッチとして
- 対象商品:
- 69296842
作業場の蛍光灯と換気扇のスイッチを集中化させたくこの商品を選びました。作業終了後ワンタッチで電気を切る事ができるので大変便利です。電源の集中管理が目的であればとても良い商品です。一方、個別にオンオフをするのであれば1個口のものが良いと思います。
- 用途:
- 汎用はんだこてや手元にSWが欲しい器機に使用
- 対象商品:
- 69296833
社内の温水便座、はんだこて、照明器具、ヒーター、バッテリー充電器等に便利に使えています。
- 用途:
- 節電
昔は100均で購入できたのに今はどこも取り扱ってないのでここで購入しました。普通に使えて満足です。
- 用途:
- 毎日帰るときに電源を切るところ。
- 対象商品:
- 69296833
毎日帰るときにコンセントを抜いていましたが、スイッチ一つで済むので楽です。
1個口よりも安くて使い勝手もいいので御買い得だと思います。
- 用途:
- 携帯電話充電を各種類別に使っています
- 対象商品:
- 69296833
2か所の差込口が便利良く、迷わずに使うことができます。スイッチの明るさも見やすいので助かっています
- 用途:
- コンセント抜き差し減らし
- 対象商品:
- 69296833
一口の物より安いのが気になりましたが、使ってみて問題ありません。
一口で十分だったのですが、安いので二口を購入。
実は良かったです。
差すものの形状で側面と上部とで使い分けができ、スイッチが邪魔で上部に差せなかったのですが、側面があって助かりました。
耐久性は後報
- 用途:
- 機材の電源元切り用
- 対象商品:
- 69296833
機材の電源スイッチが裏側に付いていて、並べると手が届かないので、手の届くコンセントにこれを挿して元切りするのに便利に使っている。同時に2方向は使わないが、2方向に出ているのは便利だ。ただ、元祖電工の昔からある白い全体がユリヤ樹脂でできている絶対溶けない奴に比べると、プラグ部や受け部も耐熱樹脂でないことに注意が必要だ。ワット数が大きいものは避けた方が良いだろう。
- 用途:
- 節電用
- 対象商品:
- 69296842
節電目的の頻繁なプラグの抜き差しは煩わしい上、余計な負荷はプラグやコードにもよろしくないので、電源ON/OFFスイッチ付きのこのタップをあちこち壁コンセントに挿して使っています。
またスイッチ機能がないテーブルタップや延長コードにつなげて、一部や全部を簡単にスイッチ付きの延長タップにして個口も増やせるので、予備を何個か持っておくと何かと便利です。
ただし延長コードとの組み合わせでは複雑な直角接続となって見た目があまり良くないので、スイングプラグタイプの商品も欲しくなります。
- 用途:
- 不使用機器の電源断時
- 対象商品:
- 69296833
不使用時にはコンセントを抜くように指示されている電気製品があるが、常時は使わないが、日に何度か使用する電気製品は、コンセントの抜き差しが面倒だった。その様な場合に本タップを使用することで簡単に電源の入り切りが可能となり、かなり便利になった。