軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニットのレビュー

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-21
用途:
シャフトの固定

問題なく使用できます。価格も安くて、いいです。継続使用します。

2023-02-18
用途:
自転車のフリーホイール作成
対象商品:
70211803

ワンウェイクラッチ、リニアシャフトと組み合わせてフリーホイールを実現する為に使用しました。
ペダルを漕ぐ力であれば問題無さそうです。
特に不満はありませんが、ベアリングを所定の位置まで回転させないとイモネジにアクセスできません。致命的ではありませんが、どの角度からでもアクセスできるようになっていれば使いやすくなると思います。

志戸呂茶農業協同組合 様2023-05-11
用途:
趣味の工作物
対象商品:
70211846

趣味の工作で使ったのですが、予定した物で大変良かったです。

2022-02-08
用途:
小動物回し車の軸受けで
対象商品:
70211803

ボルトを通して円筒状の回し車を作りましたが、回転も抵抗が少なくてスムースに回りました。
本来の使い方とは違いますが良いものが出来ました。

2020-03-20
用途:
ワカサギのアイスドリルの電動化

氷上に穴を開けるドリルを電動化するために購入
メーカーに勝るとも劣らないものが出来ました
ベアリング自体がフレキシブルに動くのもグッドですね!

2019-10-06
用途:
軸受けに使用
対象商品:
70211812

M12軸受けを探していました。
軽量で丁度良いと思います。
良い取引ができ喜んでいます。

2018-10-29
用途:
ロボコンに使用
対象商品:
70211803

固定する両端のボルトの径がM7なのが、残念ですが、それ以外は問題ないと思います。
ベアリングが回転できるようになっているところは面白いです。

緑 工務店 様2018-10-18
用途:
モーターを回す軸受けに使用
対象商品:
70211803

曲がって圧入されてたので交換依頼をしたところ、写真を撮って送ったらメーカー返答で 取り付け時に自身で調整するとの回答があり
いじったらベアリングがポロリ外側と内側が球面状に合わさるように加工してあり、少しぐらいのずれを修正してくれるような作りになっていました
大変良い品だと思います。出来ればそういった説明があると買いやすいですね

1人が参考にしています
2020-01-27
用途:
ゆっくりとした回転台
対象商品:
70211846

力のかかるところに使われるのですね。指でクルクルと回せるほど軽いものと思ってました。
不満ではなく、使い方の私の失敗でした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

2021-06-22
用途:
軸受
対象商品:
70211828

グリスが堅かったのでグリスを落としたら、ジャリジャリ感が、、、中国製

2018-05-03
用途:
軸受
対象商品:
70211812

コンパクトなのに、セルフアライニング機構により、360°10°ほど自由に傾きます。
ただ12mm軸を取り付けるイモネジが3mmなのでネジ山をなめやすい。
もう少し大きなイモネジ希望

2018-01-14
用途:
工具製作
対象商品:
70211803

今回4ヶ購入しましたが、4ヶともベアリングが曲がって圧入されていました。
検査しているとは思えない。
全く信頼できないメーカ、製品です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。