2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)のレビュー
- 用途:
- バイクのバッテリー
- 対象商品:
- 73406077
安くて充電済みなので満足です。
有名メーカーでも寿命は必ずくるからこちらで十分。
- 用途:
- レストアしたバイクのエンジン始動
- 対象商品:
- 73406095
ばっちりでした。18年間眠らせていたバイクをレストアして少し長めにクランキングをしましたが、全然普通に使えてます。
- 用途:
- ホンダスペイシー100に使用
- 対象商品:
- 73406068
台湾YUASAが3年半使用出来ましたので、この価格なら2年もてば合格だと思います。取付前に補充電しました。
- 用途:
- バイクのメンテナンスに使用
- 対象商品:
- 46786512
今までのバッテリーが駄目になったので、交換しました。
ただ品質が今いちかなと、、、あまり長持ちしない
ただ他メーカーより価格が安いのが魅力です。
大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- 実験装置用
- 対象商品:
- 46786512
12Vを使う実験装置の電源として他用途に使ってきました。補充電しないまま1年以上放置していたり、装置の電源を切り忘れて完全に上げてしまったことも何度かあります。通常の充電器で充電できなくなったので、DO NOT OPENの蓋を開けて(禁)、試しにケミカル(電撃丸)を入れて補水しトリクル充電で数週間放置していました。
モノタロウのバッテリーテスターを買ったのでCCA値を測定してみると、なんと125と表示。新品の3倍以上です。誤測定だと思いましたが試しに軽自動車のバッテリーを外し、ブースターケーブル経由でこれを繋いだところ、弱々しいながらも始動させることができました。驚きです。
- 用途:
- 原付バイクに使用
- 対象商品:
- 46786512
時々乗る程度のバイクですが、これから寒くなり気温が下がった状態でどの位バッテリーが持つのか楽しみです!
高価なバッテリーと大した違いが無ければこれからも購入したいと思っています。
- 用途:
- バイク用
- 対象商品:
- 46786512
休日のバイク乗り、バッテリーのメンテには気を使いますが、コストと品質に満足。充電繰り返返すようになれば、さっさと交換ですね。
- 用途:
- カブ90に使用
- 対象商品:
- 46786512
ウインカーがバッチリ点滅する様になり、右左折の際に後方から追突されるのでは?という不安から開放されました。お値段以上の物だと思います。
- 用途:
- 車両メンテナンス時
- 対象商品:
- 46786512
一度乗ると次に乗るまで時間が空くことが多いんでバッテリはだめになってしまうことが多いので 交換バッテリーが安価で助かってます。
- 用途:
- バイクのバッテリー
- 対象商品:
- 46786512
リトルカブのバッテリー交換で、バイク屋だと工賃含めて5倍近くかかるところ、この値段は本当に有難い。耐久性だけが心配だけど、安いから文句は言えないかな。
普通に使えますよ。
- 用途:
- スクーターのバッテリー交換
- 対象商品:
- 73406077
半年の使用でセルが回らなくなりました。充電した直後はセルが回っても翌日にはダメになります。安物買いの銭失いでした。
- 用途:
- 自動2輪のバッテリーの交換
- 対象商品:
- 73406077
バイクを買って初めてのバッテリー交換をしましたが、純正品と何ら変わりなく使用出来ました。非常に満足しています。これからもよろしくお願いします。
- 用途:
- バイクのバッテリー
- 対象商品:
- 46786512
交換して今のところ良好です。電解液注入充電済ですが、前もって準備できませんので交換時期を合わせられるよう電解液別もあればいいなと思います。