2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)のレビュー

平均満足度 3.90 (401件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。 内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。 このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。 【用途】バイク用バッテリー
401件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-08-12
用途:
スクーターの交換用バッテリー
対象商品:
73406068

安いけど、ごく普通に使えます。頼んですぐに来るので、助かります。従来の純正バッテリーは新車から4年使えたけど、これは果たして何年使えるか?

2021-05-12
用途:
JOGバッテリー交換
対象商品:
73406068

取付後4か月で完全放電した。不良品ではないだろうか、車両側に問題なくバッテリーの問題と思われる。

2019-05-19
用途:
スクーター用
対象商品:
73406068

取付し、二度目の充電。バイクが悪いのか分かりませんが再度十分充電させてセルが勢いよく回るのを確認し様子見。

2018-10-05
用途:
スーパーカブのバッテリー
対象商品:
46786512

安価でありながら、性能は全く問題ありません。
毎日快調に動いています。

2018-09-07
用途:
自家用原付き
対象商品:
46786512

価格が安いので不安な部分が有りましたが、全く問題有りません。
逆に安心出来る商品です。

2018-10-30
用途:
バイクの為
対象商品:
73406095

他より安い能登、発注から届くまでがはやくて、すごくありがたいです。物も良くてまんぞくしてます。

2018-09-12
用途:
バイクに使用
対象商品:
46786512

セルが効くようになりました。とても便利にバイクが利用できます。

2019-01-06
用途:
カブの修理
対象商品:
46786512

商品はNBCブランドでした。安くて満足ですが寿命はどうか?セルが無いカブなのでバッテリに寿命が来てもウインカーが点滅するかしないかの不具合くらいなのでそう問題では無いですが。

1人が参考にしています
西尾綜合事務所 様2018-09-05
用途:
バッテリーメンテナンス
対象商品:
73406122

サイドカーのバッテリー交換。同一のバッテリーが6年間使用できました。今回も同一の物を付け替えました。コスパです。

2018-08-19
用途:
古いバッテリーの交換
対象商品:
46786512

2年半程前に同じものを購入して少し弱ってきたようなので交換しました
これで十分です
値段に惚れました

2018-08-10
用途:
原付バイクのバッテリー交換
対象商品:
46786512

値段の割に、十分使えました。発送も迅速で注文から三日で手元に届きました。

2018-07-24
用途:
アドレス110 CE47A バッテリー交換
対象商品:
73406086

在庫品のアドレス110(4サイクル)CE47A バッテリーアウトの為に購入しました。シッカリ初期充電を行い取替え、現在は問題なしで快調です。

黒岩さん家 様2018-08-18
用途:
バイクのバッテリー交換
対象商品:
46786512

互換性一覧表が有れば一番いい 今付いている物と同じ能力は無くても
いい とりあえず セル機能点灯機能さえ有ればいい

2018-05-03
用途:
エンジンウェルダーのバッテリー
対象商品:
73406113

画像は無印ですが、メーカー品のバッテリーですので安心して使えます。

1人が参考にしています
直行陸送 様2018-07-09
用途:
車庫への移動
対象商品:
73406068

充電もされてあり、到着後直ぐに取り付けで問題なく使用できました。

2018-12-29
用途:
バッテリーの交換
対象商品:
73406077

デルコのバッテリーでした。この値段で、デルコのバッテリーは
買いだとおもいます。が、いつまでもつか不安はあります。

2018-05-29
用途:
バイクのバッテリーが上がり 交換
対象商品:
73406077

バイク店で交換依頼したら ウン万円と言われ 自分で交換すべくネットで探していて いらろんなレビューを読み モノタロウさんでバッテリーを購入 何の支障も無く動いています。 今後も利用するつもりです。

ゴトウデンキ 様2018-04-23
用途:
バイクの交換用に
対象商品:
73406104

充電確認後、載せ替えました。問題なく使えます。
価格もお値打ちで、満足しています。

1人が参考にしています
2018-06-28
用途:
大手メーカーと遜色ない
対象商品:
46786512

通販等で色々試してきましたが、こちらの製品の方が価格等含めて安定してると思いました。

SAETTA 槇野 様2018-03-31
用途:
原付用バッテリー
対象商品:
46786512

原付にて半年ほど使用していますが、問題なく使用できています
(通勤等で毎日駅まで片道10分程度の走行時間です)
充電済みですが、「再度100%、満充電すると長持ちする」と言われ再充電してから使用しています。

3人が参考にしています