2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)のレビュー

平均満足度 3.90 (401件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。 内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。 このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。 【用途】バイク用バッテリー
401件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社 あなた商事 様2020-10-09
用途:
仕事用バイクに使用
対象商品:
73406086

2020年4月に購入しバイクに装着しましたが(ほぼ毎日使用)、昨日なんの予兆もなく急にセルがまわらなくなりました。バッテリー充電器で充電を試みるも充電できず・・わずか半年で使用できなくなるとは・・。
私の購入したのは最後の在庫だったようで、購入直後は販売終了になりましたので在庫処分だったようです。
大阪魂?聞いて呆れる。

4人が参考にしています
2018-10-18
用途:
原付バイクの、バッテリーあがりの交換。
対象商品:
46786512

とにかく、値段が安い!
二台の原付バイクのバッテリーあがりに購入しました。
液の注入の手間もいらず、充電してくれているので
付け替えてすぐに乗れました。
寿命は、まだ使い始めた所なので不明ですが…

株式会社WEED 様2019-01-25
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
46786512

液入りノープロです。値段的に1年持てば御の字ではないでしょうか。

2018-06-10
用途:
スーパーカブ90ccにすぐ取り付け
対象商品:
46786512

スーパーカブ90ccにすぐ取り付けました。好調です。ホームセンターでも万に近いのですが安価でよかったです。

2018-04-04
用途:
スクーターのバッテリーとして使用しました
対象商品:
46786512

安いバッテリーなので心配しましたが、どうしてどうして…セル一発でエンジンかかるようになりましたし燈火類も安定しています。GOODなバッテリーですよ!

下平 農園 様2018-05-21
用途:
ウエルダー始動用として取替えました。
対象商品:
73406086

バッテリーの通販での購入は当たりはずれが怖いと思っていたが、交換後一発始動非常に快調です。

2018-02-27
用途:
ジャイロのバッテリーに
対象商品:
46786512

ジャイロのバッテリーに使用してます。値段のわりに良いのではないでしょうか?使用期間は2年半程度で交換したように覚えてます。

カナテック 様2018-04-05
用途:
震災時の発電機ノバッテリー
対象商品:
73406086

万が一に備えて用意しているので、今は使用をしない、

2018-04-04
用途:
オートバイに使用
対象商品:
73406104

充電がされているため、そのままで使用できるので良い。

2018-11-16
用途:
バイク
対象商品:
46786512

何事もなく、普通に使ってます。ダメになったらまた買います。

2018-05-30
用途:
チョイノリバイク用
対象商品:
46786512

ホンダjoyに取り付けました。安くて丈夫、充分です。

トマトハウジング 様2018-01-24
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
73406095

従来通りの商品で、良かった。そして、接続部品が、あり親切に思えた

1人が参考にしています
2020-09-19
用途:
カブ用バッテリー
対象商品:
46786512

端子部分が変形しており、直してから使用しました。その後は問題なく使えております。

2018-02-01
用途:
スーパーカブに使用
対象商品:
46786512

先日取り付けました、普通に良いです、あとはどれだけ持つか確認待ちです

リサイクルショップ 火木土 様2018-08-07
用途:
原付のバッテリー交換
対象商品:
46786512

原付バイクのバッテリー交換に今回初めて購入しましたが取り付け時には他のバッテリーとの違いは分かりません。使用後、数カ月でダメになる物も有るので今回使用し見極めたいと思います。来シーズンも使えるようなら次回も購入しようと思います。

2018-09-12
用途:
バイクのバッテリ交換
対象商品:
46786512

2年程度使えました。最後はライトのつけっぱなしでバッテリ上がりを起こしてしまい、そのあとは充電器で充電してもだめでした。
バッテリ上がりを起こさなければもう少し使えたかなと。

2017-10-03
用途:
自動車整備
対象商品:
46786512

安価で大変助かりますが どれぐらい耐久があるか観察します

2017-11-07
用途:
定期交換
対象商品:
46786512

ブリーダーホースが付いていれば非常にありがたいと思いますが

2019-05-04
用途:
除雪機に使用
対象商品:
73406113

安価な事から購入。1シーズン使えたので問題なしです。

2017-09-19
用途:
原付バイクの交換用バッテリーとして
対象商品:
46786512

念のために使用前に補充電してバイクに載せました。セルも軽く回って快調です。耐久性に機体したいと思います。2年、頑張って3年はもってほしい所です。