パンクレスチューブのレビュー

平均満足度 3.76 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パンクレスチューブ SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)
   
絶対にパンクしないチューブ新開発ゴム発砲体の採用。 軽量化とソフトなクッション性の実現に成功強い耐久走性と安定感を実現したオリジナルチューブです。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-11-23
用途:
安心!
対象商品:
73429782

パンクレス仕様になりました。
取り替えは簡単です。
自動車、バイク用ビードクリームをたっぷりと使用して交換しましたが、とてもスムーズに簡単にはまり込みました。
自転車用タイヤレバーで組み換え可能です。
洗剤でも大丈夫な感じですが、タイヤ用クリームを使用した方が安心な気がします。
交換後ですが、ゴムタイヤなのでやっぱり重たいです。
パンクの心配か重さの我慢をとるか…

1人が参考にしています
2024-02-27
用途:
重いです
対象商品:
73429764

泥沼の上を走ってるようなすごく重いです絶対パンクしないのはいいけどゴムの塊なので重い。今は押し入れに眠っています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

2023-11-05
用途:
通勤用なので…
対象商品:
73429782

通勤自転車用に購入しました。
朝早く、夜が遅いのでバンクすると大変なので、
これでパンクとはおさらばです。
ただ、ゴムの輪なのでハンドルとペダルが重くなりました。

1人が参考にしています
2023-07-10
用途:
自転車後輪
対象商品:
73429773

よくパンクする自転車の後輪をチャープからこのパンクレスに替えました。パンク修理は自分でやっていたので修理代は大したことはなかったですが、手間がかかっていました。このパンクレスチューブでパンクから解放されて安心です。車輪に入れるのに苦労しましたが、1時間かからず作業は終えられました。乗ってみて、ギアのおかげか、そんなに重くは感じませんでした。

2023-02-09
用途:
車いすに取付
対象商品:
73429764

シンコーのタイヤを使用して車いす車輪に取り付けました。
重量は重くなりますが、他社製に比べクッションが良いです。

4人が参考にしています
2021-07-17
用途:
自転車の後輪に装着

手持ちのタイヤがあったのでそれで装着しようとしたのですが、バイク用のタイヤレバーを使用してもきつくて入りませんでした。別にもう一つデミングL/Lがあったので、これを使用するとすんなりと装着できました。以前にタイヤとセットのものを購入した時の説明書には、デミングLXを使用するようにと書かれていました。また、リムはスチール製のものであること、と書かれていますが前回はアルミのリムで使用して特に支障がないようなので、今回もアルミのリムに装着しました。パンクレスになったので、タイヤがすり減って穴があくまで使用したいです。

3人が参考にしています
2021-06-10
用途:
自転車のパンク対応
対象商品:
73429773

このチューブの上にタイヤを装着する時は少しきつめだった。装着後の乗り居心地はこぎだしに少し重いが加速すれば気にはならない、段差での突き上げは仕方ないと思う範囲です。でもこれは買って良かった。

3人が参考にしています
2021-06-20
用途:
通常使用のつもり。
対象商品:
73429782

予備チューブとして購入
交換はこれからですが 皆さんの評価等を参考にします。
とりあえず1本ですが クーポン等利用で お得にもう1本購入出来れば
前後合わせて交換したいと思ってます。

2人が参考にしています
2021-03-23
用途:
自転車のチューブ交換
対象商品:
73429773

取り付けはそんなに難しくは無い。乗り心地も良いと思う。

1人が参考にしています
2021-01-27
用途:
パンクレスの安心か快適さか
対象商品:
73429764

チューブの張替えはそこまで手間取りませんでした(チューブタイヤの挿入よりは大変でした)。届いたものが輪っか状で切断してよいものか悩みましたが他のユーザーが切って使用している投稿を見て切断して換装しました。本当にこれでよいのかは分かりません。張りは十分。たわみも乗り心地も十分満足ですが、やはり重さは感じる。快適さを犠牲にしてもパンクレスにする安心感を選択。

2人が参考にしています
2020-09-24
用途:
これからですが、短く切って14インチの小型じ自転車に使う予定です。
対象商品:
73429782

インチ対応できないときはカット可能、その際の注意点なども入れたらよいと思います。

3人が参考にしています
2019-11-06
用途:
自転車のパンク修理
対象商品:
73429782

空気を入れるチューブ式ではなく、発砲ゴム式でパンクの心配がないという理由で購入。組み付けが難しいとの情報で、確かに少し難しかったが、車用のタイヤレバー(KTC製)を使用して、約30分で組み付けできました。モノタロウシリコンスプレーを適所に使用して組み付けると、スムースです。パンクから解放され、満足です。

3人が参考にしています
2019-04-27
用途:
チューブ交換
対象商品:
73429782

27インチの「DEMING L/L ロングライフ」タイヤの中に装填。
たぶんこのタイヤは標準の物より厚めだと思うので、過去レビューを見ると交換作業に不安があったが、大きめのマイナスドライバーと台所洗剤だけで大丈夫でした。
乗り心地は、漕ぎ出しは確かに重いけど走り出してしまえば「ちょっと抵抗が大きいかな?」と感じる程度です(体重78キロ)。
実際使うのは妻(体重軽め)なので、問題ない様です。

4人が参考にしています
2023-04-08
用途:
パンク対策
対象商品:
73429773

娘たちの自転車のパンクが続き、修理が億劫なのでこちらに交換。しかし、ペダルが重くなり(トレーニングのレベル)、曲がるときににはタイヤがよれるので乗りづらくなった。ある程度は予想していたが、超えてきた。娘たちも自転車に乗らなくなってしまったので、チューブに戻します。期待していたんだけどなー

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2019-05-24
用途:
通勤用のMTB

タイヤがIRCの26X1.5だったので心配だったけどバイク用のタイヤレバーでスムーズに装着できました。装着に苦労した感想を多く見かけますが、そのくらいパンパンなものを組み込まないとビードが外れないか心配です。
26×1.5では装着は楽だった分、時々ギューギューと音がして不可がかかった時ビードが外れる可能性がありそうです。ペダリングは重めですが、サイズがあっていればもう少し軽いと思います。

2人が参考にしています
2019-03-02
用途:
従来使用していたパンクレスチューブが古くなり、かなり劣化・縮小したため、その更改
対象商品:
73429773

チューブ、タイヤ交換は何度も実施しているので、ノーパンクチューブの交換は、結構力作業だと思っていました。しかし、今回は力を入れやすいようにマイナスドライバーの先端を丸く研磨したものを工具として使ったので、少し時間は掛かりましたが確実に装着できたので、意外と楽でした。結果は従来ではタイヤが左右に波打っていたものが、綺麗に中心線に沿って回るようになり、交換後の走行が非常に円滑になりました。

2人が参考にしています
fjbeet 曽根原 様2020-11-30
用途:
代替え
対象商品:
73429782

かなり残念な商品でした。今まで長期間使用していたので代替えとして同じような物を購入しましたが、材質のウレタン? がかなり柔らかく抵抗にしかなりません 非常に疲れますし剛性が無いのでフラフラするので超危険も伴いますので心して購入してください

2018-07-14
用途:
買い物など
対象商品:
73429782

発送延期が1度ありましたが、無事受け取りました。装着はコツを掴むと簡単にできます。
ペダルに重さを感じます。スピードより実用向きのチューブだと思います。

1人が参考にしています
2019-01-28
用途:
車椅子のタイヤ
対象商品:
73429782

車椅子のタイヤに長さを切り調整して取り付けました
交換は苦労しました

2018-02-27
用途:
工場内の移動
対象商品:
73429773

構内の移動でスクラップが刺さりすぐパンクするので困っていたところに、見つけて即買い!
良い商品です。

2人が参考にしています