バナナプラグのレビュー

平均満足度 4.67 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バナナプラグ サトーパーツ
サトーパーツ
279 / 税込 307
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社テラダ 様2025-11-18
用途:
装置組立

電気信号の受け渡しのは欠かせません。コストパフォーマンスに優れているので、是非リピート購入したいです。

高取商店 様2022-10-26
用途:
測定器のアース配線時
対象商品:
08629774

ハンダ付けが容易で、ありがたい。
濃い緑色の物があれば!

2022-05-06
用途:
オーディオのスピーカーとアンプ接続用
対象商品:
08629731

はんだ付けが容易にできる方であれば一般的なオーディオのスピーカーとアンプのコード接続用としては価格も高くなく、非常に良いバナナプラグといえます。金メッキややたら価格が高いのもバナナプラグが存在しますが、音質などには影響はなく、自己満足で高価なものを使用する理由がわからない。

2人が参考にしています
2022-06-23
用途:
メンテナンス
対象商品:
08629747

使用時にグラグラした感じも無く安心感が有ります。
安価な物は抜き差しによりぐらつきが増えてしまいます。

Musashi AC Factory 様2021-09-22
用途:
テスターのリード線
対象商品:
08629731

テスターのリード線の端子に購入、穴のサイズもぴったりで汎用性が高いです。

2021-08-11
用途:
検査機製作時
対象商品:
08629731

サトーパーツのバナナプラグはよく愛用しています。まったく問題なく使用中です。
良く言えばもう少しお値段下がると有難いです。

1人が参考にしています
Moritronix 様2021-06-26
用途:
測定リード線の端末処理
対象商品:
08629731

半世紀以上前からサトーパーツのバナナプラグを愛用しています。
試験機への接続には欠かせません。
近年のプラグはサイズが少し大きいので私の用途に合いません。
(ねじ止め端子台に5.5sqのアンプ端子をかまして本バナナプラグを差し込み脱着させ
測定作業を効率化しています)

協和電設株式会社 様2020-09-01
用途:
測定用リード線
対象商品:
08629731

いろいろなカラーがあり、測定用に使い分けています。

2019-11-15
用途:
測定時
対象商品:
08629747

差し込むだけなので、測定時の作業性が向上しました。スピーディーに作業できます。

2019-09-23
用途:
医療器具の端子に
対象商品:
08629731

古い低周波治療器のプラスマイナスの端子の交換用に
近所のホームセンターでは中々入手できず、電気街に出かけるほどでもなく、通販で家に居ながら入手できるのはありがたいことです
もちろん何の問題もなく使えてます

2019-06-16
用途:
古い医療機器の修理
対象商品:
08629731

ふるーい低周波治療器の端子の修理に利用
ホームセンターではちょうどいいサイズがなかったりするのでMonotaROさんで購入
いつも助かってます

1人が参考にしています
2019-11-26
用途:
テスターへの接続
対象商品:
08629731

昔と同じ質感です。少々割高ですが、作りがしっかりしています。安価な製品にはプラスチックのネジ部分に粗悪な作りのものが見受けられますがこの製品は全く問題がありませんでした。

三木電機 様2022-01-23
用途:
試験機への配線の接続
対象商品:
08629731

挿すだけの接続なので端子からこれに替えました。作業性はよくなりますが、接触部のへたりが心配です。長期間使ったものは挿入時の接触がスカスカになっています。もっとヘタらない工夫がほしいです。

1人が参考にしています
三木電機 様2016-08-14
用途:
試験機の接続コード用
対象商品:
08629731

より使い勝手のよい接続コードを制作するのに使います。細かいパーツですが、一通り揃えてくれているので、助かります。

1人が参考にしています
2014-06-12
用途:
オリジナル測定器のリード作成
対象商品:
08629731

使用頻度の少ない部品も単品で、しかもメーカー品が購入出来便利。これからももっと幅広いジャンル品への取扱を望みます。