グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50のレビュー
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
【用途】<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
有限会社渡辺機械 様2024-11-06
- 用途:
- 動力噴霧機の修理
メーカーの部品は価格設定が高かったので、安く修理が出来て満足です。
2022-03-12
- 用途:
- 水圧調整時
- 対象商品:
- 02001291
グリセリン入りなので、細かな圧力変動による針のビビりがないのと、スッキリしたデザイン、且つ60パイなので見やすい。この手の圧力計のほとんどがGネジですが、これはRネジなので、ねじ込み部品に直接接続できて使いやすい。意外に値段が高いGからRに変換する継手を買わなくて済むのでコストはトータルで高くないと思う。
1人が参考にしています
大好製管有限会社 様2019-06-10
- 用途:
- 窯業機械の真空度の計測に使用。
- 対象商品:
- 03770541
今まで使用していたものが、ゼロの位置を指さなくなったため、修理のために購入した。使い方に問題があるのか耐久性に課題があるのかはよくわからないが、使い勝手が良いので、同じものを購入した。
2015-09-08
- 用途:
- 輸入設備の高圧液圧回路に使用〔PSI表示からMPA表示に変更するため〕
- 対象商品:
- 03768301
これまでに数回購入しているが全く問題なし、仕上がりも含めさすが世界的にも信頼できるメーカー品であると思います。
1人が参考にしています
有限会社フォックスコーポレーション 様2015-11-03
- 用途:
- Jetエンジンの内部圧力測定
- 対象商品:
- 02001246
問題ないが、0.25Mpaスケールがあるとなお良い
2人が参考にしています
サンワバイオテック株式会社 様2014-09-06
- 用途:
- 液ライン圧送圧力現示用
- 対象商品:
- 02001291
長野計器製ですし、良いものです。グリセリン入りで振動に強く、ステンレスボディという点も良いです。テーパーネジなのでアダプタが不要で助かります。
1人が参考にしています