低背ヒューズ電源のレビュー

平均満足度 4.50 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
低背ヒューズ電源 モノタロウ
モノタロウ
1,798 / 税込 1,978
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。 【用途】電源の取り出しに
32件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-04-08
用途:
車のUSB増設に

車のUSB増設に使用しています。ヒューズの色とケーブル色が揃っているので判り易いし見栄えも良いです。
低背ヒューズと配線の接合はとてもしっかりしていて、ちょっと引っ張った位では外れない強度がありました。
安価で良品を提供頂いてとても助かります。

2025-11-09
用途:
車両への計測装置取付時の電源確保

製品がしっかりしているため、安心して使えます。
配線が太いため、ある程度の電流を流せてしまうため、
電源を引き出す側は、車両への影響が無いようにケアすると良いと思います。

2025-02-09
用途:
ETC取り付けに

ETC取り付けに使ってます。エレクトロタップだと配線痛めたり接触不良になったりするがこれなら問題ないです。

ヒロオートサービス 様2024-10-02
用途:
ドラレコ取付など

電装品の追加時、おもにドラレコ、ETCを取り付ける時に使います。ナビなど脱着が面倒なのでヒューズBOXからの取り出しが簡単に済みます。素人は差し込みの向き、差し替え場所に注意しないと危険です。業者ですので10本単位で買っていますが今の所問題ないしとにかく安いです。

2024-09-28
用途:
電装品取り付け時

簡単に電源をとることが出来、ありがたいです。不具合なし。

2024-09-16
用途:
ドラレコ等取り付け

シガーソケット周りをばらさず電源取りたい時使用してます。

ヨシダ自動車販売 様2024-04-03
用途:
ドラレコなど電装品の取り付けには大変助かります
対象商品:
73570227

面倒な配線作業の手間がいらない 取り付け等は簡単で、配線作業には最適です

2023-05-02
用途:
作業
対象商品:
73570218

今まで低背ヒューズに加工・ハンダ付けしてましたが、これを買った方が手間がかからないし、便利だし、ハンダの付け損ないも無し。 初めから使えばよかった。

2023-04-21
用途:
自動車配線
対象商品:
73570227

何度も購入していますが、最近の製品は少し角度を付けようとすると、ヒューズ頭の配線をカバーしているゴム状の樹脂が簡単にもげてしまいます。配線ごともげたのが一本だけありました。黒ゴム接着剤で補修しながら使っています。以前の製品はグニグニ曲げても全く問題ないので非常に優秀だったのですが、今の製品は正直ECサイトの中華製とあまり変わらないと思います。もうすこし頑張ってほしいです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2022-11-23
用途:
ドラレコ取付時
対象商品:
73570227

低背タイプは自分で配線を取り付けにくいので、時短となりますので助かります。

1人が参考にしています
2022-05-22
用途:
ドラレコ 等の取付時電源取り出しに
対象商品:
73570227

他社の商品で配線が硬く使いにくい物があり探して購入した、
配線も柔軟性があり、扱いやすいです。

2022-01-09
用途:
ナビ、ETC取付
対象商品:
73570227

コスパ良いです。そしてシンプルなところも良いです。

栄光自動車 様2021-11-08
用途:
ドライブレコーダー取付時などに!
対象商品:
73570227

価格が安く、常時使用しています。ドラレコ・ETC取付時にどうぞ!

2022-05-24
用途:
ドラレコ取り付け
対象商品:
73570227

品質、コスパに十分な商品です。毎回、使用しております。

2021-07-15
用途:
ETC、ドラレコ取付時
対象商品:
73570218

低背ヒューズが主流なのでこちらが安かったので購入。
7.5Aタイプもお願いします。
最近は低アンペアので、ハイブリッド車等は7.5Aです。
期待しています!

2022-09-14
用途:
ドラレコやETCなどの電源取
対象商品:
73570227

たまにヒューズと配線のハンダ付け部分が外れる物があるので今一度確認お願いしたいです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2021-02-24
用途:
車両の電源取り出し用に
対象商品:
73570236

シガーソケットから電源を取り出す物が多く使用していますので、シガーソケット増設用に購入しました。問題なく使用出来ています。

サンライズモーター 様2021-04-23
用途:
ドラレコ取り付け
対象商品:
73570218

簡単にヒューズから電源が取れてとても便利で使いやすいです。

2020-08-07
用途:
ドライブレコーダの電源取り出し
対象商品:
73570227

今まで低背、ミニ平型、ヒューズ電源を幾度か購入し使用していますが何も問題なく良い商品だと思います。

2020-08-06
用途:
電装アクセサリーの電源確保
対象商品:
73570227

大手の用品メーカーの製品と同等の使い勝手で、使用上何ら問題が無く格安で助かります。さらに、低背ヒューズからの電源取り出し半田付け部が樹脂で絶縁されている点も安心です。あえて言うならば、低背ヒューズ15Aとして購入しておりますが、現品の定格容量15Aの記載が金型による刻印であり、前記の樹脂絶縁で15Aの刻印のうち、1 が樹脂で覆われているため、ぱっと見では、5Aの刻印しか見えない点が誤解を招くかと思います。ブルーの色による識別は可能ですが、樹脂の盛り方を工夫されれば完璧かと思います。