切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mmのレビュー

平均満足度 4.54 (292件のレビュー)
商品レビューを投稿する
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ
モノタロウ
159 / 税込 175
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。 【用途】一般鋼・ステンレス鋼兼用
292件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
東洋リビング株式会社 様2026-01-09
用途:
残材処理、鉄、プラスティック切断他

今までアクリル板を切断時、切った後から白いカスが付いて、その処理もしなくてはならなかったが、刃が薄いせいかカスが出にくくなった。
物持ちもよさそうです。

1人が参考にしています
2026-02-12
用途:
日頃のDIY作業

試しに買ってみましたが、比較的に切れ味と刃の持ちは標準的でした

2025-11-20
用途:
鉄板の加工に
対象商品:
73971914

ホ-ムセンターで買えない程コスパ最高の商品だと思います。私はおもに鉄板の切断に1㎜厚の切断砥石を使っていますがほかのメ-カ-商品と比較してもコスパは最高だと思います。あとは使い方次第だと思います。

1人が参考にしています
2025-10-09
用途:
鉄材の切断に
対象商品:
73971914

量販店でも購入できる有名な他社製品に比べて圧倒的に切断能力が高い!大満足です。サクッと切断出来るので時間の節約にもなり飛ばす火花も短時間で済ませられる。
この高い切断力と反比例して、1枚当たりの「持ち」はあまりありません。(切れる→あっという間に無くなっていく。です)そして刃が薄いので力加減に注意が必要で「こじったり」すると刃が欠けます。
ネガティブ要素が無いわけでも無いがそれに勝る切断力は気持ちが良く、重宝します。

1人が参考にしています
2026-02-05
用途:
メンテナンス作業

安価過ぎる物は直ぐ無くなって安物買いになってしまう為
一段階上の物を購入、専門職で無いのでこれで十分です。

1人が参考にしています
株式会社三陽 様2025-11-02
用途:
金属板の切断

機械のメンテナンスの鉄板、ステンレス板の切断に使用していますが、使用量が多いので安価で助かっています。リピート注文しています。

1人が参考にしています
2025-09-11
用途:
鉄材の切断
対象商品:
73971914

コスパがとても良く重宝していますが、使用していると紙のラベルが千切れて飛んでくるので非常に危ない。
当たり前ですが保護メガネ必須です

2人が参考にしています
資源リサイクルコメット 様2025-07-31
用途:
鉄を切断
対象商品:
73971914

すり減りは早いですが使用感は良いですね。注文はいつも2箱します(笑)

2人が参考にしています
西岡設備 様2025-09-10
用途:
鉄筋切断
対象商品:
76848668

職人に使ってもらったら思ったより切れると言っていました。この手の安価な商品は外れ品も多いので良かったです。

2人が参考にしています
株式会社中島製作所 様2025-09-19
用途:
工事解体用

カットもスムーズで助かってますが、やはり摩耗も早く交換頻度が高いです。

2人が参考にしています
2025-05-06
用途:
トラクター整備

交換用に購入したトラクターの耕運爪がハウジングに当たってしまってので、爪削りに使用しました。市販品より安くて有り難いです。

2人が参考にしています
2025-07-23
用途:
車両整備時
対象商品:
76848668

使った感じまったく問題なく良く切れます。減りは少し早いかな

株式会社柏木ステンレス 様2025-03-19
用途:
切断作業

ステンレスの切断作業に使用しております
コスト使用感共に良いと思います。
厚さ0.8もありますが、ステンレスの切断は
こちらの方が少し長持ちする。

1人が参考にしています
2025-01-09
用途:
鋼材の切断

耐久性、切れ味は比較的良好です。
6ミリくらいまでの材料のカットに最適かと思います。
あまり力を加えるとやはり摩耗が早くなりますので、
それより大きい材料は厚さ1.2mmの砥石の方がよい感じです。
1ミリ程度の薄い板や、太い材料をカットすると消耗は早くなります。

2025-04-09
用途:
亜鉛びきパイプやプラスチックのカット
対象商品:
76848668

薄いタイプなので切れ味は抜群。波板状のプラスチックも良く切れるので重宝している

2025-04-07
用途:
金属の切断

コスパが良く使用している作業員からも苦情は有りませんのリピートしています。

2024-12-13
用途:
金属物の分別廃棄に

素人です。処分したい鉄板(2m×1m×1mm位)があって購入しました。試しに40㎝程切ってみましたが、切れ味は良いです。刃の減りも直径で0.5mm程でした。自分的にはいい買い物でした。

1人が参考にしています
2025-03-05
用途:
切断、研磨に利用。

電動ハンディグラインダーに装着 ハンディキャッパーの身には少しでも軽い方が取り回しが良い。

2025-01-13
用途:
結局これが一番良い

いろいろ使ってみたけど(1枚200円みたいな商品は除いて)格安系では結局これが切れ味も良いわりに減らないし割れないし使い勝手が良い。

2024-12-25
用途:
金属板の切断加工

ちょうどこのタイプが切れていたので購入しました、薄さと切れ味に期待しています。