六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付きのレビュー

平均満足度 3.41 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ
軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-11
用途:
機器メンテナンス用

ヘックスローブレンチセットと一緒に購入しました
従来使用してた折りたたみ式が傷んできた為に追加しました
以前のより大小ワンサイズ多く使った感じも良いです
耐久度はまだ何とも言えません
カラビナは少々邪魔になったので取り外しました
何か別の用途に利用させて頂きます

2025-09-08
用途:
エアコン取付作業
対象商品:
74252867

エアコンの三方弁のバルブ開けで使用してます。4ミリと8ミリでカラビナ付きの安い物はこれしかないと思います。
使い勝手は良いと思いますが酷使するとバラバラになる可能性があるのでスプリングワッシャーやネジ接着剤で可動部を固定することになるかもしれません。

2025-09-27
用途:
機械整備から家具の組立
対象商品:
74252867

自転車、バイク、車の整備から家具などの組立てなどの際にサッと取り出して使えるので便利です。
2個買いしました。

2025-04-04
用途:
六角穴のネジ締め

コスパ最高。六角レンチはバラで持っていると必要なサイズを探すのが面倒だったので、これが一つ有ると手間が省けて便利。

2021-11-28
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
74252867

一つで複数種類があり便利、以前使用していた他社品(現在無し)より新しい為か全体に固い(特に6・6・8)くたくたよりはましだが、5・6・8もう少し短く、回転して他番手押出した方が便利かつコンパクトに納まる、カナビラ不要(工具箱にしまうのにかさばるだけ、ポケットに入れてもでも十分、あえてカナビラでかける必要なし)

湘南アクティブ 様2024-08-05
用途:
エアコン工事の際
対象商品:
74252867

移設エアコンの室外機の硬いバルブを開ける為に使用した所一回の使用でバラバラに成り大変な思いをしました やはりしっかりしたものを購入しないとダメですね

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

2021-11-25
用途:
家庭内で簡単な軽作業
対象商品:
74252867

間違えて注文したがキャンセルすると送料が発生するとの事で送料代と同じ値段ならと注文。届いた商品の1番小さいサイズのレンチが曲がっていました。1番小さいサイズはほとんど出番がない為そのまま使用するか悩んでいますが、品質管理と検品をしっかりしてから発送してほしい。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184
よろしくお願いいたします

2021-04-09
用途:
ツーリング時のバイク搭載用
対象商品:
74252867

軸との可動部は曲げた六角の角が直接金属棒に擦れているのでどんどん緩くなります。
六角と六角の間のシリコンワッシャーが弱いのか径があっていないのかわからないが
5,6,8の太い側のゆるみが速くポーチなどに入れておかないと重さに負けて開いてくる。
それでもコスパと携帯性のバランスを考えれば十分な仕様だと思います。
ボルトが標準規格なら6と8でそれぞれ、M8、M10ボルトを締められるので
すぐ出る場所に一個あるとSA、PAでミラーを絞めなおしたりできて便利ですよ。
ついでに軸部分が緩んできて締めたい場合は六角が必要…(ぇっ?
まぁ、これ買う人はもっとちゃんとした持ち運びづらいのが家に1セットくらいありますよね。

2021-11-29
用途:
車載工具用として(とは思いましたが・・・)

購入前にレビューを読んで、割と評価が高そうだったので購入してみましたが、届いたものは 1.5mm と 2mm が、かなり極端に曲がっていたので返品しました。他にも折りたたみ式の同様の工具は持っていますが、そちらは全く問題なく、こんなのを見たのは初めてです。
しかし、返品の対応は丁寧でスムースにしていただきました。

2021-03-31
用途:
工具の分解作業
対象商品:
74252867

安いけど六角部は丈夫です ケースのねじがすぐにゆるむので締め直しが必須です

2019-10-19
用途:
車、バイクのメンテナンス
対象商品:
74252867

ツーリングやドライブの時にミニ工具として積んでます。使いやすい!
実は2個目の購入です。
バイクとクルマに一個ずつ積んでます。

1人が参考にしています
株式会社ギャジット 様2019-06-19
用途:
現場作業時
対象商品:
74252867

うっかりこれを買ってしまったが、同じ寸法の「ボールヘッドタイプ」が絶対のお薦め。価格も安いし現場の調整作業などには文句なしの★★★★★。

マキムラ設備 様2021-09-08
用途:
工具の手入れ・エアコン工事
対象商品:
74252867

細いレンチが最初から曲がっていた。商品の管理が悪い。モノタロウは長年利用しているが、今回は外れでした。返品しようか考慮中。

2人が参考にしています
2020-04-12
用途:
自転車整備、オフィス内の事務用品の組み立てなど
対象商品:
74252867

まだ大きなサイズを使用していませんが荷重が掛かる個所に樹脂ワッシャを挟んでいるためにへたりが心配です。何となく華奢&不安定感があるのは隣りあわせが6角の角-角接触の為でしょうか。平面-平面の方が安定&コンパンクトになりそうです。

2018-12-27
用途:
家具の組み立て
対象商品:
74252867

少し重いですが、商品自体しっかりして価格も安いのでお奨めです。

2019-06-28
用途:
自転車(MTB)の携行用ツール
対象商品:
74252867

最大サイズが8mmのレンチを備えるものは希少である。
今まではこのタイプの6mmのものと合わせて別途8mmのレンチを携行していたが、本品ひとつに集約できた。携行品の削減と軽量化が図れた。

2019-06-18
用途:
簡単な修理や作業時
対象商品:
74252867

細いレンチが引き出しにくいですが、安いのであちこちにぶら下げて設置しています。

2019-02-28
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
74252867

バラバラにならず収納が楽で良いです。
ネジが硬いとかも、使っていない六角ネジがまとまった所を持って回せるので力が入りやすい!

2020-06-15
用途:
ヘキサゴンボルト
対象商品:
74252867

とにかく華奢な作りでトルクはかけられません
重要な所には他の堅牢なもののほうが
良いかも知れません

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

2018-09-13
用途:
自動車整備
対象商品:
74252867

今までは工具箱のなかでばらばらになっていたのが解消されました。