タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応のレビュー

平均満足度 3.85 (122件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。 【用途】エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
122件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-05-21
用途:
タイヤの空気入れで使ってます。
対象商品:
74384038

普通に問題なく使えてますよ。本体サイドにエア抜き弁も付いているので入れ過ぎの調整は可能です。

有限会社ゼノデザイン 様2021-05-17
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
74384038

安価なセット品のクリップ式タイヤゲージと比べると遥かに使いやすいです。
メーターの表示がもう少し見やすいとなお良いのですが。

2021-04-27
用途:
車、バイクへのエアー充填
対象商品:
74384038

先端がクリップ式に比べ、バイクのタイヤには使用し易い。ただ、目盛りが細かくて見え難い。値段を考えれば、十分ありの商品だと思います。

2021-09-23
用途:
バッテリー運搬車タイヤのエア充填
対象商品:
74384038

少し高いものも使った事があるが能力に大きな差をはない。米式バルブ専用と言うところさえ気を付ければ何の問題もないと思う。

2021-01-19
用途:
車のタイヤエア補填
対象商品:
74384038

車のタイヤに入れるのに使います。先端がクリップ式のものに比べて押し付けるだけでエアを入れられるので素早く作業できます。メーター表示板が他社より小さいので目の暗い方には薦めませんが,他製品より半額近い値段なのでコストパフォーマンスが高く満足です。

2021-02-16
用途:
バイクのエアー調整&注入
対象商品:
74384038

バイクのタイヤにエアーを入れる時 ストレートだと エアーバルブに差し込みにくいので 斜めだと 非常に入れやすい。

2020-12-03
用途:
自家用車の空気圧の調整
対象商品:
74384038

狭いところでも使いやすいですし、コスパも良いかと思われます。

2020-10-20
用途:
空気圧の点検と充填
対象商品:
74384038

工場で働いているからコンプレッサーはあるので小型と軽トラックに毎週一回充填してます。コストの割りには使い勝手がいいです。精度か±30Kpa位なら普通なら全然ですね。空気圧の調整により燃費も上がり、非常にいいエアパーツですね。

1人が参考にしています
2020-11-03
用途:
タイヤ交換時空気圧の調整
対象商品:
74384038

前の他社製品がゴムホースが破れるため今回モノタロウさんに変えました。
今のところ気に入ってます。

2020-12-18
用途:
自宅車両管理用
対象商品:
74384038

以前使用していた物が、傷んだため購入しました。コスパ最高です。メーターの文字がもう少し読みやすければ★5です。

山崎建材 様2020-11-25
用途:
トラックタイヤ、エアー調整
対象商品:
74384038

価格は低価格ながら十分に使えます、ダブルタイヤの内向きバルブにはこれが無いとむりでした。

2020-10-24
用途:
タイヤの空気入れ。
対象商品:
74384038

自前のコンプレッサーで、トラックや農機具等の空気入れがが手軽に出来るのでいいですね。

2020-06-14
用途:
車のエア管理。
対象商品:
74384038

目盛りがやや小さいですが、使いやすいです!
エア抜きもサイドのボタンでできて便利ですね。

1人が参考にしています
2020-11-19
用途:
工場でメンテ
対象商品:
74384038

トラックダブルタイヤに入れやすく良好でした。最大使ってもフォークリフトで0.7MPaなのでメモリ1000迄でもう少し大きく表示されると理想。あとクイックチャックが少し細く場所によりホース組み合わせでエア漏れすることがある、交換用のストレートネジの雄チャック金具売っていない。

2020-04-06
用途:
トラクターの空気入れ
対象商品:
74384038

品質.性能問題なし!ゲージも見やすく正確。使いやすくて、おてごろな値段で、とても満足。

2020-03-08
用途:
車や農機のタイヤ空気補充
対象商品:
74384038

一言で、これは非常に便利用品の一つと言える。これまでのタイヤゲージでいちいち空気圧を確認しながらの補充から解放され、作業がとても楽になった。今後マメに保守点検が出来そうで、コスパが高くもっと早く購入していれば良かったと反省しています。

2020-03-30
用途:
トラックのメンテナンス
対象商品:
74384038

トラックのダブルタイヤのエアをチェックの為に購入しました。今まで挟むタイプのものを使用して面倒だったのですが、簡単に使用できるため助かります。

2020-03-20
用途:
空気充填
対象商品:
74384038

あまりやることがないので買ってなかったですが、ダブルタイヤの作業ができないため購入
ダブルタイヤ専用で使うため使用頻度が少ないので耐久性はわかりませんが、値段の割にいいものだと思います。

トータルリペア YAMA-FACTORY 様2020-04-02
用途:
車メンテナンス時
対象商品:
74384038

普通に使える。車メンテナンス時に、チェック、調整が出来てGOODです。

猫の手 様2023-12-15
用途:
所有車の空気圧
対象商品:
74384038

ペンシルタイプと比べて、詳しくないので言い方は解りませんがメモリ2位多く出ます。
多分ペンシルタイプの方が正確だと思います。
それなりに使って行きます。

1人が参考にしています