タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応のレビュー

平均満足度 3.85 (122件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。 【用途】エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
122件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-09-07
用途:
タイヤの空気補充
対象商品:
74384038

タイヤ圧は普通車は220KPa2.2Kg/cmが標準になってると思いますが。ガンタイプに文字盤がKPa&Kg/cmセットのものがなかなかありません。あっても1200KPaと表示が小さすぎて見にくいものばかりです。ホームセンタにはぴったりのメータのみが並んでますがどおしてガンタイプに適用されないのでしょうか。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

T's auto 様2020-11-24
用途:
自動車整備
対象商品:
74384038

とてもつかいやすく、コストパフォーマンスが非常に良く信頼できる商品です.

2021-02-08
用途:
ヘッドの角度がバイクには不向きか…
対象商品:
74384038

バイク用に購入しましたが、ヘッドの角度がバイクでは使いにくいので、今度別にヘッドを購入予定です。

2020-09-27
用途:
車両のメンテナンス
対象商品:
74384038

少しメーターが小さいけれど、この金額で購入できて満足しています。

モノづくり・シクミづくりPJ 様2020-04-13
用途:
トラクターなどのタイヤエア注入
対象商品:
74384038

商品的には特に問題はありません。今度は誰かに持って行かれない様に、保管して使用します。

2022-02-18
用途:
エアー充填時

普通に使えていましたが、半年ほどでバルブとのタッチ面からエアー漏れしだしました。
どんな角度で当てても漏れるので捨てました。

1人が参考にしています
2020-11-02
用途:
ゲージ文字が小さ過ぎて正確性に欠ける?
対象商品:
74384038

使用してみては特に問題はありません。
タイヤ空気圧を4本同じにするのは
難しいかも?メモリが見えない。

1人が参考にしています
2018-06-29
用途:
トラックと自家用車のメンテナンス
対象商品:
74384038

他のものとあまり変わらないがホース部分がどれだけもつか気になります。
長持ちをきたいします。

2021-04-04
用途:
タイヤのエア充填
対象商品:
74384038

2020年6月購入・2021年3月、メーターパネルを止めている小ねじ2本のうち1本が外れてメーターのレンズ内でコロコロ転がるようになった。2021年4月、メーターの針が指す数値がチャックをバルブに当てなおすたびに違う数値を指すようになり使い物にならなくなった。使用頻度としては平均一日あたり1台(すでに組んであるタイヤ4本)の空気圧点検をする程度。事業者向けサイトで販売する商品としては耐久性が低いと感じました。『安いものなので半年程度の耐久性、ゲージはあてにせず他の信頼できるゲージを併用が望ましい』と商品説明に明記してあれば、それはそれでアリかもしれません。

オートプラネット 様2020-11-05
用途:
タイヤのエアー調整
対象商品:
74384038

ホースがダメになったらこの商品を使ってます。もう3~4個目かな

2018-12-07
用途:
農機具のタイヤに空気を入れる
対象商品:
74384038

前に買ったのは、縦型なので小さいサイズのタイヤだったらホイルやアングルにあたって上手く入らない場合があったので今回はとてもいれやすい。

2021-02-19
用途:
車輌整備。
対象商品:
74384038

安いので取り敢えずの使用ですがゲージが小さいので老眼の自分には見にくいですね。

2019-12-15
用途:
ダブルタイヤの空気圧調整用
対象商品:
74384038

低価格品にありがちなジョイント部の
エア漏れなどもなく、ゲージの精度も
特に問題なさそうです。

2021-04-13
用途:
エア充填
対象商品:
74384038

乗用車タイヤ8本、全てエア漏れでまともに入らず。
ムシを押す部分がダメなのかバルブに強く押し当てても
漏れるばかりでエア補充どころか逆に減らす結果に。
便利さを考えて買いましたが結局今まで通りコンプレッサー直入れ
別途エアゲージで確認というやり方に戻りました。

2018-11-13
用途:
車のメンテナンスの時
対象商品:
74384038

車のタイヤ圧、空気補充に利用も問題なし。圧力計のメモリがもう少し大きくなれば良いと思う。(老眼が問題かな?)

2021-03-21
用途:
自動車・バイクのエア入れ
対象商品:
74384038

ホース取り付け側のカプラーがインチ?なのか、一般的(かどうかわかりませんが家で使ってるタイプ)と違ってて、がたつきがありエア漏れがひどく、使えませんでした。カプラーを取り換えようにもサイズの合うのが身近な所にありませんでした。残念です。

2020-05-03
用途:
タイヤ交換後の空気入れ
対象商品:
74384038

プラグから空気が漏れる、交換しようにもR1/4ではないので交換できない。使いにくいです

堀越畳店 様2018-11-08
用途:
タイヤの空気圧
対象商品:
74384038

農耕機械のタイヤで 手で押すだけで空気が入れられると便利です、
狭い隙間で 効率よく 使えます。

2018-10-03
用途:
車のタイヤにエアー吸入に使用してます。
対象商品:
74384038

エアー圧もほぼ正確に出ていると思います。安くてもまあまあでした!

マイクロエアクラフト 様2019-10-16
用途:
トラックタイヤの空気入れ
対象商品:
74384038

安いため贅沢はいえませんが,バルブとの密着が悪く空気を入れるとき空気漏れがけっこうあります。 頻繁に使用するわけではないので我慢できますがちょっと不満が残ります。