MTBペダルのレビュー
2020-06-24
- 用途:
- 通勤用ATBに使用
100kmほど走ったところでペダル内から異音が。ゴキンゴキンとうるさいです。
安価ではありますが、それにしてもお粗末な出来。モノタロウブランドらしからぬ駄作。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご要望に沿えず、大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めて参ります。
2021-01-18
- 用途:
- 補修用に
- 対象商品:
- 74607864
ペダル部の凸が高い感じがします。底が薄い靴では痛いです。
MonotaROからの回答
ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。
2019-01-27
- 用途:
- ママチャリのペダル交換
- 対象商品:
- 74607864
純正のペダルがすり減り、動きも鈍くなってきたため交換しました。
MTBバイク用のペダルという事で、純正のペダルよりも足の踏み場が大きく、樹脂製の突起も大きくしっかり足の裏に食いつきますし靴裏を攻撃する事もありません。
ただ、ベアリングの動きが少し渋いですがこの価格帯だと考えると妥当かなと思います。
2018-10-19
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
- 対象商品:
- 74607864
パッケージに「MADE IN TAIWAN」の表記。
110 x 100mm、左用168g・右用167g。
ジャンク品のペダル(100 x 75mm)を使用していて、靴越しでも足の裏が痛かったのですが、
このペダルに交換したところ、足の裏が痛くなることはなくなり、
幅が広いのでより力入れて踏めるようにもなり、漕ぎ易くなりました。
※初め、リフレクターが一部欠損していたものが届けられましたが、返品交換していただけました。迅速なご対応でした。
2018-07-16
- 用途:
- 折りたたみMTBのペダル交換用に
- 対象商品:
- 74607864
もともと付属されていた 折りたたみペダルの一部が破損したため交換。
交換作業も特に問題なく、使用感も今のところ不満なしです。