(89611)プッシュスタート スイッチのレビュー
- 用途:
- 自動車部品の交換
レクサス純正プッシュスタートスイッチです。高級感があり、とても満足です。
- 用途:
- 部品交換
- 対象商品:
- 76751596
レクサスIS300h(AVE-30、R1年)お手軽に高級感が楽しめて気に入っています。交換作業にはYoueTubeで検索すればすぐにヒットします。交換作業5分とのことでしたが、15分くらいかかりました。毎度のことながらパネルの嵌め合いを外すのにちょっと苦戦しました。映像では素手で外していましたが内張りはがしはmustです。
- 用途:
- 交換用に買いました
- 対象商品:
- 76751596
さすがレクサス、プッシュスタートスイッチ1つにしても高級感が半端ないです。現行クラウンの純正品に納得がいかず、モノタロウさんで激安だったので購入しました。ディーラーに頼んだら、工賃込みで20,000円行きますが、税込送料無料で半額以下で済みました。
ほんとに良い商品なので買って大満足です。
- 用途:
- スイッチ交換
- 対象商品:
- 76751596
適用車種は220系クラウン2.5Lハイブリッドです。ワッシャーはそのまま使用しましたが、隙間もなくキチンと取り付き問題ありませんでした。大変満足しています。少し残念なのは、LED色が白なので、他のスイッチ類のブルー色とは異なる点ですが、許容範囲です。
- 用途:
- ハリアーに
- 対象商品:
- 76751596
ボタンが凹んでいるので押しやすいです。やや高いですが…外周リングは付け替えてピッタリはまります。
色合いに高級感があってグッドです。
- 用途:
- 86に転用
- 対象商品:
- 76751596
86に転用しました。
配線系はコネクタをいじる必要なくポン付け可能でした。
ただ固定爪が少しだけ浅いので、擦る程度に削ると奇麗にはまりました。
- 用途:
- 室内の質感アップグレードに
- 対象商品:
- 35102333
コペンGRのシフトノブは普通のコペンと同じなので
GRらしさを強調するためにコレをチョイス。
下側のメッキ部分を切断するか、外してゴムパッキンなどで
加工しないと交換出来ないので注意。
- 用途:
- 車の部品交換。
- 対象商品:
- 76751596
今回レクサス用のプッシュスタートスイッチを取り寄せました。
220系クラウンに使用する予定ですが、70系カムリにもテスト装着してみました。
70系カムリの場合ボタン周囲のリングがパネルに干渉することから固定のための爪が噛まず、リングを標準スイッチのものと交換して装着する必要があります。
パネル形状は車種によって異なるため、レクサスLC・LS以外への流用の際はテスト装着するなど、具合を確認しながらの装着が必要になります。
スイッチ本体はボタン部こそ異なるもののハウジングやコネクタ部は共通のため、機能的には問題ありません。