非常信号灯 懐中電灯付のレビュー

平均満足度 4.44 (178件のレビュー)
商品レビューを投稿する
非常信号灯 懐中電灯付 モノタロウ
モノタロウ
1,198 / 税込 1,318
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。 また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。 【用途】故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。
178件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-05-29
用途:
愛犬との散歩
対象商品:
81785865

669円のモノタロウの非常信号灯と比較して数倍明るいので視認性は抜群です。夜間の愛犬との散歩の際には必携です。ウンチを拾う際には懐中電灯が重宝します。愛車の車内にも常備しています。

1人が参考にしています
2022-02-05
用途:
自家用車用
対象商品:
81785865

旧来の非常灯が期限切れのため電池式に交換。電池さえ切れなければ使用期限はない。

2022-02-02
用途:
軽自動車に常備
対象商品:
81785865

スイッチの使い方が、いまいち感
しかし、緊急時しか使わないなら、蓋を緩める途中で点灯する
なら、女性でも使えるか?

2019-02-10
用途:
発煙筒の交換
対象商品:
81785865

発煙筒の使用期限が過ぎていたので交換のために購入しました。この価格で懐中電灯機能もついており良く考えられて造られてる商品だと思います。車検前に使用期限の過ぎている方におススメです。

2018-12-06
用途:
発煙筒の代替に
対象商品:
81785865

普通の発煙筒は
・使用期限がありごく稀に車検時に不合格とされることがあり不便
・一度アクシデントがあると交換が必要。
しかし
・電池なので期限はなく、電池の交換だけでOK。
・LED懐中電灯機能もある。
よって発煙筒より便利です。適合に関して輸入車(アウディ)にも使えましたが、デリカD5(ホルダーが細いOリング状で手前から奥へスライドするタイプ)には取付出来ませんでした。

1人が参考にしています
2018-07-29
用途:
自動車の車検用
対象商品:
81785865

思ってたより明るく、非常灯として十分だと思います。
点灯モードの切替方法(ON⇒OFFを繰り返す)が、説明書だと分かりにくく、車載前に練習しておくことをお薦めします。

2018-07-12
用途:
自家用車の非常灯として
対象商品:
81785865

明るさも十分にあり、使い勝手も良好である。他の車にもつけたい。

2018-07-08
用途:
車の非常信号灯
対象商品:
81785865

発煙筒の使用有効期限は最高で4年ですが、こちらの商品は壊れるまで使えます。また製造は小林総研です。

2018-05-07
用途:
車検のため
対象商品:
81785865

発煙筒は通常使用することはありませんが、車検の度に期限が切れて買い換えています。電池式なら期限がないので長期的には安価と考え購入致しました。いざという時は懐中電灯にもなるので重宝すると思います。

2018-03-30
用途:
自車のメンテナンス
対象商品:
81785865

装着していた発煙筒が来月期限を迎えるので買い替えました。懐中電灯にも使えるので良いですね。ただ電源の入れ方が最初解らず、慣れるまで焦りました。

1人が参考にしています
2021-11-10
用途:
緊急作業時
対象商品:
81785865

製品製造中止が続く中懐中電灯との組み合わせは
心強い

2021-07-13
用途:
車載用に
対象商品:
81785865

底部の黒い電池のフタを回して点灯オンオフと、点灯状態の切り替えを行います。最初一瞬よくわからなかった。なお私が乗っている車両タイプだと、助手席足元の信号灯を装着する部分が筒を通すタイプ(手前から通すことでしか装着できない)で、この信号灯の太さだと装着できませんでした。結果的に別途積載することになりました。参考までに。

2018-06-20
用途:
非常信号灯 & 予備の懐中電灯
対象商品:
81785865

以前、懐中電灯無しを購入して十分使えると判断したので、今度は懐中電灯付を購入しました、懐中電灯付の方が非常信号灯として明るいようです。

2018-03-29
用途:
グローブボックスに常備
対象商品:
81785865

2台にそれぞれ買いました。非常信号灯としての赤の光はとても明るく鮮やかで申し分ありません。懐中電灯の機能は光量が期待したほどでもなくあくまで非常用ですね。

1人が参考にしています
2021-02-28
用途:
発炎筒の代替品として

明るくて昼間でも視認出来ます。
既出ですがマグネット部分が2重になっていて外れることに気が付かないと、差し込み出来ないと誤解されます。説明書をよく見ると2-WAY (B)透明スリーブの外し方 1.のバッテリーキャップアダプターというのがそれで、引っこ抜けば外れて透明スリーブも抜けます。説明書の絵を実物の写真にするとか、商品説明に追加するなどの改善をお願いします。

1人が参考にしています
2018-07-11
用途:
発煙筒の代替
対象商品:
81785865

4年ごとに買わされるストレスから解放された。懐中電灯の機能がもう少ししっかりと造り込まれると普段使いとしてさらにお薦めか。

2018-06-26
用途:
クルマのメンテ
対象商品:
81785865

価格以上の価値あり!なかなか良いコストパフォーマンスです!

BODY SHOP 末廣 様2021-02-04
用途:
車検用
対象商品:
81785865

うーん?信号灯が収まらない。仕方なくグローブボックスに入れても邪魔だし
ゴロゴロ音が聞こえて客に返品要求された

2018-12-09
用途:
自家用
対象商品:
81785865

スイッチは回してON/OFFですが、カチッとした感じがなくて少し頼りないものでした。性能には満足してます。

2018-05-07
用途:
自家用
対象商品:
81785865

車検が通るレベルの光具合、スイッチが分かりにくそう、お尻のマグネットはGood