サーキュレーター アイ 18畳 リモコン 上下左右首振りのレビュー
- 用途:
- デスクワーク全般
- 対象商品:
- 83377254
小さいながらも、しっかりと室内が快適なっています。音も静かで消し忘れてしまうほどです。タイマー機能が付いていてよかったです。
- 用途:
- 室内の換気
- 対象商品:
- 83377254
小型なのにパワフル!最大風力だと音がしますが、一段下げるだけで、全く音が気にならなくなりました。静かで満足しております。
- 用途:
- 事務室内の空気循環
- 対象商品:
- 83377254
とても良い商品です。見た目も綺麗で可愛らしくコンパクトです。そのくせパワーがあって大満足。リモコンで使い勝手がよく、昨日も充実していました。上下・左右それぞれにリモコンで調整できそれぞれで首振りもできます。作りもしっかりしていて音も静かです。
一つ不満があるとすると、モノタロウさん価格が高いです。市場リサーチして価格設定されないと2台目以降は他で買っちゃいますよ。
- 用途:
- 保育室の換気用として使用
- 対象商品:
- 83377254
子供達の手の届かない棚の上に設置して使用しているので、上下にも首を振るのでとても重宝して使用しています。
- 用途:
- 社内冷暖房の循環のため
- 対象商品:
- 83377254
以前1つ購入し、リピート購入となります。
今回2つ購入しましたが1つリモコンがうまく作動せず、
リモコンのみ交換をお願いしましたが、
初期不良の可能性もある為と本体ごとの交換となりました。
すぐにでも使いたかったのですが、送り返す前に新しい商品が届きとても有難いなと思いました。最強にすると音がなかなか大きいので、ひとつ手前で使用しています。
とても使い勝手が良いです。
- 用途:
- 室内の空気循環
- 対象商品:
- 83377254
今まで首振りできないサーキュレーターを使用していたが、この商品は上下左右首振りするので室内が満遍なく空気循環しているようだ、この商品は18畳となっているがコンパクトなので場所を取らずとても満足している。
- 用途:
- 事務所の空気循環
- 対象商品:
- 83377254
音がとても静かです。動いているのがわからないくらいです。首振りの角度も大きいので、効率がよくなっている気がします。
- 用途:
- 空気の循環
一年程で上下の動きが悪くなり
羽根も動かなくなった。
- 用途:
- 事務所のエアコンとセットで
- 対象商品:
- 83377254
エアコンの暖気が対流しているのを感じる。部屋がまんべんなく温まり良いと思う。一人で作業しているときは、若干、音が気になる。
- 用途:
- 室内の温度管理・洗濯物乾燥
- 対象商品:
- 83377254
コンパクトですが、縦横・上下と十分に活躍しています。
色は白黒ですっきりとして、丸くて可愛いいデザインです。
- 用途:
- オフィスの空調補助
- 対象商品:
- 83377254
上下左右に首を振るサーキュレーターは種類が少なく
選ぶのに苦労はしませんでした。風量が最大にする
ことで気流が部屋の隅々まで届くと思いますがモータ
ー音が少々気になるので一段階弱くして使用していま
す。
- 用途:
- 教室のエアコン排風を攪拌し部屋全体の温度分布を均一にしたい時
- 対象商品:
- 83377254
羽やシュラウドの拭き掃除がしにくいので、掃除が大変
羽やシュラウドが簡単に脱着できるようにして欲しい。
- 用途:
- 事務所の空調に使用
- 対象商品:
- 83377254
棚受けを付けて、床上約1.4mに据付けしたのですが、風向の下向き角度が不十分で、斜めに据付けした。
- 用途:
- 空気の循環
風も強く遠くでも風が来てよかったら
ターボにすると少しうるさい