丸型端子のレビュー

平均満足度 4.44 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸型端子 モノタロウ
モノタロウ
689 / 税込 758
【用途】アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-22
用途:
自動車修理

自動車の配線工事に使用しています。
他のメーカー商品と特に変わりませんが、安価で購入できて助かっています。

2025-07-31
用途:
自動車修理

他社の物よりも薄手でカシメ易くて細い線でも抜けにくく使いやすいです。その代わり首根っこが折れたりしないように力がかからないように配線を固定したり緩めたりの工夫は必要かと思います。自分はこの薄手のタイプのほうが好みです。

1人が参考にしています
2024-07-18
用途:
給油ポンプの駆動用電源取り出しに使用
対象商品:
88131304

端子の品質は問題なく良品です100個入りなので当分は購入の必要は無さそうです、また機会が有りましたら購入しようと思います。

2024-03-11
用途:
バイクのバッテリーに補充電気を接続するハーネスに使用
対象商品:
88131304

あまり乗らないバイクのバッテリーが上がらないように、微小電流で補充電する充電器に接続するハーネス作成に使用しました。大電流を流すわけではなく、つけ外しがしやすい形状なので、これは便利です。

2024-03-08
用途:
電源のアースを車体へ接続する時に使っています。
対象商品:
88131304

丈夫で今までトラブルは無く、安心して使っています。

car TEC'hara 様2023-08-13
用途:
ドライブレコーダーの電源取り出しで
対象商品:
88131304

アースポイントに接続するとき狭い所のボルトから取りたい時、クワガタ端子だとズレる場合に使ってます。モノタロウブランドですが全く問題ありません!

1人が参考にしています
2023-11-02
用途:
自動車配線作業
対象商品:
88131338

商品の品質、価格は満足です。
商品の説明欄に穴径と外径を掲載してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報に追記させていただきました。

2023-09-21
用途:
バイク、自動車の電装
対象商品:
88131304

アクセサリー電装のアースに使用。
板厚が少し薄いがカシメるのが楽でイイ。

2023-05-09
用途:
配線作業時

自動車の配線作業に使用しました。作りが悪いものだとカシメ時に変に曲がったり、折れてしまったりしますが、この商品は綺麗にカシメることができました。価格も安く数量も多いため、当分の間買い足す必要もなくコスパも良いと思います。

立川自動車整備工場 様2022-05-22
用途:
アース端子です
対象商品:
88131304

くわ型のアース端子も使いますが、この丸形は抜け防止に効果的です。絶対に外れてはいけないアースには、これを使っています。

2020-03-15
用途:
ACコネクタ(オス・メス)に電源コードを取り付けるのに使用
対象商品:
88131243

使えます。ACコネクタ内部の狭い場所に取り付けるのに普通の圧着端子では難しいので以前からオープンバレルの端子を探していました。

2018-11-25
用途:
車の自作端子盤接続用
対象商品:
88131243

頭の部分はちょうどいいです。しかし足が気持ち悪い短く硬いように思えます。うちの圧着ペンチ(エーモンのオレンジ色のグリップのやつ)だと4回に1回ぐらいうまく潰れてくれません。ロングノーズで足の先を少し曲げてからだと大丈夫です。少し作業に手間がかかったので星4つです。それでもコストパフォーマンスがいいので満足です。

2020-09-29
用途:
カーオーディオ系でアースとり作業に使用
対象商品:
88131304

使用した感じは、他社製よりも素材の強度が足りない感じがしました。ボルトなどを締めていくと曲がってしまいました。

4人が参考にしています
2019-07-10
用途:
自動車の配線
対象商品:
88131304

ギボシ端子に比べてはるかに使用量は少ないので、もう少し少量か、サイズ違いで100個とかにして欲しい。

3人が参考にしています
2019-03-06
用途:
メンテナンス時
対象商品:
88131304

エーモンに比べると、薄いという感じですが、むしろ当方の圧着ペンチでは、こちらの方がカシメがきれいなようです。大電流で使用しない限り差はないでしょう。

1人が参考にしています
2018-11-01
用途:
配線への取付
対象商品:
88131304

価格は安いと思うがコスト削減か手でも曲がってしまうくらい
薄い。住友製の方がしっかりしていていい。

2人が参考にしています