モーターサイクルジャッキのレビュー

平均満足度 3.98 (49件のレビュー)
商品レビューを投稿する
モーターサイクルジャッキ モノタロウ
モノタロウ
9,498 / 税込 10,448
バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。 【用途】バイクのメンテナンス作業に。
49件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-06-26
用途:
バイクメンテ
対象商品:
13122263

タイヤ交換するのにコンクリブロック出さなくて良くなったのは幸せでございます。強いて言うなら、ハンドルの回転も重量も、もう少し軽いとさらに幸せになれると思いました。

1人が参考にしています
2021-07-21
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
13122263

とても良いものです。重量も安定感の証として納得できます。アタッチメントに関しては、長短2種類の他に中間の長さのものがあったら、対応車種が広がると思います。

2021-09-26
用途:
メインスタンドの無いバイクの整備に使用
対象商品:
13122263

しっかり保持できる。
車両の構造上、エキパイ、マフラーを外して使用しているが、これが面倒。
保持する金物を自在に変更できるようになればベストと思う。

2021-05-19
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
13122263

センタースタンドがないバイクだと大変重宝します。
また、2点で支えるので安心して作業ができる!
おすすめ出来る商品です。

MECHBOX 様2024-04-29
用途:
アラユル車体エンジン整備
対象商品:
13122263

オフロード車&アメリカン大型車両メインスタンドが未装着車量の前後タイヤ交換
ブレーキパッド交換その他

2021-01-30
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
13122263

ゼファー750 RSのフロントホイール脱着に使用。
安定感もあり、簡単に使用出来ました。エキパイは外さないといけなかったですが、不満はなかったです。
かなり重いですが、その分しっかりしていると思えば納得です。
耐久性もありそうです。

1人が参考にしています
中日新聞渡辺新聞店 様2021-01-22
用途:
仕事用のバイク10台程をメンテナンス時に使用
対象商品:
13122263

作りもシッカリしていて安定感があるで良いですがその分重量がかなりあります。
アタッチメントはネジで高さ調整できますが動きがかなり渋いのと左右のねじ込める量がかなりズレがあるのでその部分はイマイチでした。金額を考えればコスパとしてはかなり良いと思いますし毎回思いバイクを人力で持ち上げていたことを考えるとかなり助かるツールだと思います。

2021-04-03
用途:
整備作業用
対象商品:
13122263

安くて良いです。物もしっかりしていました。大型バイクにも使えました。

2021-06-08
用途:
ミニバイクのタイヤ交換、チェーン清掃等。
対象商品:
13122263

ジャッキヘッドを付ける時感じましたが、クリアランスが大き過ぎて、かなり締め込まないとガタを感じます。全体的には価格の割に良いと思います。後、発送前にグリスアップはして欲しい、かなり重かったです。

2020-04-20
用途:
バイク 塗装 軽整備

とても使いやすく頼りになる商品です。購入して良かったです。

1人が参考にしています
2022-02-03
用途:
バイクのメンテナンスに使うつもりだった。
対象商品:
13122263

アタッチメントをねじ込む部分が斜めに溶接してある、危なくて使えないよその安いのと比べて2000円ほど高かったがレビューが良かったのでモノタロウを選んだが騙された気分。使えないごみである。

5人が参考にしています
2021-11-21
用途:
zrx400 メンテ
対象商品:
13122263

集合管の下に挿入できず使い難い。
工夫して使いますが、最低の厚みをもう3センチ薄く開発して欲しい。

2019-08-22
用途:
車、バイク、農機のメンテナンス

軽トラのミッションを下すのに流用した。作りが頑丈で安心して使えた。工夫すれば、いろいろな作業に役立ちそうだ。

3人が参考にしています
トータルリペア修理屋ARI 様2021-04-24
用途:
オートバイのタイヤ交換メンテナンスなどに使用
対象商品:
13122263

長さの違う脚があり重宝しました
集合管がフレームとの差があり もう少し脚が長いといいかな

2019-09-18
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
13122263

しっかりしており、安心して利用できました。受け手がネジ式のため、向きが変わってしまい、フレーム等へのセットがしにくいので、受け手をプレートに した方が良いと思います。

1人が参考にしています
NGOフェニックス救援隊 様2021-07-03
用途:
バイク整備用
対象商品:
13122263

フラットなバイクジャッキを持っていますが、バイクによってマフラーやエキパイが先に当たるため、足つきタイプにしました。クルーザータイプだとかなり低いので、もう少し低くなるとよいと思います

1人が参考にしています
2021-10-06
用途:
大型ネイキッドメンテナンス
対象商品:
13122263

溶接の雑さが目立つが、そこは値段相応と割り切れるが、問題は塗装の剥げ。
中の養生がスカスカで、おそらく中で結構な重さの金属部品が暴れたのであろう、傷が至る所にできて、未使用の状態で相当塗装のハゲがある。
「新品で買った商品でもボロボロでいい。」そんな方は他の同種商品と比較して安ければ買いだと思う。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。
お手数になりますがお客様窓口にて返品のお問い合わせをお願い致します。

2019-01-17
用途:
バイクの整備全般
対象商品:
13122263

GS1200SSにて使用するために購入しました。
使ってみた感想としてはしっかりとした作りで安定感があります。本体に厚みがあるので私の場合はヨシムラエキパイに当たってしまい、狙っていた位置に持っていくのに苦労しました。ノーマル車でしたら大丈夫かと。。
ロングアダプター付属ですので価格的にも妥当かと思います。

2人が参考にしています
有限会社松下印刷所 様2020-07-27
用途:
ジャイロキャノピー+250ccスクーターのブレーキシュー交換等
対象商品:
13122263

頑丈でしっかりと支えて色も目立つ赤です
支える支柱も2通り種類があり、上下移動のハンドルもスムーズに使用でき
安全ピンもあるので不安がない。
難点は60代の私には重いので移動して使う前に疲れてしまう?笑笑…

1人が参考にしています
2021-03-10
用途:
バイクのエンジン脱着時
対象商品:
13122263

納品が早く、使い勝手に問題なく、非常に助かっています。